ABB、シーメンスの低圧NEMAモータ事業の買収を完了

ABBは本日、シーメンスの低圧NEMAモータ事業の買収を完了したことを発表しました。この取引は2022年8月11日に発表されたもので、取引の財務条件は明らかにされていません。同事業は、約600人の従業員を擁し、2021年には約6,300万ドルの売上高を計上しています。

この事業の買収は、モーション事業分野の利益を伴う成長戦略の一環です。この買収により、産業用NEMAモータのトップメーカーとしてのABBの地位が強化され、ABBが世界中のお客さまにより良いサービスを提供するための、より強力なプラットフォームが提供されます。

横型・縦型誘導シビアデューティモータおよび汎用モータのラインアップは、ABBとしてブランド名を変更し、2023年第2四半期に市場に再投入される予定です。

世界のNEMAモータ産業は、主に北米で使用される産業用モータで、その規模は約27億ドルです。NEMA モータは、さまざまな機器の駆動に不可欠な部品です。食品・飲料、石油・ガス、鉱業・骨材、上下水道などの産業や、空気・液体・ユニットを移動させるようなアプリケーションで使用されています。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業ですソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。  www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp