ABB、蓄電システム向けで高エネルギー効率の系統連系を実現

ABB、蓄電システム向けで高エネルギー効率の系統連系を実現

  • テスラ社のメガパック蓄電システム向けPAD Technology社のネットワークシステムにABBのパワーサプライが採用

電力系統が進化し、化石燃料源から再生可能エネルギー源へ移行する中、電力系統の安定性のために蓄電システムが必須となっています。ABBの新しい電源(パワーサプライ)装置CP-S.1 24/20.0により、蓄電システムは安全でエネルギー効率の高い系統連系が実現できます。

再生可能エネルギーによる発電量には時間的に大きなムラがあり、蓄電システムで補うことが有効です。主要な電力インフラの近くにバッテリを配置することで、需要と価格が低いときは蓄電し、高いときにエネルギーを電力系統に供給できます。

英国を拠点とするPAD Technology社は、エネルギー産業向けにターンキー監視・制御ソリューションを提供する電気機器・ソフトウェア専門会社です。同社は、ABBの最新のCP-S.1パワーサプライ、UFD.33系統連携保護リレー(G99)およびプログラマブルロジックコントローラ(PLC)を採用したネットワークソリューションをテスラ社が英国で展開するメガパック蓄電システムに提供しています。

「蓄電システムには、高度なネットワークトポロジ、サイバーセキュリティ、堅牢なレジリエンスが必要です。これにより、システムの監視が可能になり、電力系統に確実に接続できるようになります」と、PAD Technology社のディレクターであるフィル・ジョーンズ氏は述べています。「蓄電システムに提供するスイッチギアや高度な制御ソリューションは、ABBコンポーネントを使用して最高水準のパフォーマンスを提供しています」

「エネルギー転換には、技術、知識、スキルを結集するようなパートナーシップが必要です」と、ABBエレクトリフィケーション英国のプロダクトマーケティングスペシャリストであるシェーン・ホワイトは述べています。「電化とエネルギー貯蔵を支えるスマートテクノロジーの採用には、高度なインフラが必要です。新技術を導入する企業が進歩を促進するためのインフラとサポートを確保するためには、パートナーシップとコラボレーションが不可欠です」

PAD Technology社は、冗長ユニットを備えたABBのCP-S.1 24/20.0パワーサプライを使用しています
PAD Technology社は、冗長ユニットを備えたABBのCP-S.1 24/20.0パワーサプライを使用しています
center

ABBの新世代CP-S.1 24/20.0パワーサプライシステムは、バッテリと電力系統を接続し、AC-DCパワーコンバータ、変圧器、スイッチギアをパッケージ化します。CP-S.1シリーズは、コンパクトな設置面積で最大94%の高効率と信頼性を兼備しています。高効率で電力損失が少ないため、大規模アプリケーションのコスト削減ソリューションとなります。

「ABBは、エネルギー転換を推進する企業を支援することに尽力しています」と、PAD Technology社のディレクターであるフィル・ジョーンズ氏は述べています。「新しいCP-S.1 24/20.0パワーサプライシステムなどの技術により、蓄電システムはより効率的かつ収益性の高いパフォーマンスを発揮できます」

最大効率94%のCP-S.1 24/40.0は、効率92%の一般的なデバイスと比較して、10年間の標準寿命にわたって最大1.4トンのCO2を節約できます。CP-S.1はPCBAコーティング基盤を組み込み、船舶認証を取得しているため、船舶、太陽光発電、風力発電での使用に適しています。また、これまでの製品と比較して同じ電力あたり最大50%の省スペースを実現します。

_______________

ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。130年以上にわたり築いてきた卓越生を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。 www.abb.com

ABBレクトリフィケーションについて: 安全でスマートかつ持続可能な方法で世界を電化しているABBエレクトリフィケーションは、電力供給源からソケットまでの配電・管理における世界的な技術リーダーです。世界的に電力需要が高まる中、100カ国の50,000人以上の従業員がお客さまやパートナーと協力し、人々のつながり、生活、仕事のあり方を変革しています。私たちは、全産業におけるエネルギー効率化や低炭素社会を実現する革新的な製品、ソリューション、デジタル技術を開発しています。世界的な規模と地域に根差した専門性を生かし、世界のトレンドを形成、サポートし、お客さまへ卓越性を提供し、社会の持続可能な未来に力を与えます。 go.abb/electrification

お問い合わせ先

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp