- 春巻き、点心、ロティプラタを製造する世界最大の冷凍食品メーカーの1社Tee Yih Jiaは、4億5,000万ドルを投じたシンガポールの新しい製造施設で電力システムをデジタル化
- ABB AbilityTM Energy Managerは、コストとCO2削減のための会議室と製造現場の統合的なアプローチに透明性の高いエネルギーデータを提供
- 食品・飲料メーカーの運用コスト削減と正確なコスト配分を実現
アジア最大かつ最も愛されている冷凍食品メーカーの1社であるTee Yih Jia(TYJ)は、ABBと協力してエネルギー管理のデジタル化を進めています。同社の人気ブランド「プリングホーム」シリーズの春巻き、ロティプラタ、点心、サモサ、およびその他のアジア料理は、世界中の消費者に向けて販売されています。
シンガポールを拠点とする同社は、1970年代に自動化を早期に採用したことで、地元の春巻きを製造するメーカーから、今日ではアジアで最も成功したグローバル食品ブランドの1社に数えられるまでになりました。シンガポールのセノコにある最新の製造施設では、データとインダストリー4.0テクノロジーを活用して、継続的な資産効率の改善とコスト削減を実現しています。
TYJグループのCFOであるLoo Wen Lieh氏は次のように述べています。「品質、自動化、イノベーションにより、TYJは世界の食品・飲料業界のリーダーになることができました。エネルギーが製品、コスト、サステナビリティの重要な要素であることを認識し、私たちは施設のエネルギーインフラをデジタル化しています」
TYJはABBと協力して、新しいスマートファクトリーにABB AbilityTM Energy Managerを導入しています。ABBのソリューションは、200台以上のABB遮断器とデジタル計測機器を介して、約25MWの電気負荷をEnergy Managerプラットフォームに接続します。
「ABBのソリューションにより、TYJはエネルギーを体系的に監視・追跡できるようになりました」とLoo Wen Lieh氏は述べています。「製造現場から会議室まで、営業経費と設備投資、そしてカーボンフットプリントを最適化するために必要な、明確で実用的な情報にアクセスできます」
食品・飲料(F&B)メーカーは、オーブン、熱源、エアコンプレッサ、冷凍装置など、エネルギーを大量に消費する重要な資産に依存しています。オーブンを温度上昇させる過程で、電力需要のピークが発生し、契約上の電力制限を超えると、違約金が発生することがあります。ABB AbilityTM Energy Manager Watchingは、AIを搭載した機能により、ピーク負荷を24時間前に特定するデータ駆動型の予測を提供し、ユーザが適応してエネルギーコストを削減できるようにします。
ABBエレクトリフィケーション、スマートパワーの市場開発マネージャーであるAtif Saleriは次のように述べています。「エネルギーコストの上昇と製品構成の複雑化に伴い、食品・飲料(F&B)メーカーはABBと協力して、組織が必要とするレベルのエネルギーデータの透明性を実現しています。ABB AbilityTM Energy Managerによって、F&Bメーカーは、コストとCO2データを特定の製品に正確に割り当てるために必要なデータに簡単にリモートアクセスでき、節約の機会をリアルタイムで特定できるようになります」
ABBのエネルギー管理ソリューションは、スマート気中遮断器Emax 2、M4Mネットワークアナライザ、電力計を使用して、TYJセノコ施設の低圧配電システムをクラウドに接続します。

_____________
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com
ABBレクトリフィケーションについて: 安全でスマートかつ持続可能な方法で世界を電化しているABBエレクトリフィケーションは、電力供給源からソケットまでの配電・管理における世界的な技術リーダーです。世界的に電力需要が高まる中、100カ国の50,000人以上の従業員がお客さまやパートナーと協力し、人々のつながり、生活、仕事のあり方を変革しています。私たちは、全産業におけるエネルギー効率化や低炭素社会を実現する革新的な製品、ソリューション、デジタル技術を開発しています。世界的な規模と地域に根差した専門性を生かし、世界のトレンドを形成、サポートし、お客さまへ卓越性を提供し、社会の持続可能な未来に力を与えます。 go.abb/electrification