ABBとマイクロソフト、産業用アプリケーションに生成AIを導入するために協業

ABBとマイクロソフト、産業用アプリケーションに生成AIを導入するために協業

  • ABBはマイクロソフトと協力し、より安全でスマートかつ持続可能なオペレーションを実現するために、生成AI機能を産業用デジタルソリューションに統合します。
  • この協業は、ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suiteとそのアプリケーションとのより直感的なユーザインタラクションを可能にするCopilot機能を展開し、効率性と持続可能性の向上のために文脈化されたデータの価値をさらに高めることを目的としています。
  • ABBは、ABB Ability Genixを補完するためにMicrosoft Azure OpenAI Serviceを活用します。

ABBは、長年のパートナーシップを発展させ、Azure OpenAI ServiceをABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suiteに統合することで、マイクロソフトと協業します。両社は、産業界のお客さまが運用データに隠された洞察を解き放つのを支援する生成AI技術の実装で協力します。データ収集と修復の改善により、効率性と生産性、資産の信頼性、運用の安全性、エネルギー消費の削減、環境への影響の低減において、大幅な改善が可能になります。

ABBは、GPT-4のような大規模言語モデル(LLM)を含むAzure OpenAI Serviceを通じて生成AIをGenixプラットフォームとアプリケーションに統合し、コード、画像、テキスト生成などの機能を実現します。この新しいアプリケーション「Genix Copilot」は、直感的な機能を提供し、プロセスや業務にまたがる文脈化されたデータの流れを合理化することで、ユーザエクスペリエンスを向上させます。これにより、業界幹部、機能スペシャリスト、現場エンジニアは、より良い意思決定と生産性向上のためのリアルタイムで実用的な洞察を得ることができます。このような洞察は、資産の寿命を最大20%延ばし、計画外のダウンタイムを最大60%最小化する可能性を秘めています。

さらに、このソリューションは、産業界の温室効果ガス排出量とエネルギー使用量に関する高度なモニタリングと最適化の知見を提供することで、お客さまが持続可能性とエネルギー転換の目標を達成するのを支援する機能を持ちます。

また、Genix Copilotは、企業内のデータと知識を保護することに重点を置きながら、オペレータの知識を把握し、さまざまな役割にまたがる協調的な意思決定を促進します。

Genix Copilot ユーザインタフェース
Genix Copilot ユーザインタフェース
center

ABB Ability™ Genixは、包括的なモジュール式の産業用IoT、アナリティクス、AIプラットフォームで、業界固有のドメイン知識を組み込んでビジネス成果を促進し、お客さまの既存投資の保護を保証します。Genixを稼動させている企業は、運用と保守で最大40%のコスト削減、生産効率で最大30%の改善、エネルギーと排出の最適化で最大25%の改善を実現しています。Genixに生成AI機能が追加されたことで、これらのメリットがさらに高まると期待されています。

ABBプロセスオートメーションのグローバルチーフデジタルオフィサーであるRajesh Ramachandranは、次のように述べています。「これは、ABBとマイクロソフトの戦略的パートナーシップにおける重要な一歩であり、産業部門のデジタル変革を加速させるものです。『Genix Copilot』は、産業界のお客さまが持続可能性、オペレーショナル・エクセレンス、資産パフォーマンスの向上という複合的な目標を達成するのに役立つと確信しています。ABBの産業用デジタルソリューション全体に生成AI機能を拡張することで、お客さまは何十億ものより良い意思決定を可能にするAIの新時代に突入することになるのです」

ABBは、6つの産業価値の柱を通じて、お客さまがデジタル化のメリットを実現できるよう支援します。
ABBは、6つの産業価値の柱を通じて、お客さまがデジタル化のメリットを実現できるよう支援します。
center

「我々は、長期的な成功のために最も有利な立場にあるのは、データプラットフォームを近代化し、拡張する組織であると考えています」 と、マイクロソフトのEMEA担当プレジデント、Ralph Haupter氏は述べています。「Azure OpenAI Serviceのような先進的なデジタル機能を適用することで、ABBのGenixを強化し、文脈化されたデータを効果的に管理できるようになると同時に、成長と持続的な変革に不可欠なデジタルトランスフォーメーションの推進を支援します」

Genixは、企業全体のオペレーション(OT)、情報(IT)、エンジニアリング(ET)データの文脈統合を自動化することでデータの力を引き出し、産業用AIを適用して高度な分析と最適化を実現します。このプラットフォームは、資産からプラント、企業までシームレスに拡張できます。このプラットフォームは、クラウド、ハイブリッド、エッジ、オンプレミスのいずれにも展開できます。Genixは設計上安全で、統合されたクラウド接続とサービスのためにMicrosoft Azureを使用しています。

ABB (ABBN:SIX Swiss Ex)は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。130年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。  www.abb.com

将来の見通しに関する重要なお知らせ

本プレスリリースには、将来の見通しに関する情報および記述が含まれています。これらの期待、見積もり、予測は一般的に、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「目標」、「計画する」、「可能性が高い」、「意図する」、または同様の表現を含む記述によって識別可能です。しかし、多くのリスクや不確実性があり、その多くは当社のコントロールの及ばないものであるため、当社の実際の結果が本プレスリリースに記載された将来見通しに関する情報や記述と大きく異なる可能性があり、また、当社が表明した目標の一部またはすべてを達成する能力に影響を及ぼす可能性があります。ABB Ltdは、そのような将来見通しに関する記述に反映されている期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、そのような期待が達成されることを保証するものではありません。

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp