- ABBは、スウェーデンにあるNorthvolt社の新しいバッテリリサイクル施設Revolt Ettにエレクトリフィケーションソリューションを提供します
- この施設では、最終的に年間12万5,000トンの使用済みバッテリとバッテリ製造過程で発生する廃棄物を処理する予定であり、これは世界最大の処理量となります
- ABBの長年にわたるパートナーであるNorthvolt社は、2030年までにバッテリのカーボンフットプリントを現在の業界レベルより約90%削減することを目指しています
ABBとNorthvolt社は、現在進行中のエネルギー転換においてますます重要な役割を担うグリーンバッテリの分野で、長年にわたる協力関係をさらに強化しています。 2017年以来、ABBはすでにスウェーデンのリチウムイオン電池工場Northvolt Ett ギガファクトリーに主要なエレクトリフィケーションおよびオートメーション機器を提供しています。このパートナーシップは現在、バッテリリサイクルにも拡大されており、ABBはNorthvolt社がスウェーデン北部のスケレフテオに設立する世界最大のバッテリリサイクル施設「Revolt Ett」に電力を供給するためのプロセスエレクトリフィケーションを提供します。財務上の詳細は明らかにされていません。受注は2023年第1四半期に計上されました。
使用済バッテリとバッテリ製造過程で発生する廃棄物を年間12万5,000トン処理するリサイクル施設「Revolt Ett」は、この種の施設としては世界最大となります。この工場は、同じ敷地内にあるノースボルトギガファクトリーにサービスを提供し、2022年に1つの生産ブロックをオンライン化し、年間生産能力60GWhを達成するために他の生産ブロックを設立する予定です。
Northvolt社 は、世界的なエネルギー転換を支える自動車、産業、大規模エネルギー貯蔵部門にさまざまなリチウムイオン電池を供給しています。彼らの予想は、電気自動車の普及により2030年までにバッテリの需要が14倍に増加すると予想される世界経済フォーラムの数字と一致しています。
ABBはこの施設にスイッチギアと可変速ドライブを納入し、工場で行われるプロセスの速度に合わせ、必要に応じて電力を増減させることで、エネルギーの節約、性能の向上、メンテナンスの低減を実現します。

ABBは、世界最大のバッテリーリサイクル施設「Revolt Ett」に電力を供給するため、プロセスエレクトリフィケーションを提供しています。画像提供:Revolt 
Revolt Ettは、最終的に年間12万5000トンの使用済みバッテリおよびバッテリ製造過程で発生する廃棄物を処理します。画像提供:Revolt 
プリズムセルは、Northvolt工場で生産される製品のひとつです。画像:Northvolt 
ABBのプラント最適化手法は、成長を続ける自動車、産業、大規模エネルギー貯蔵の各分野で電池メーカーを支援しています。画像: Adobe Stock
「バッテリは、エネルギー転換における重要な技術です」とNorthvolt社の最高環境責任者であるEmma Nehrenheim氏は述べています。「しかし、バッテリ需要の大幅な増加に伴い、バッテリをリサイクルするソリューションを確保し、重要な鉱物の信頼できる持続可能な供給を確実にすることが非常に重要です。この新しい施設、Revolt Ettは、世界で最も環境に優しいバッテリを作るという我々の使命に向けて、この2つの目標を達成するのに役立ちます」
市場で使用済みとなる電池の数が増える中、Revolt Ettの電池材料回収と湿式冶金(ハイドロメット)プロセスによるリサイクルは、2030年までにNorthvolt 社が必要とするリチウム、ニッケル、コバルト、マンガンの原材料の最大50%を供給する予定です。その時点までに、Northvolt社はスウェーデンとドイツでの事業全体で年間150GWhの製造能力を持つことを目指しています。
ABBプロセス産業バッテリ製造部門マネージャー、Staffan Södergårdは、「これはABBにとって、戦略的に重要なバッテリリサイクル分野での初めての受注です。信頼できるパートナーであるNorthvolt社との協力により、このプロジェクトは、お客さまが炭素排出を回避し、材料を再利用し、重要なサプライチェーンを保護するのを支援する機会を提供します。このプロジェクトの進展を楽しみにしています」と述べています。
Northvolt社のバッテリギガファクトリーは、スウェーデン北部のスケレフテオ港の近くに位置しています。Northvolt社 は、高品質のバッテリセルとシステムの欧州サプライヤであり、脱炭素の未来への欧州の移行を可能にし、CO2排出量を最小限に抑えた世界で最も環境に優しいリチウムイオン電池を提供することを使命として設立されました。
ABBは2017年、スウェーデンのヴェステロース(Västerås)にあるNorthvolt社の研究開発キャンパスの設立時から、Northvolt社のパートナーとなりました。それ以来、ABBはABBグループのベンチャーキャピタル部門であるABB Technology Ventures(ATV)を通じてNorthvolt社にも投資しています。ABBはエレクトリフィケーションおよびオートメーションのパートナーとして継続的に協力しており、最近では、Northvolt社がABBのプラント最適化手法を選択し、効率的な立ち上げと運転のためのエレクトリフィケーション・計装・制御・デジタル化(EICD)統合ソリューションでプロジェクトの迅速な実行を支援しています。
ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。130年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。 www.abb.com