ABB、次世代全自動紙試験機で日本の紙パルプ工場をアップグレード

ABB、次世代全自動紙試験機で日本の紙パルプ工場をアップグレード

  •  次世代全自動紙試験機、Autoline-Sは、正確で再現性の高い紙質試験レポートを数分で提供し、より安定したパフォーマンスと高い利益を実現
  •  お客さまは、測定データへの迅速なアクセスによる作業負荷の軽減と生産・品質管理の向上を実現
  • ABBラボ管理システム (LMS) により、新しいコンパクトなAutolineソリューションと既存の品質管理システム、およびネットワーク間のコミュニケーションを仕様を変更せずに実現

ABBは、国内のお客さま向けに、L&W Autoline全自動紙試験システムの最新バージョンを導入します。全自動紙試験機は、手動測定による測定の不確かさ、ばらつきを最小限にし、時間を要する一方で不正確さを生む手作業の紙サンプルの収集と試験を削減します。

ABB L&W Autoline-Sの迅速かつ正確で再現性の高い紙質試験レポートにより、お客さまは様々な紙質の正確なCD品質プロファイルに基づいた意思決定を行い、生産目標をシフトするための迅速なプロセスの最適化、より安定した操業とより高い歩留まりを達成することができます。

お客さまは、紙・板紙を生産する工場にて、ABBのL&W Autoline 300(第三世代)を品質管理のために1997年から使用し、2006年からは、L&W Autoline 400(第四世代)を抄紙機の最適化に採用しています。

ABBは、透気度、厚み、破裂、引張、坪量のモジュールを備えたコンパクトなAutoline-Sを提供しています。また、Autoline-Sの更新に合わせて、既存の2台の単体試験機(引張、引裂)を更新します。そして、これらの3つの計測器のデータを一括管理するラボ管理システム(LMS)も提供しています。LMSは、すべての計測器の測定データを1か所に収集し、工場の既存の通信ネットワーク経由で送信します。30年以上前に設計された通信方式を変更する必要がないため、大幅な経費節約を可能にし、設備更新に伴うダウンタイムを最小限に抑えます。LMSによりお客さまはより迅速かつ容易にデータを分析し、工場運営の最適化に役立てることができます。  

「多くの新しい機能を有するABBの次世代Autoline-Sにアップグレードすることにしました。アップグレードの多くの利点の1つは、ABB LMSによって既存の通信ネットワークを維持できることです。L&W Autolineの信頼性とABBの現地サポートに満足しており、アップグレードされた新システムの多くの利点を実感できることを楽しみにしています」と、お客さまは述べています。

「Autoline-Sは、多くのユーザからのフィードバックを得て開発された第五世代機であり、デュアル測定による無駄のない計測、クリップ給紙とカール除去機能による紙詰まりを極限に抑えることで、迅速な測定と紙詰まりの最小化を実現し、お客さまの品質管理スピードを最大化します」と、ABBプロセスインダストリ事業部長の依田裕道は述べています。「全自動紙試験機のパイオニアであり、マーケットリーダーであるABBは、充実したライフサイクルマネジメントの手法により、お客さまの工場では、今後数十年にわたり、持続可能で信頼性の高い紙の品質管理を実現いただけます」

「全自動紙試験機はアジアで重要性を増し、人気も高まっています」と、依田は続けます。「お客さまのニーズや、市場の傾向から、ABBのAutolineは、その圧倒的なスピード、優れたデータ管理システム、工場での統合の容易さからその有用性が際立っています」

複数の紙特性のCDプロファイルを測定することは、パルプ・製紙業のお客さまにとって操業の最適化、品質管理の面で非常に重要です。手動測定では異なる特性を同じ位置で測定することは不可能であり。また測定者のスキルによる測定誤差は不可避です。複数の単体試験機を使用した多くの計測が必要となり、つまりは多くの人員と時間を要します。

Autoline-Sは、最も重要な紙の特性を効率的かつ正確に計測するために、同じ位置で複数の特性を同時に、正確かつ迅速に測定します。(1計測約4秒)1台の全自動紙試験で5-6台の抄紙機をサポートすることができるため、作業者は品質の最適化により集中して作業することができるようになります。

ABBプロセスオートメーション事業は、エネルギー、水、材料の供給から、商品の生産、市場への輸送まで、幅広い必要不可欠なニーズに対応する産業オペレーションを自動化、電化、デジタル化するものです。ABBプロセスオートメーションは、約2万人の従業員、最先端のテクノロジーとサービスの専門知識により、プロセス産業、ハイブリッド産業、海運産業のお客さまのオペレーションのパフォーマンスと安全性の向上を支援し、より持続可能で資源効率の高い未来を可能にします。 go.abb/processautomation

ABB (ABBN:SIX Swiss Ex) は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。140年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。 www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp