- IEAのエネルギー効率化に関する国際会議が近づく中、ABBは、エネルギー効率化が排出量目標の達成と生産性の向上にいかに役立つかを意思決定者に示すべく尽力
- ABBのオンラインシミュレータは、ポンプやファン用途の低圧モータのエネルギー効率化による潜在的な可能性を見積もることが可能
- このシミュレータは、ABBの詳細なエネ査定サービスの簡易版で、これと同一のアルゴリズムに依拠
5月21〜22日にナイロビで開催される国際エネルギー機関(IEA)の第9回国際会議が間近に迫る中、世界中の企業はCOP28の排出量目標を達成し、エネルギーコストを削減するために、2030年までにエネルギー効率化の進捗を2倍にするという目標に直面しています。しかし、 Energy Efficiency Movementの最新報告書によると、企業の間ではエネルギー効率化への投資に対する楽観的な見方や意欲がある一方で、専門的なリソースの不足(33%)などの障壁も確認されています。
この課題に対処し、企業がエネルギー効率化に向けて第一歩を踏み出すことを支援するため、ABBはモータ駆動システムのエネルギー性能に基づくデータインサイトに簡単にアクセスできるオンラインシミュレータを発表します。モータの概要、稼働時間、平均稼働電力に関する基本的な情報を入力することで、お客さまはエネルギーと排出量の削減、投資回収期間を見積もることができます。このオンラインシミュレータは、ABBの専門家が精密な調査で使用した省エネ査定サービスの簡易版で、同じアルゴリズムに基づいています。
「エネルギー効率の改善は、産業組織が環境への影響と運用コストを削減するための最も迅速で費用対効果の高い方法のひとつです」とABBモーション サービスディビジョンプレジデントのErich Labudaは、述べています。「しかし、多くの企業では、行動するために必要なデータインサイトが不足しています。当社の新しいオンラインシミュレータは、この貴重な情報へのアクセスを一般化し、ビジネスにおける可能性の規模を理解するのに役立ちます」

IMG1_エネルギー効率化の旅をスタート 
IMG2_モータの概要を入力 
IMG3_エネルギーコストおよび排出量を入力 
IMG4_ABB IE5 SynRMモータとドライブへのアップグレードの可能性
このシミュレータは、回転数を制御する可変速ドライブ(VSD)なしで設置される直入れの低圧モータ(DOL)で駆動される、ポンプおよびファンシステムをアップグレードすることによって達成可能なエネルギーとコストの節約の可能性に関する初期見積りを提供します。このシミュレータは、効率クラスIE3以下の低圧モータに焦点を当てています。最新のモータとドライブ技術であるIE5 SynRMパッケージにアップグレードすることで、エネルギー効率を最適化し、省エネを実現します。
この査定を通じて、ABBの専門家はサイト特有のデータを収集し、オペレータのエネルギー節約における最大の可能性を精確に特定します。査定での推奨事項が実行された後、最終段階として、モータとドライブの寿命全体にわたって効率的かつ信頼性のある運用を維持するためのカスタマイズされたサービス契約により、投資が保護されます。
オンラインエネルギー効率化シミュレータを試すには、 こちらをクリックしてください。
ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で22,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。