スペインの諸島がグリーンエネルギーへの移行を進めるにあたり、ABBの統合技術が送電網の安定化に貢献

スペインの諸島がグリーンエネルギーへの移行を進めるにあたり、ABBの統合技術が送電網の安定化に貢献

  • Red Eléctrica社は、カナリア諸島とバレアレス諸島に同期コンデンサを供給するため、ABBに4件の契約を発注
  • ABBの統合技術は、再生可能エネルギーの増加に伴い、島々の電力供給を安定させるために必要な慣性と短絡電流を提供
  • このプロジェクトは、Red Eléctrica社が2021-2026年のネットワーク開発計画を実行し、発電ミックスに67%の再生可能エネルギーを統合することを可能に


スペインの電力システムを担当するRed Eléctrica社(Redia)は、送電系統の強化、供給品質の改善、およびカナリア諸島とバレアレス諸島のエネルギー移行を支援するため、ABBに同期コンデンサ(同期補償器、SCとも称される)を4台注文しました。この統合ソリューションは、電気設備と自動化設備を含み、再生可能エネルギーの増加に伴い、スペインのエネルギー移行目標を達成するために、島々の送電系統の安定性、信頼性、持続性を保つために不可欠です。注文は2024年第1四半期に記録されましたが、財務詳細は公表されていません。

このプロジェクトは、2021-2026年のネットワーク開発計画の一環として、再生可能エネルギーを発電ミックスの67%に統合し、スペインの2021-2030年国家エネルギー気候統合計画(PNIEC)の目標達成を目指しています。PNIECは、1990年比で温室効果ガス(GHG)排出量を32%削減し、電力システムでの再生可能エネルギーの割合を81%に増やすことを目標としています。Red Eléctrica社によると、2023年には再生可能エネルギーがスペインの発電構成の50%を占める見込みです。

エネルギー転換の進行に伴い、両諸島の系統運用者は、バランスを保ち、信頼性と回復力を備えた運用を実現するために送電システムの強化が求められています。ABBはRed Eléctrica社と連携し、同期コンデンサを用いた柔軟で信頼性の高い統合ソリューションを提供します。

これは、負荷変動や再生可能エネルギーの生産変動時に送電系統の安定を図るために、大型発電機の動作を模擬する回転型電気機械です。SCが提供するサービスには、慣性力、短絡電流、電圧調整のための無効電力が含まれています。

「私たちは、より安全で安定した、堅牢でスマートな相互接続送電系統を確保し、特に島嶼送電系統におけるエネルギー転換の課題に備えています。同期補償装置は、島嶼システムにおける理想的なソリューションであり、島嶼における供給の安定性を維持するために不可欠な技術的能力を提供し、再生可能エネルギーの統合をさらに進展させ、確立された目標を達成することを可能にします」と、 Red Eléctrica社の非半島地域システム・オペレーション・ディレクター、 Juan Bola氏は語ります。「ABBが提案した同期補償装置は、優れた技術的ソリューションと特性に基づき、完全に統合されたアプローチで大きな付加価値をもたらします」

この同期コンデンサのうち3基はカナリア諸島に設置される予定で、Red Eléctrica社は、サルト・デ・チラやテネリフェ-ラ・ゴメラ間連系など、エネルギー転換を進める上で重要なプロジェクトも実施しています。バレアレス諸島では、すべての島が互いに接続され、マヨルカ島から本土の送電網に接続するため、別のSCが設置される予定です。

「発電の脱炭素化はエネルギー転換において欠かせない要素であり、課題は安定かつ信頼性の高い電力ネットワークを保ちつつ目標を達成することです」とABB大型モータ&発電機ディビジョンのプレジデント、Heikki Vepsäläinenは述べています。「同期コンデンサはこの目的において重要な役割を担います。Red Eléctrica社とのこのプロジェクトで協力できることを楽しみにしています。Red Eléctrica社は、他の島嶼地域と同様に、当社の技術が慣性の問題にどのように対処できるかを実証するでしょう」

ABBエナジーインダストリのプレジデント、Brandon Spencerは次のように述べています。「ABBは、オートメーションとエレクトリフィケーションを統合したソリューションを提供することで、低炭素社会への移行における生産性、信頼性、そしてエネルギー効率を高めています。これは、再生可能エネルギーを大量に取り込み、送電するために必要な安定した信頼性のある脱炭素電力システムを構築する上で特に重要です」

ABBは、初期システム調査から始まり、電気・オートメーション設備の詳細エンジニアリング、フライホイールと統合された同期コンデンサ・ソリューションの設置、プロジェクト管理、トレーニングまで、包括的かつ一体化されたソリューションを提供します。ABB Ability™ System 800xA® 分散型制御システムは、長期的なサービスサポートを含む提供範囲内にあり、再生可能エネルギー源からのエネルギー供給の可用性と安定性を保証します。

Red Eléctrica社は、電力システムの運営と送電に特化した世界で初めての企業であり、40年以上にわたりスペインの送電系統を整備し、電力供給の安全性と信頼性を保証してきました。現在、輸送網の整備を通じて、エコロジカルな転換を支えるバックボーンとしての役割を果たしています。

ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。140年以上にわたる卓越性を基盤に、ABBの約105,000人の従業員は、産業変革を加速するイノベーションの推進に取り組んでいます。   www.abb.com

1) https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion/2023-y-anteriores/detalle-participacion-publica-k-607.html

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp