- ブース1E-18でポンプに搭載されたIE5超高効率モータ SynRMおよびIE5+ インバータ一体型モータEC Titanium™ を実機展示
- 省エネおよびコスト削減を実現し、エネルギー効率化に貢献するソリューション
- 革新的な技術を用いたハイダイナミックパフォーマンス(HDP)モータ、UL防爆モータ、ポンプ向けドライブや予防保全を実現するスマートセンサなど幅広い製品をご紹介
ABBは、メカトロニクス、エレクトロニクスにおけるアジア最大級の展示会である、TECHNO-FRONTIER 2024のモータ技術展において、IE5モータによるエネルギー効率化ソリューションおよび革新的なモータ技術を展示します。TECHNO-FRONTIER 2024は2024年7月24日(水)~26日(金)に東京ビッグサイトで開催されます。
7月24日(水)10:15から主催者セミナー(3)で、パネルディスカッション『カーボンニュートラルを前進させるIE5モータ活用社会に向けて』に登壇
現在でも、まだ多くのモータが非効率的な運転で使用されており、コストと環境の両方に影響を与えています。高効率のモータへの置き換えや、ドライブを採用した効率的な運転によるエネルギー効率化がどれくらい重要かご存じでしょうか?
IEA(国際エネルギー機関)の調査によれば、2050年までにパリ協定で合意されたエネルギー消費量削減目標を達成するための持続可能な開発シナリオにおいて、エネルギー効率化によるエネルギー消費量削減が37%を占めています。加えて、モータ駆動システムは、産業用電力使用量の約70%を占めているため、最も注目すべき分野です。さらに、モータ駆動システムは過去10年間のエネルギー需要の増加の60%を占めていると推定されており、エネルギー効率化が極めて重要な取組みであることがわかっています。
エネルギー効率化は社会貢献の面が強く、企業活動に有益ではないと感じる人もいるかもしれませんが、その考え方は改める必要があります。ライフサイクルコストの観点でみると、IE5 SynRMモータの初期コストはわずか2%で、メンテナンスは1%、残りの97%は電気代です。モータの初期コストは、一般的な15年間の耐用年数で運転に使用されるエネルギーの数分の1しかかからず、すぐに投資回収できます。その後、残りの耐用年数にわたって毎年節約し続けることができます。エネルギー効率化は私たちの未来を形作る重要なテーマです。ABBのIE5超高効率モータやドライブはエネルギー効率化を実現します。
「日本国内でも省エネやサステナビリティが課題となり、IE5超高効率モータの需要が高まってきている中、ABBは永久磁石を使わないマグネットフリー同期リラクタンスモータを中心に、通常の誘導モータ、永久磁石モータ、永久磁石付き同期リラクタンスモータなど、様々な技術でIE5を達成し、お客さまのニーズに合わせたモータをご提案します。加えて、高調波対策ができる低高調波ドライブやポンプ向けドライブ、北米向けのUL防爆モータや高出力密度のハイダイナミックパフォーマンス(HDP)モータなどABBの革新的な技術による幅広い製品をご紹介します」と、ABB株式会社モーション事業本部IEC LVモータ&NEMAモータ事業部 事業部長の高橋優介は述べています。「今回のABBブースでは、エネルギー効率化と革新的な技術をテーマに、実機展示およびプレゼンテーションによって、ABBがどのように皆さまの課題解決に貢献できるのかをお伝えします」
エネルギー効率化の第一歩に貢献するソリューション
東京ビッグサイト東1ホール内、ABBのTECHNO-FRONTIERブース1E-18では、IE5超高効率モータおよびABBの革新的な技術を用いた製品を紹介します。展示品は以下の通りです。
・IE5超高効率モータ SynRM
・IE5+ インバータ一体型モータ EC Titanium™
・ポンプ向けドライブ ACQ580
・NEMA規格とUL防爆モータ
・ハイダイナミックパフォーマンス(HDP)モータ
・省エネ査定サービスとスマートセンサ
TECHNO-FRONTIER 2024における、ABBの展示ソリューションおよび詳細については、こちらをご覧ください。
ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で22,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。