- 受注高 84億3,500万ドル、-3%、比較可能ベース1 0%
- 売上高 82億3,900万ドル、+1%、比較可能ベース1 +4%
- 営業利益 13億7,600万ドル、利益率 16.7%
- オペレーショナルEBITA1 15億6,400万ドル、利益率1 19.0%
- 1株当たり利益(EPS)0.59ドル、 + 22%2
- 営業活動によるキャッシュフロー 10億6700万ドル、+40%
|
主要財務数値 |
||||||||
|
(単位:百万ドル、特記しない限り) |
CHANGE |
CHANGE |
||||||
|
Q2 2024 |
Q2 2023 |
US$ |
Comparable1 |
H1 2024 |
H1 2023 |
US$ |
Comparable1 |
|
|
受注 |
8,435 |
8,667 |
-3% |
0% |
17,409 |
18,117 |
-4% |
-2% |
|
収益 |
8,239 |
8,163 |
1% |
4% |
16,109 |
16,022 |
1% |
3% |
|
売上総利益 |
3,174 |
2,888 |
10% |
6,109 |
5,604 |
9% |
||
|
収益に占める割合(%) |
38.5% |
35.4% |
+3.1 pts |
37.9% |
35.0% |
+2.9 pts |
||
|
営業利益 |
1,376 |
1,298 |
6% |
2,593 |
2,496 |
4% |
||
|
オペレーショナルEBITA1 |
1,564 |
1,425 |
10% |
12% 3 |
2,981 |
2,702 |
10% |
11% 3 |
|
営業利益に占める割合1 |
19.0% |
17.5% |
+1.5 pts |
18.4% |
16.9% |
+1.5 pts |
||
|
継続事業からの利益(税引後) |
1,104 |
932 |
18% |
2,018 |
1,997 |
1% |
||
|
ABBに帰属する当期利益 |
1,096 |
906 |
21% |
2,001 |
1,942 |
3% |
||
|
1株当たり利益($) |
0.59 |
0.49 |
22%2 |
1.09 |
1.04 |
4%2 |
||
|
営業活動によるキャッシュフロー |
1,067 |
760 |
40% |
1,793 |
1,042 |
72% |
||
|
フリーキャッシュフロー1 |
918 |
606 |
51% |
1,469 |
768 |
91% |
||
1非GAAP指標の調整については、添付の2022年第2四半期財務情報の「補足的調整と定義」をご参照ください。
2 EPS成長率は、四捨五入されていない金額を用いて計算されています。
3恒常為替レート(ポートフォリオの変更に合わせて調整されていません)。
第2四半期の需要は堅調で、オペレーショナルEBITAマージンは過去最高の19%に達しました。来月モーテン・ウィーロッドがCEOに就任しますが、私はABBが目標に沿って長期的な株主価値を提供し続けていくものと確信しています。
ビョルン・ローゼングレン、CEO
CEO サマリ
第2四半期は、私にとって2020年のABB Way導入による業務改革が、ABBを持続可能な優良企業に育てていることを示すさらなる証左となりました。 オペレーショナルEBITAマージンは過去最高を更新し、キャッシュフローも良好で、比較的規模の大きな買収を発表しました。 全体的な結果には満足しています。
比較可能ベースの受注高は、エレクトリフィケーションとプロセスオートメーション両方の大幅な改善に支えられ、昨年の高水準を維持しました。しかし、これは主にマシンオートメーションとE-モビリティの低迷、およびモーションにおけるかなり厳しい比較可能ベースの鈍化によって相殺されました。短期サイクル受注は改善し、数四半期にわたる減少の後ようやく好転しました。プロジェクトおよびシステム関連事業では、堅調なプロジェクトパイプラインを維持し、顧客活動の底堅さを継続しています。
売上高は82億ドルと高水準に達しましたが、それでも出荷受注比率は1.02とプラスを維持することができました。今年上半期は1.08、現在の市場環境も堅調と見込まれることから、2024年の出荷受注比率もプラスを達成できると確信しています。営業EBITAマージンは19.0%で、販売数量の増加と価格上昇の両方が寄与し、コーポレートの項目も合計でプラスに推移しました。
9億1800万ドルのフリーキャッシュフローは、昨年よりも改善しており、上半期の15億ドルの経常利益は、少なくとも昨年と同水準の年間目標を達成できる好位置につけていることを示しています。
低炭素社会の実現は ABB の事業の中核であり、パリ協定に沿ったScience-based targetイニシアティブ(SBTi)により、2030 年および 2050 年のスコープ 1、2、3 の目標が承認されたことを嬉しく思います。私たちは、2030年までにスコープ1および2の排出量を80%、2050年までに100%削減することを目標に掲げ取り組んでいます。2022年を基準として絶対排出量を25%削減するという新たなスコープ3目標を設定し、バリューチェーンパートナーとの脱炭素化に向けた取り組みを強化するとともに、再生可能エネルギーの拡大、エネルギー効率の向上、プロセスの電動化、排出量の削減を可能にする製品とソリューションをお客さまに提供してまいります。
エネルギー効率の高いソリューションに向けた研究開発の一例として、新たに発表されたOmniCore制御プラットフォームは、従来のバージョンと比較してロボットの動作速度を最大25%向上させ、消費エネルギーを最大20%削減します。OmniCoreは、モーション、センサ、付帯機器を、独自の単一制御アーキテクチャで管理することが可能です。1つのプラットフォーム、1つの言語で、当社の最先端ハードウェアとソフトウェアをすべて統合します。
研究開発活動の延長として、当社はテクノロジー新興企業へ少数株主としての投資を行っています。これらの企業は、将来的に ABB グループに完全統合される可能性があります。例えば、今四半期中に当社は、脱炭素化を加速するためのエネルギー消費のリアルタイム最適化や、分散型エネルギー資源および産業負荷の最適化を実現する AI ソリューションを提供する 2 つのクリーンテクノロジー新興企業、NdustrialとGridBeyondに投資を行いました。
エレクトリフィケーションが、これまでよりも規模の大きな買収を発表したのは非常に喜ばしいことです。買収が完了すると、スマートビルディングは、2023年に1億5,000万ドル以上の収益を上げたシーメンスの中国における配線アクセサリ事業を買収することになり、そのポートフォリオを拡大します。この買収によって当社の市場範囲が広がり、安全で信頼性の高いスマートビルディングテクノロジーの総合的なラインアップを地域のお客さまに提供できるようになります。
私自身と、まもなくABBのCEOに就任するモーテンは、ジャンピエロ・フリージオがエレクトリフィケーションの、ブランドン・スペンサーがモーションの新しいプレジデントにそれぞれ任命されたことを非常に喜ばしく思います。2人とも、ABB Wayにおけるリーダーシップで実績があり、ABBの最も大きな2つの事業部門で収益性の高い成長を推進しています。
私は、ABBの一員であったことを非常に誇りに思います。そして何よりも、ビジネスに情熱を注ぐ有能で献身的なチームの人々と知り合えたことを光栄に思います。ABB Wayのオペレーティングモデルを活用することで、当社の財務業績を業界トップレベルに引き上げ、ABBの持続可能性を中核的な顧客価値提案の一部として完全に統合し、当社の事業活動を低炭素産業ソリューションの一部として推進することに貢献しました。来月からモーテンが CEO に就任すると、ABB の営業部門で 25 年以上の経験を持つ彼が、当社の最先端技術に関する豊富な経験と顧客理解を当社にもたらすことになります。私は、彼がチームに利益と持続可能な成長をもたらすためにABB Wayのさらなる発展に挑むものと確信しています。ABB を退職するにあたり、チームの今後の成功を祈念します。

見通し
2024年第3四半期には、比較可能ベース収益の成長率が前四半期比で上昇し、オペレーショナルEBITAマージンは18.5%前後、またはそれより若干下回る水準になると予想しています。
2024年の通年では、出荷受注比率(Book-to-Bill)はプラスとなり、比較可能ベース収益の成長率は約5%、オペレーショナルEBITAマージンは約18%となる見通しです。