スイス証券取引所上場規則第53条に基づく臨時報告書
- 受注高81億9,300万ドル、+2%、比較可能ベース1 +2%
- 売上高81億5,100万ドル、+2%、比較可能ベース1 +2%
- 営業利益 13億900万ドル、利益率16.1%
- オペレーショナルEBITA1 15億5,300万ドル、利益率1 19.0%
- 1株当たり利益(EPS) 0.51ドル、+8%2
- 営業活動によるキャッシュフロー 13億4,500万ドル、±0%
主要財務数値 | ||||||||
(単位:百万ドル、特記しない限り) | CHANGE | CHANGE | ||||||
Q3 2024 | Q3 2023 | US$ | Comparable1 | 9M 2024 | 9M 2023 | US$ | Comparable1 | |
受注 | 8,193 | 8,052 | 2% | 2% | 25,602 | 26,169 | -2% | -1% |
収益 | 8,151 | 7,968 | 2% | 2% | 24,260 | 23,990 | 1% | 3% |
売上総利益 | 3,116 | 2,762 | 13% | 9,225 | 8,366 | 10% | ||
収益に占める割合(%) | 38.2% | 34.7% | +3.5 pts | 38.0% | 34.9% | +3.1 pts | ||
営業利益 | 1,309 | 1,259 | 4% | 3,902 | 3,755 | 4% | ||
オペレーショナルEBITA1 | 1,553 | 1,392 | 12% | 11% 3 | 4,534 | 4,094 | 11% | 11% 3 |
営業利益に占める割合1 | 19.0% | 17.4% | +1.6 pts | 18.6% | 17.0% | +1.6 pts | ||
継続事業からの利益(税引後) | 937 | 905 | 4% | 2,955 | 2,902 | 2% | ||
ABBに帰属する当期利益 | 947 | 882 | 7% | 2,948 | 2,824 | 4% | ||
1株当たり利益($) | 0.51 | 0.48 | 8%2 | 1.60 | 1.52 | 5%2 | ||
営業活動によるキャッシュフロー | 1,345 | 1,351 | 0% | 3,138 | 2,393 | 31% | ||
フリーキャッシュフロー1 | 1,173 | 1,186 | -1% | 2,642 | 1,954 | 35% | ||
1非GAAP指標の調整については、添付の2024年第3四半期財務情報の「補足的調整と定義」をご参照ください。
2 EPS成長率は、四捨五入されていない金額を用いて計算されています。
3恒常為替レート(ポートフォリオの変更に合わせて調整されていません)。
「ABBは良好な軌道に乗っており、長期的にはABB Wayをさらに最適化できると確信しています。第3四半期の堅調な結果により、通期の利益率見通しが上方修正されましたが、一方で、ディスクリート・オートメーション市場が予想よりも低迷し、受注残の消化ペースがやや鈍化したことが、収益の伸びに影響を及ぼしました」
モーテン・ウィーロッド、CEO
CEO サマリ
第3四半期では、当社の損益計算書のほぼすべての項目において前年同期比でプラス成長を達成しました。全体的な傾向としては、エレクトリフィケーションの非常に好調な成長が、ロボティクス&ディスクリート・オートメーションとE-モビリティの低迷を補って余りあるものだったと言えます。一部の事業が最適なパフォーマンスを発揮できなかったにもかかわらず、営業EBITAマージンは過去最高の19.0%を達成しました。営業活動によるキャッシュフローはほぼ横ばいの13億ドルとなりました。今年に入ってからのフリーキャッシュフローの累計は26億ドルに達しており、最低37億ドルという今年度の目標を達成できる見込みです。
全体では、受注額と受注残額の比率は1.01とプラスを維持し、エレクトリフィケーションおよびプロセスオートメーションがこれを支えました。受注額は2%増加(比較可能ベースで2%増)し、短期サイクルの受注は改善しましたが、大型受注は昨年のピーク時より減少しました。顧客セグメント別にみると、データセンタ、ユーティリティ、インフラの分野が好調な伸びを示した一方で、最も厳しい状況にあったのはディスクリート・オートメーション関連の機械メーカーでした。
売上高の伸びは2%(比較可能ベースで2%)と予想を下回り、これは主にディスクリート・オートメーションに関連するものでしたが、モーションも若干の影響を及ぼしました。オペレーショナルEBITAマージンに関しては、19.0%という数値は、当四半期の予想を上回るものでした。これはロボティクス&ディスクリート・オートメーションおよびE-モビリティの業績低迷を相殺する形で、3つの事業分野が前年比で堅調な伸びを示したことを反映しています。また、当初の予想を下回るコーポレート関連コストも、追加の後押しとなりました。我々は最近、2件の買収を完了しました。1件目は、プロセスオートメーションの計測・分析におけるFödischグループです。規模は小さいながらも、先進的な産業用排出ガス計測および分析ソリューションのポートフォリオを拡大し、年間約5,500万ドルの収益が加わりました。もう1件はエレクトリフィケーションのサービスによる、産業用および商業用ビル市場における資産管理とアドバイザリーサービスを提供する米国のプロバイダー、SEAMグループの買収です。この買収により当社の既存のサービスラインナップが拡充され、年間約9,000万ドルの収益が加わることになります。
8月1日付けでエレクトリフィケーションのプレジデントにジャンピエロ・フリージオが、モーションのプレジデントにブランドン・スペンサーが就任しました。社内昇格人事である彼らはすでに本格的に動き出しており、それぞれのチームに高いモチベーションをもたらしてくれていると思います。また、私もCEOとして新たな役割を担ってから数か月が経ちました。ABBは、電気を主要なエネルギー源とするという長期的なトレンドと、オートメーションによる資源効率化の中心に身を置いています。
私たちは「ABB Way」というオペレーティングモデルを通じて、業務を大幅に改善してきました。そして、これからさらに微調整を加え、さらに利益を上げることも可能だと確信しています。以前にも申し上げたとおり、私たちは利益成長を支えるために研究開発と設備投資への投資を増やしています。また、目標を達成しながらM&Aを完全に当社の経営文化に統合するという点でも、まだ道半ばです。私の見解では、ABBはまだ本領を発揮しているとは言えません。

見通し
2024年第4四半期には、一桁台前半の比較可能収益の成長と、受注高が売上高を下回り、営業EBITAマージンが連続して低下するという過去のパターンが繰り返されると予想しています。
2024年通年では、受注高が売上高を上回り、比較可能収益の成長率は5%未満、営オペレーショナルEBITAマージンは18%を若干上回ると予想しています。