- ABBスマートビルディングソリューションがプレハブ式電気設備システムに一体化
- 革新的でユニークなプラグアンドプレイソリューションにより、建設プロジェクトの省コスト、省時間、省力を実現
- 現場における電気設備設置時間が最大70%短縮され、コストが約30%削減へ
ABBエレクトリフィケーションのスマートビルディングディビジョンとWieland Electricは本日、先進的なプレハブ式電気設備システムによるモジュール建築に革命をもたらす戦略的パートナーシップを発表しました。この協業により、Wielandの革新的なコネクタ技術とABBの広範なポートフォリオ (スイッチ、ソケット、筐体、配電機器、スマートホームソリューションなど) が統合し、プラグアンドプレイの電気設備が提供され、モジュール建築プロジェクトの効率を高めます。
これら協業製品は、ABBの革新的な配電システム、配線アクセサリ、スマートホームソリューションをWIELAND PREFAB®の完全にプラグイン可能な電気設備システムに統合する形で実現します。このプラグアンドプレイソリューションは、構成にデジタル計画ツールを利用し、建設現場へのジャストインタイム納品のために設計されており、現場における電気設備の設置時間を最大70%短縮し、コストを約30%削減します 1。
この新しい製品は、高効率化から最も恩恵を受ける、集合住宅やホテルなど、高度に標準化されたプロジェクトに最適です。標準化されていないプロジェクトや一戸建てのプレハブ式住宅もこのソリューションを利用できるため、厳しい納期厳守やリソースの制約に対処することが容易になります。結果として、このソリューションは、建設におけるスピード、信頼性、持続可能性の新たなベンチマークを打ち立てます。

Integrated solution at BAU 2025, Munich © Wieland Electric GmbH 
Integrated solution at BAU 2025, Munich © Wieland Electric GmbH 
Integrated solution at BAU 2025, Munich © Wieland Electric GmbH
「この協業は、モジュール建設の進化における重要な一歩であり、建設業界の重要な課題に対処するものです」とABBエレクトリフィケーションのグローバルプロダクトラインマネージャーであるスヴェン・ヴェルデスは述べています。「このような革新と協業を通じて、私たちはモジュール建築プロジェクトがより生産的で効率的かつ持続可能なものとなるよう支援します。自動化されたプロセスとプレハブシステムを導入することで、技能労働力への依存を減らし、建設廃棄物を最小限に抑え、プロジェクトのスケジュールを短縮します。これらの効率化により、大幅な省コスト、省時間、省廃棄物につながり、所有者、開発者、設置業者、そして環境にも利益をもたらします」
Wieland ElectricのPREFAB責任者であるピーター・カウフ氏は次のように述べています。「このパートナーシップは、建設の未来に革命をもたらすでしょう。業界リーダー2社の強みを結集し、モジュール建築を新たな時代に導き、効率性、品質、柔軟性の基準を再定義します」
ABBとWieland Electricは、1月13日から17日までミュンヘンのメッセ・ミュンヘン見本市会場で開催されるBAU 2025で、共同ソリューションのライブデモを展示します。ホールA2内WielandのブースNo.439において、この画期的なテクノロジーを直接体験できます。詳細は、https://bau-muenchen.com/de/ をご覧ください。
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に105,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com
ABBエレクトリフィケーションは、電源からソケットまでの効率的で信頼性の高い配電を可能にする世界的な技術リーダーです。世界100カ国に50,000人以上の従業員を擁する当社は、お客さまやパートナーと手を携えて、配電とエネルギー管理における世界最大の課題を解決しています。エネルギー転換が加速し、電力需要が増加する中、私たちは安全でスマート、かつ持続可能な方法で世界を電化しています。「Engineered to Outrun」を実践し、お客さまやパートナーの同様な取り組みへの支援に情熱を注いでいます。 go.abb/electrification
Wieland Electricは、1910年に設立された革新的な電気接続システムの世界的リーダーであり、機能的な建物に合わせたプラグアンドプレイ設備の世界市場リーダーです。ドイツのバンベルクに本社を置き、70カ国以上に販売組織を持つWielandは、100年以上にわたる卓越したエンジニアリングと持続可能性への取り組みを両立しています。モジュラー構造を専門とするWieland Electricは、建物の電気配線を合理化し、設置時間を大幅に短縮し、柔軟性を高め、安全で信頼性の高い接続を確保する、高度なプラグイン設置システムを提供しています。Wielandは、ビルディングソリューションに関する専門知識に加えて、安全およびオートメーション技術のソリューションを提供し、スマートビルディング技術、照明システム、HVAC、エネルギー効率の高い構造物などの産業にサービスを提供しています。Wielandは30年以上にわたり、建築家、プランナー、請負業者が複雑なプロジェクトを効率的かつ正確に実行できるように支援してきました。 www.wieland-electric.com/en/building-technology/solutions/
[1] https://www.wieland-electric.com/en/building-technology/solutions/