Aurubis社のブルガリアのピルドップ工場は首都ソフィアの東約70kmに位置しています。 グループのネットワークにおいて重要な役割を果たしており、銅精鉱の処理、銅カソードおよびアノードの生産、硫酸やケイ酸鉄などの副産物の生産を担っています。
このプラントでは、ポンプ、ファン、コンプレッサから、ミキサ、粉砕機、コンベア、ガス送風機、冷却塔にいたるまで、さまざまな用途に数百台の電動モータを使用しています。しかし、設備の調査により、モータ機器のモダナイゼーションが必要であることが判明しました。モータの半分以上は25年以上前の製品で、長年にわたって何度も修理されてきましたが、IE2以上の効率レベルに達しているものは5%未満でした。
Aurubis社は、エネルギーを節約し、CO2排出量を削減し、サステナビリティ目標の達成に役立つソリューションを求めていました。ABBとはすでに10年以上にわたって協業してきており、Aurubis社はABBをプロジェクトのパートナーに選びました。
「私たちは、当社のエネルギー効率とサステナビリティ目標に一致する最先端のソリューションを提案できるパートナーを求めていました」と、Aurubis社のプロジェクトマネージャーであるBiser Tsolov氏は述べています。「ABBは、高効率モータ、ドライブ、状態監視ソリューションの供給において、優れた専門知識と実績があり、理想的な選択肢でした」
「私たちはまず、省エネ査定サービスを実施し、設備更新プロジェクトのための明確なロードマップを作成しました」とABBブルガリアのキーアカウントマネージャーのDaniel Dimitrovは述べています。「私たちは、プロジェクトの計画において主体的な役割を果たし、専門技術を活かして実現可能性の調査やコスト分析を支援しました。また、Aurubis社が要件を定義し、仕様書を作成する作業もサポートしました。私たちは同社のチームと綿密に連携し、モータとドライブがプラントのシステムにシームレスに統合されるよう取り組みました。これにより、プロジェクト実施のための強固な基盤が構築されました」
高効率モータ
ABBが供給するIE5モータは、SynRMモータ265台で構成され、主にファンやポンプなどの可変トルクアプリケーションで使用される予定です。これらは、ABB ACS880産業用可変速ドライブ(VSD)と組み合わせて提供されます。
IE4モータのうち、181台はプロセスパフォーマンス誘導モータで、コンベアやミキサなどの定トルクアプリケーションで使用されます。銅転炉の正確な位置決め用に、2速モータ4台が導入されます。 これらのIE4モータのうち35台は、モータドライブパッケージとして供給されます。 ABBは、低速回転の冷却塔ファンに最適化された高効率ダイレクトドライブRPM ACTM PMモータ10台も供給します。
ABB IE5ウルトラプレミアム効率モータとIE4スーパープレミアム効率モータは、プラントの従来型モータと比較して、エネルギー消費を全体で28%削減します。年間25ギガワット時(GWh)のエネルギー削減は、ヨーロッパの平均的な家庭の約6,250世帯の電力使用量に相当し、年間1万2,000トンの二酸化炭素排出削減につながります。これは、Aurubis社のサステナビリティ目標と、より広範な業界および政府の環境基準への準拠の両方をサポートするものです。
また、この工場には、モータの調達業務を合理化することによる利益ももたらされます。ABBとの提携により、42社に及ぶサプライヤを単一のパートナーに集約することができました。これにより、予備品の在庫管理業務が大幅に簡素化され、保管コストと管理コストを大幅に削減することができます。

ABB IE5 SynRMモータ 
ABB IE4 プロセスパフォーマンス誘導モータ 
ABB ACS880 Industrial drive
モータドライブパッケージ
IE5 SynRMモータは常にドライブと組み合わせて使用されますが、IE4誘導モータはVSDと組み合わせることで、さらに7~8%の効率改善を実現します。ドライブは、モータの回転速度をプロセスの実際の要求に合わせて調整することで、エネルギー効率と性能を最適化します。精密なモータ制御を確実にすることで、機器の制御を強化し、プロセスの柔軟性を高めます。プレミアムモータとドライブの両方を提供するリーディングサプライヤとして、ABBは用途に最適化された完璧にマッチしたモータドライブパッケージを提供しています。
ABBは、ピルドップ工場の設備更新の目的で、合計300台のACS880産業用ドライブを供給しています。これらのドライブは、過酷な環境下での使用に耐える設計で、耐久性に優れ、信頼性を高めています。ABBの産業用ドライブは、自動化ネットワークとのシームレスな統合を実現し、柔軟なカスタマイズが可能です。
「このプロジェクトは、プラントだけでなく、この地域全体にとっても重要なものです」と、ABBブルガリアのローカルビジネスマネージャーのBekir Bekirovは述べています。「このプロジェクトは段階的に実施され、2025年の計画停止中にほとんどの作業が完了し、2025年秋までにすべての機器が完全に稼働する予定です」
Aurubis AGはドイツのハンブルクに本社を置き、世界中で約7,100人の従業員を擁しています。同社グループは非鉄金属のグローバルサプライヤであり、銅の再生利用では業界をリードしています。高純度銅カソードやその他の製品の製造を専門とする欧州最大の製銅会社です。Aurubis社はサステナビリティに重点的に取り組み、資源効率、排出削減、再生利用イニシアティブの推進に投資しています。