ABB、TIME誌「世界で最も持続可能な企業」に選出

ABB、TIME誌「世界で最も持続可能な企業」に選出

  •  TIME社とStatista社による「世界で最も持続可能な企業2025」において14位にランクイン
  •  ABBは、スイスの全産業における最も持続可能な企業3位に選出
  •  持続可能なビジネス運営、外部コミットメントおよび格付け、報告と透明性、環境および社会的指標から評価された企業

ABBは、TIME誌の「 World’s Most Sustainable Companies 2025(世界で最も持続可能な企業 2025)」において14位、スイスの全産業において3位に選出されました。 TIME社とStatista社は、世界最大かつ最も影響力のある企業5,000社以上を対象に、売上高、時価総額、知名度など考慮し、評価しました。35カ国、21業種の上位500社は、厳格な4段階のプロセスと20以上の主要業績評価指標の評価を含む透明性の高い手法で選出されます。企業は、持続可能なビジネス運営、外部コミットメントと格付け、報告と透明性、環境および社会的指標から評価されました。最大100ポイントの総合的なサステナビリティスコアが計算されABBは81.92ポイントのスコアを獲得しました。

「『世界で最も持続可能な企業2025』におけるトップ15に選出されたことは、透明性と説明責任に重点を置き、サステナビリティをビジネスに組み込むというABBの戦略的アプローチの証です」とABBのサステナビリティグループ責任者であるアンケ・ハンペルは述べています。「当社のサステナビリティアジェンダは、低炭素社会の実現、資源の保全、ネットゼロの未来に向けた社会的進歩の促進を目指しています。電動化と自動化のグローバルテクノロジーリーダーとして、私たちはお客さまのエネルギー使用の最適化、排出量の削減、よりレジリエントで資源効率の高い事業運営への移行の加速を支援しています」

center

ABBは、Science Based Targetsイニシアチブ(SBTi)によって検証された野心的なネットゼロ目標を設定しています。スコープ1および2の排出量を2019年比で2030年までに80%、2050年までに100%削減することを目指しています。2024年、ABBは2019年比で、スコープ1および2のGHG排出量を78%削減し、スコープ3の排出量を2022年比で8%削減しました。

また、ABBは、世界的な環境非営利団体カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)から、企業の透明性と気候変動に関するパフォーマンスにおけるリーダーシップが評価され、2025年4月に2024年度の「 ‘A List’ (Aリスト)」に選出されました。2025年5月、MSCI ESG格付け評価においてはAAA(AAA-CCCの7段階)の格付けを獲得しました。

ABBのサステナビリティへのアプローチと進捗については、 https://global.abb/group/en/investors/annual-reporting-suite [EN]をご覧ください。

ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来を実現します。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を持ち、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp