2025年第2四半期決算

2025年第2四半期決算

過去最高受注高と事業パフォーマンスの改善

SIXスイス証券取引所上場規則第53条に基づく臨時報告書

  • 受注高 97億8,500万ドル、+16%、比較可能ベース1 +14%
  • 売上高 89億ドル、+8%、比較可能ベース1 +6%
  • 営業利益15億7,300万ドル、利益率 17.7%
  • オペレーショナルEBITA1 17億800万ドル、利益率1 19.2%
  • 1株当たり利益(EPS) 0.63ドル、+6%3
  • 営業活動によるキャッシュフロー 10億5,900万ドル、-1%
  • 使用資本利益率 23.1%

主要財務数値

(単位:百万ドル、特記しない限り)



CHANGE



CHANGE

Q2 2025

Q2 2024

US$

Comparable1

H1 2025

H1 2024

US$

Comparable1

受注

9,785

8,435

16%

14%

18,998

17,409

9%

9%

収益

8,900

8,239

8%

6%

16,835

16,109

5%

5%

売上総利益

3,574

3,303

8%


6,885

6,367

8%


収益に占める割合(%)

40.2%

40.1%

+0.1 pts


40.9%

39.5%

+1.4 pts


営業利益

1,573

1,376

14%


3,140

2,593

21%


オペレーショナルEBITA1

1,708

1,564

9%

6% 4

3,305

2,981

11%

11% 4

営業利益に占める割合1

19.2%

19.0%

+0.2 pts


19.7%

18.4%

+1.3 pts


継続事業からの利益(税引後)

1,188

1,104

8%


2,307

2,018

14%


ABBに帰属する当期利益

1,151

1,096

5%


2,253

2,001

13%


1株当たり利益($)

0.63

0.59

6%3


1.23

1.09

13%3


営業活動によるキャッシュフロー

1,059

1,067

-1%


1,743

1,793

-3%


フリーキャッシュフロー1

845

918

-8%


1,497

1,469

2%


1 非GAAP指標の調整については、添付の2025年第2四半期財務情報内の「補足調整定義」をご参照ください。
2 前期数値は、IS費用に関する会計方針の変更を反映するため修正再表示されています。詳細は、添付の2025年第2四半期財務情報「注記1 - 当社および表示の基礎」をご参照ください。
3 EPS成長率は、四捨五入されていない金額を用いて計算されています。
4 恒常為替レート(ポートフォリオの変更に合わせて調整されていません)。

ABBは過去最高の受注高を達成し、事業パフォーマンスを改善しました。地政学的な不確実性が高まる中、新たな記録的な1年に向けて順調な進捗を遂げています。

モーテン・ウィーロッド、CEO

CEO サマリ

2025年第2四半期の業績には満足しており、そのハイライトのひとつは受注高が98億ドルと過去最高を記録し、前年同期比16%増(比較可能ベース14%増)となったことです。このポジティブな動向が、全4事業部門、主要な顧客セグメント、全3地域、および短期サイクル受注とプロジェクト関連事業の双方で広範にみられたことは、特に心強い結果でした。私の見解では、これは堅調な事業環境を反映しています。特にプロセスオートメーションでは、約6億ドルの大型受注が計上され、受注成長が顕著でした。出荷受注比率は1.10と堅調で、この大型受注を除いても比較可能ベース受注成長率は約7%増加するなど、ポジティブな結果となりました。

取引環境はほぼ変わらず、貿易関税の影響に関する不確実性が継続しています。

当社の予想通り、4つの事業部門のうち3つの分野が貢献し、売上高は前年同期比8%増(比較可能ベース6%増)となりました。ロボティクス&ディスクリートオートメーションの売上高は、昨年は受注残の好調に支えられていたマシンオートメーション部門の低迷により、伸びが鈍化しました。

オペレーショナルEBITAは9%増加し、利益率は20bp改善して19.2%となり、当初の予想を若干上回りました。エレクトリフィケーションとプロセスオートメーションでは利益率が改善し、モーションはほぼ横ばいでした。これらの改善は、マシンオートメーション部門に関連するロボティクス&ディスクリートオートメーションにおける利益率圧迫による前年同期比の逆風、およびコーポレート&その他の事業部門における前年同期のポジティブな一時的要因の反動による30bpの逆風を相殺しました。

当社は23.1%という引き続き高い資本利益率を達成しており、長期目標を大幅に上回る実績を継続しています。フリーキャッシュフローは8億4,500万ドルで、前年比でやや鈍化しましたが、これは増益が成長に伴う純運転資本と計画的資本支出の増加による影響で相殺されたためです。当社の通常のパターンから、下半期にはキャッシュフローの改善が見込まれ、昨年比での改善目標達成に自信を持っています。

当四半期中、当社はTIME誌により、あらゆる産業を対象とした世界で最も持続可能な企業15社の一社に選出されました。これは、説明責任と透明性を基盤に持続可能性を事業運営に組み込むという当社の戦略的アプローチの成功を証明するものだと考えています。

当四半期のもう一つのハイライトは、中国におけるロボティクス事業のリーダーシップをさらに強化することを目的とした、3つの新しいロボットファミリーの発売です。これにより、当社は新たな中堅市場向け価値提案を通じて、業界および顧客の自動化を支援できるようになり、これは当社の「ローカル・フォー・ローカル」のバリューチェーンの成果です。4月には、ロボティクス部門を独立した上場会社として分社化する計画を発表しました。2026年第2四半期に実施予定の配当金相当額での株式分割による分社化は、計画通り進んでいます。

また、エレクトリフィケーションでは、技術で業界をリードする次世代の気中遮断器「SACE Emax 3」を発売しました。これは世界初のサイバーセキュリティSL2認定を取得した気中遮断器です。組込型ソフトウェア戦略の成果として、Emax 3にはセンシング、インテリジェンス、高度なアルゴリズムが搭載され、データセンタ、工場、病院、空港などの重要インフラにおける電力システムのエネルギーセキュリティとレジリエンスを向上させます。

モーテン・ウィーロッド、CEO
モーテン・ウィーロッド、CEO
center

見通し

2025年第3四半期において、比較可能な売上高の成長率が少なくとも1桁台半ばの範囲で推移し、オペレーショナルEBITAマージンが前年同期比で概ね安定すると予想しています。ただし、グローバルな事業環境の不確実性を認識しています。

2025年度通期においては、出荷受注比率(Book-to-Bill)がポジティブな結果となり、比較可能な売上高成長率が1桁台半ば程度となる見込みです。オペレーショナルEBITAマージンが前年比で改善すると予想していますが、グローバルな事業環境の不確実性を認識しています。

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp