ABBのモータおよびドライブが、川崎重工業の水素開発技術を強化

ABBのモータおよびドライブが、川崎重工業の水素開発技術を強化

  • ABBは川崎重工業の試験設備向けにモータ(電動機)およびVSD(可変速ドライブ駆動装置)を供給し、川崎重工業の水素社会実現に向けた取り組みを支援
  • 本プロジェクトは、川崎重工業がNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)から委託を受け、最先端技術の開発と実用化を目指す

ABB は、兵庫県加古郡播磨町にある川崎重工業株式会社(以下、川崎重工業)の水素試験設備向けに、MW級のモータおよび VSDを供給することを発表しました。ABB は、豊富な専門知識と実績を活かし、川崎重工業の水素社会実現に向けた技術開発を支援し、持続可能なエネルギー社会の構築に貢献します。

ABBが提供するモータおよびVSDは、高効率であるためエネルギー消費を抑え、CO2排出量の削減に貢献します。これは、川崎重工業の水素関連技術の研究開発に不可欠な役割を果たし、次世代エネルギーシステムの実現に向けた重要な一歩となります。

日本は、2050 年までのネットゼロエミッション達成に向けた戦略の重要な要素として水素技術を位置付け、エネルギーの変革を進めています。水素は、二酸化炭素を排出せずに電気や熱を発生させる可能性に大きな期待が寄せられており、水や化石エネルギーなど、さまざまな資源から豊富に得ることができます。この目標を達成するため、政府は官民連携を推進し、世界中の企業に日本の水素の未来への投資を呼びかけています。こうした連携により、水素の製造、輸送、貯蔵、利用の方法が全国的に変化しています。

本プロジェクトは川崎重工業がNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託を受け、水素社会実現の加速に向けた先進技術の開発と応用に取り組みが行われています。 NEDOは、日本最大の公的研究開発マネジメント機関であり、エネルギーおよび産業技術分野におけるイノベーションの促進を目的としています。研究と実用化の橋渡しを担うことで、水素の製造・貯蔵・利用に関する革新的な技術の社会実装を加速させ、日本の脱炭素社会の実現に貢献しています。

ABB は、エネルギー効率に優れたソリューションを提供し、環境負荷の低減を支援することで、川崎重工業の取り組みをサポートします。「ABBは水素の圧縮だけでなく、バリューチェーン全体において、太陽光や風力などのグリーンエネルギーを電力に変換、ABBの電源装置を用いた水電解槽プロセスにより電力を水素に変換、そして水素を圧縮しユーザへ輸送という主に3つの重要な役割を担っています。ABBは日本のグリーンエネルギー構想の実現を加速させるワンストップソリューションを提供します」とABB株式会社モーション事業本部 事業部長であるプリティッシュ・ダラールは述べています。

ABB のドライブ技術は、モータの性能と効率を最適化する正確なトルクおよび速度制御に加え、電源の変動を平滑化し、太陽光や風力発電の断続的な特性を補う機能も備えています。

川崎重工業様からのコメント

現在、川崎重工業はグループビジョン2030「つぎの社会へ、信頼のこたえを」のもと、エネルギー・環境ソリューションを重点施策とし、カーボンニュートラル社会の実現に向けた水素事業に取り組んでいます。その中で、水素圧縮機事業においては、「当たり前にエネルギーを使える未来の創造、その未来のエネルギーを”届ける”ために貢献できる遠心式水素圧縮機(KM-Comp H2)の開発」を「Upshift to the vibrant earth (私たちの活気に満ち溢れた元気な地球を、もう1段階上へ、より高みへ引き上げる)」というコンセプトの下実施しています。遠心式水素圧縮機は大規模水素パイプラインや、輸送時に水素をガスから液化させる際に使用されるもので、エネルギー供給という観点で皆様の日常生活と密接にかかわる製品となります。世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献すべく、ABB殿のソリューションと共に、播磨工場実証運転を契機に世界規模での水素社会実現に向けて尽力していきます。
  • VSD (可変速ドライブ駆動装置)
  • モータ(電動機)
  • 実証設備全体図 (完成イメージ) © 2025 川崎重工業株式会社
  • 遠心式水素圧縮機の実証設備 © 2026 川崎重工業株式会社

ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、世界の産業がよりリーンでクリーンであり続けることを目指し、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で23,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。  

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp