ABB、TECHNO-FRONTIER 2026に出展

ABB、TECHNO-FRONTIER 2026に出展

  • IE5インバータ一体型モータ LV Titanium(可変速モータVSM)やIE5超高効率のSynRM(同期リラクタンスモータ)を展示し、SynRM技術によってIE6レベルの効率が達成可能であることを示す
  • 低高調波インバータ ACQ580-31をはじめとするインバータソリューションにより、エネルギー効率向上と高い電力品質を提供
  • モータおよびインバータ技術の革新を通じて、お客さまの生産性向上と脱炭素化を支援

ABBは、2026年7月15日(水)から17日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「TECHNO-FRONTIER 2026」に出展します。

世界中でエネルギーコストの上昇が進む一方、脱炭素化への取り組みにも多くの関心が集まっています。このような環境では、エネルギー効率の向上、生産性の向上、および設備の安定操業がこれまで以上に重要になります。特に製造業やインフラ分野で広く使用されるモータシステムは、産業分野における消費電力の約60%を占めるとされており、設備全体のエネルギー消費に大きな影響を与えることから、高効率化への関心が高まっています。

ABBは、レアアースを使用せずに最大IE6の効率に到達するリラクタンスモータSynRMや、インバータを内蔵したIE5超高効率を実現するLV Titanium (VSM)をはじめとする先進的なモータ技術により、エネルギー消費の削減、運転性能の最適化、およびメンテナンス負荷の軽減を実現します。

また、ABBは、低高調波インバータ、ポンプ向け専用ソフトウェア搭載インバータ、高速運転対応インバータなどの幅広い製品ラインアップを通じて、お客さまの多様な課題解決を支援します。

ABBは本展示会において、モータおよびインバータ分野の最新技術を紹介し、お客さまのエネルギー効率向上、生産性向上、ならびに脱炭素化の推進に貢献するソリューションを提案します。

ABBブース詳細

  • ブース位置:西2ホール 2-W22
  • 展示製品
    IE5同期リラクタンスモータ
    SynRM 磁石の不使用、かつロータに巻線を使用しない、IE5クラスの高効率を実現する同期リラクタンスモータです。エネルギー消費量の削減と運用コストの低減、メンテナンス性向上を支援します。
     
    IE5インバータ一体型モータLV Titanium(可変速モータVSM)
    モータとインバータを統合したシンプルなプラットフォームとして設計されており、設置および試運転の簡素化を実現するとともに、最大30%のエネルギー消費削減を可能にし、設置全体の最適化を支援します。

    インバータ搭載アウターロータ同期ブラシレスECモータERH
    システム効率IES5を満たすECモータです。コンパクトな設計と軽量性により、空調設備向けファンシステムの高効率化、コンパクト化を実現します。

    低高調波インバータ /ポンプ向けソフトウェア搭載インバータACQ580-31
    高調波抑制機能やポンプ用途向け機能を備え、電力品質の向上とシステム最適化に貢献します。

TECHNO-FRONTIER 2026における、ABBの展示および来場事前登録はこちら をご覧ください。

  • ブースイメージ
  • IE5同期リラクタンスモータ
  • LV Titanium
  • ERH
  • 低高調波インバータ /ポンプ向けソフトウェア搭載インバータACQ580-31

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBは、エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com

ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、世界の産業がよりリーンでクリーンであり続けることを目指し、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で23,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。   go.abb/motion

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp