- ABBが、再生可能エネルギーのみで航行する革新的な全長100フィートのフルフォイリング・モノハルヨット 「フェラーリ ハイパーセイル」 のパートナーに就任
- ABBの25年以上にわたる直流(DC)技術のリーダーシップが、先進的なDC800V電力システムの開発を支援
- ABBの専門知識が、過酷な海洋環境における船上再生可能エネルギーシステムの性能とレジリエンスの最大化に貢献
ABBは本日、世界でも類を見ない挑戦的な海洋プロジェクトであるフェラーリ ハイパーセイルとの技術パートナーシップを発表しました。エレクトリフィケーションパートナーとして、ABBは海洋電力技術、直流(DC)技術、高度な電気システムに関する専門知識を提供します。
フェラーリ ハイパーセイルは、再生可能エネルギーのみを動力源とする革新的な全長100フィートのフルフォイリング・モノハルヨットです。この船は、スピード、レジリエンス、安全性と、過酷な海洋環境における船上でのエネルギー生成・管理機能を融合させることを目的として設計されています。
ABBは25年以上にわたる直流(DC)技術の経験と700件を超える関連特許を有しています。エレクトリフィケーションパートナーとして、ABBはエネルギーマネジメント、舶用電気システム、エネルギー貯蔵分野における専門知識をフェラーリ ハイパーセイルプロジェクトに提供します。
フェラーリ ハイパーセイルは、ABBにとって、先進的なエレクトリフィケーション技術、直流(DC)アーキテクチャ、インテリジェントなエネルギーマネジメントが過酷な海洋環境においてどのようにレジリエンスと効率性を向上させるかを実証するための高性能なプラットフォームとなります。再生可能エネルギーの発電、蓄電、および配電をリアルタイムで最適化するという課題は、次世代産業用マイクログリッドの開発において極めて重要です。
ABB エレクトリフィケーション事業本部プレジデントのジャンピエロ・フリジオは次のように述べています。
「フェラーリ ハイパーセイルは、ABBがパートナーとともに直流(DC)技術の限界に挑戦する姿を示すユニークなプラットフォームです。フェラーリ ハイパーセイルは、産業分野において当社のシステムが直面する環境と同様に厳しい条件下で運用されるよう設計されています。ABBの役割は、エレクトリフィケーションおよびオートメーション技術がさまざまな産業において卓越したパフォーマンスの実現をどのように支援するかを示すものです。このような挑戦から得られる知見は、海洋、再生可能エネルギー、データセンタ、産業用マイクログリッドなど、さまざまな分野のお客さまが求める高効率かつ高レジリエンスな電力システムの実現に役立つでしょう。」

フェラーリ ハイパーセイルプロジェクトリーダーのエンリコ・ヴォルトリーニ氏は次のように述べています。
「ハイパーセイルは再生可能エネルギーのみで運用されます。地球上で最も過酷な海洋環境において、数週間にわたり完全なエネルギー自立を維持しなければなりません。ABBのエレクトリフィケーションに関する専門知識がプロジェクトに加わることは、大きな運用上の強みとなります。」
フェラーリ ハイパーセイルの直流(DC)アーキテクチャは、48VおよびDC800Vで動作するシステムによって構成される高性能かつ自立型のマイクログリッドとして機能します。極寒、塩害、高圧および激しい揺れといった環境下で、航法システム、フォイル制御、安全システム、および推進システムに必要な電力を発電、蓄電、管理します。
ABBは直流(DC)システム統合、インテリジェント配電技術、および海上でのレジリエンス向上に関する専門知識を提供します。本プロジェクトから得られる知見は、船舶業界に加え、データセンタや再生可能エネルギーインフラ向けの先進的な電力システム開発にも活用される予定です。
詳細情報はこちらからご覧ください。
https://www.abb.com/global/en/company/about/engagements-and-partnerships/ferrari-hypersail
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を持ち、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。www.abb.com