ABB、業界をリードするデジタルソリューション、ABB Ability™を上市

2017年3月14日、スイス、チューリッヒ発 – ABBは本日、 業界をリードするデジタルソリューションポートフォリオABB Abilityを、米国ヒューストンで行われているABBカスタマーワールドにて正式に上市します

180以上のソリューションとサービスの発売を機に、ABBは第四次産業革命におけるお客さまの事業の価値の最大化に貢献します。ABBの業界での深い知見とネットワークの接続性、最新のデジタル技術とイノベーションを組み合わせ、ABB Abilityは、実際のビジネスでの課題を解決し、具体的な事業機会を生み出す強力なソリューションとサービスを創造します。

ABB Abilityは、電力、産業、交通および社会インフラのお客さまが、従来のプロセスより進化した新しいプロセスを開発するために、深い洞察と計画の最適化、リアルタイムオペレーションのための制御を提供します。その結果を制御システムにフィードすることで、工場の稼働時間、スピード、生産性などの重要な数値指標を改善します。

これらのソリューションは、40年余産業界のデジタル化を牽引してきたABBの先駆的技術を基盤としています。ABB Abilityは、お客さまの革新性と、デジタル化された産業という新しい市場での競争力を高めます。

「7000万超の接続デバイス、7万の制御システムを設置基盤として有するデジタルソリューションにおける先駆的技術のリーダーとして、ABBはお客さまのデジタル化への変革を支援できる特別な存在です。」と、ABBのCEO、ウルリッヒ・シュピースホーファーは述べています。「ABB Abilityで、ABBのデジタルソリューションポートフォリオのすべてを、サービスと結び付けます。ABBの業界での知識と、先進的接続性、最新技術を結集し、さらなる顧客価値を創造します。これにより、私たちのお客さまは、かつてないレベルの運用性能と生産性を達成できるのです。」

ABB Abilityで提供するデジタルオファリングには、資産集約型産業向けパフォーマンスマネジメントソリューション、プロセス産業向け制御システム、ロボット。モータ、機器のリモートモニタリングサービス、ビル向け制御ソリューション、EV給電ネットワークおよびオフショアプラットフォームなどが含まれます。データセンタ向けエネルギーマネジメント、船団向けナビゲーション最適化システムなど、より用途に特化したオファリングも取りそろえています。

世界的な電力会社、製造業、サービスプロバイダを含む多くのお客さまが、既にABB Abilityの一部である、デジタルソリューションポートフォリオをお使いいただいています。Shell Oil, CenterPoint Energy, Con Edison, BASF, Royal Caribbean, Cargill, Volvo, BMW などの企業がその一例です。

ABB Abilityの次世代のデジタルソリューションおよびサービスは、ABBとMicrosoftのパートナーシップに基づき、Microsoftの最新クラウドプラットフォーム、Azure上で開発、構築されます。'

「我々のソリューションをAzureのプラットフォーム上に構築するということが意味するものは、Azureの能力のすべてを活用し、我々の事業分野に特化したオファリングにさらなる価値を付加することができるということです。」とABBのチーフデジタルオフィサー、グイド・ジュレは述べています。「実際、私たちはABBが何十年にわたり培った産業界での知見を、ソフトウェアオファリングという形にして、世界最大かつ最先端のデジタルプラットフォームを通じてお客さまがそれにアクセスいただけるようにするということなのです。隠れたデジタルチャンピオンという存在から、ABBはお客さまのデジタル化への変革における最適なパートナーとなります。お客さまは、ABBとともに、より多くを知り、より良く、より多くのことを成すことができます。私たちは、お客さまの評価、自動化、最適化、協働を手助けします。」

ヒューストンのイベントで紹介する新しいABB Abilityのイノベーションは以下のとおりです:

  • ABB Ability System 800xA - ABB Abilityによって提供されるソリューションのひとつは、市場をリードするSystem 800xAを基盤に構築されます。 System 800xAに新しく追加されたSelect I/Oは、冗長化された、EathernetベースのI/Oシステムです。これは、ABBの次世代のプロジェクト実行モデルをサポートし、Intelligent Projetsは、自動化プロジェクトの広範囲な効率化を提供します。 Select I/Oがあれば、お客さまは主要なプロジェクトをより短いスケジュールで、予算超過なく手掛けることができます。標準化されたキャビネットを使用しているため、設置業者は人手に頼らず、デジタルでシグナルを組むことができます。ループチェックは、他のシステムが納入される前に済ませることができるため、遅い段階での変更のインパクトを軽減し、プロジェクトの作業を同時並行的に実行することができるようになります。
  • ABB Ability Asset Health Center - Azureプラットフォーム上に最も早くローンチされるABB Abilityソリューションのひとつが、ABBの次世代のアセットパフォーマンスマネジメントソリューション、Asset Health Center 3.0です。2017年1月にリリースされたAsset Health Center 3.0 は、予測分析、対策分析機能を駆使すると同時に、カスタマイズモデルを用い、故障確率、アセットの重要性に基づき、新たに発生するメンテナンスの必要性の特定し、優先度合を決定します。
  • ABB Ability Collaborative Operations - この強力なソリューションは、今やあらゆる産業に展開され、お客さまがより効率的にコラボレーションすることを支援します。同じデータ、同じ分析プラットフォーム上でエキスパートが組織の壁を超えて共働することが可能になります。生産性の向上、装置の不具合の減少、アセットメンテナンスの経費削減、データ保護、事業全体のパフォーマンスの転換などの効果に重点を置きます。統合のいずれの段階においても、セキュリティを万全に保ち、データ、従業員、アセットを保護しながらも、これを実行することができます。このソリューションは、初期からお使いいただいているお客さまに、持続的で長期的な結果をもたらしています。
  • ABB Ability デジタル変電所- ABBのデジタル変電所は、電力業界のお客さまに比類ない制御能力と効率をもたらします。デジタル変電所は、光ファイバー電流センサおよび断路遮断機を搭載することで、メンテナンスの頻度が減り、従来の配線を大幅に削減できます。ABB Ability は、最新の電気ギアとデジタルセンサならびにクラウドコンピューティングを組み合わせることにより、これらの進歩を何歩先も進めるものです。結果として、予測アルゴリズムによりメンテナンス業務とアセット管理が改善される一方で、系統運用者は、総合的かつ最新の情報に基づいて意思決定を行うことができます。
  • ABB Ability スマートセンサー- 昨年デビューしたソリューションで、低電圧電気モータを産業用インターネットに繋ぎ、継続的なモニタリングを可能にするものです。容易にモータに取り付けが可能なこのソリューションは、振動、温度、負荷、電力消費の情報をクラウドに送信します。パラメータのひとつでも基準値から乖離した場合は、直ちにアラートが飛び、運用者はモータに実際の不具合が生じる前にアクションを取ることができます。スマートセンサーソリューション導入により、現状の数字ではモータのダウンタイムを最大70パーセント削減し、モータの寿命を最大30パーセント延ばすという結果が出ています。データに対応してモータのパフォーマンスを最適化することにより、電力消費は最大で10パーセント削減します。

革新的で汎用性の高いABB Ability関連ソリューションは、このほかにもABB Ability Asset insight, ABB Ability Ellipse Enterprise Asset Management ソフトウェア、ABB Ability Data Center Automationインフラ管理ソフトウェアなどがあります。これらの、そしてその他の多くのソリューションにより、ABB Abiityは電力、産業、交通および社会インフラのお客さまによりよいサービスを提供します。デジタル革命の力を最大限に活用し、管理・保守費用の削減、資産寿命延長、より効率的な運用、環境への負荷の低減、作業者の安全の確保を可能にします。



ABB(ABBN:SIX Swiss EX)は、電力、一般産業、交通/社会基盤においてエレクトリフィケーション・プロダクト、ロボティクス&モーション、インダストリアル・オートメーションおよびパワーグリッドの各分野において、世界中のお客さまに製品・サービスを提供している先駆的技術のリーダーです。 125年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、そして今日、ABBは産業のデジタル化の未来を描き、エネルギーおよび第四次産業革命を推し進めています。ABBは世界100か国以上に約132,000人の従業員を擁しています。

ABBジャパン(www.abb.co.jp)は、ABBのグローバルネットワークの国内拠点です。ABBジャパンは、ABB株式会社と3つの合弁会社でグループを構成し、約750名の従業員、15都市にわたる販売/サービスネットワークを展開しています。日本国内において電力およびオートメーションに関する事業を、製造、販売、サービスの各分野で展開しています。

本件に関するお問い合わせ先:
ABB 株式会社
広報・渉外
又吉 / 村山

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp