ABB、インドネシアの電力系統を強化する4,000 万ドルの受注を獲得

2018年1月17日 スイス、チューリッヒ発 -

発電所の改修および拡張で、ジャカルタ大都市圏へのクリーンエネルギーの供給を促進

ABBは斗山重工業(Doosan Heavy Industries)とインドネシア国営の建設会社、フタマカルヤ(PT Hutama Karya)の二社によるコンソーシアムより、4,000万米ドル以上に相当する受注を獲得しました。インドネシア、ジャワ島西部にあるムアラタワル発電所を改修および拡張するこの革新的なプロジェクトは、インドネシアの発電量を650メガワット(MW)増加させるものです。この受注は2017年第4半期に計上されています。

より効率的でクリーンな電力をジャカルタ大都市圏へ供給するため、現在の1,150MWのガス火力発電所は1,800MWのコンバインドサイクル発電所に改修されます。

center

コンバインドサイクル発電所は、ガスと蒸気タービンの両方を使用することで、従来の火力発電所と比較して、同じ燃料の量でも多くの電力を生産することができます。ガスタービンの廃熱を隣接する蒸気タービンに送り、さらに余剰の電力を生み出します。当発電所はインドネシア国営の電力会社、ペルサハーン・リストリク・ネガラ(PLN: PT Perusahaan Listrik Negara) によって運営されています。

インドネシアは世界で四番目に人口が多く、アジアで最も急速に経済が成長している国のひとつです。このため電力の需要が加速度的に増加し、PLNの予測では、2015年から2025年までの間、電力の需要は毎年8.5%成長すると見込まれています。これを受け、政府は2015年から2019年までの間に新たに35,000メガワット(MW)相当の発電能力を増強する計画を策定しました。

インドネシアは2025年までに国内の99.7%の世帯を同国の電力系統につなげる目標を掲げており、そのためには新たに80ギガワット(GW)以上の発電能力が必要です。同国はまた、2025年までに電源構成の中での再生可能エネルギーの比率を23%にすることを目標にしています。ムアラタワルの発電所を改修しコンバインドサイクル発電所に転換することは、これらの目標に多大な貢献となります。

「ABBはインドネシアにおいて長きにわたり拠点を拡大し続け、実績を積み重ねてまいりました。この国の電力インフラの発展にさらに寄与し、成長を続ける経済、活気に満ちた国民の皆さまに貢献できることを誇りに思います」と、ABBのパワーグリッド事業のプレジデント、クラウディオ・ファキーンは述べます。「この革新的なプロジェクトは、より強く、スマートで環境に優しい系統の実現という当社のビジョンをサポートするものであり、このプロジェクトの一翼を担うことを誇りに思います」

ターンキープロジェクトの一部として、ABBは発電所の補助的な機器およびシステムの設計、設置およびエンジニアリングを担います。ABBはまた、500キロボルト(kV)の空気絶縁スイッチギヤを採用する変電所を供給します。納入する主な製品には発電機用サーキットブレーカ、高圧/低圧スイッチギヤ、変圧器、保護機器などがあります。

ABBはまた、ジャカルタ郊外のタンゲランで、特別高圧スイッチギヤの製造施設を新設しました。これはインドネシアにおける継続的な拠点拡大の一部であり、2015年に同地域で行った高圧製品の工場設立に続くものです。

ABB(ABBN:SIX Swiss EX)は、電力、一般産業、交通/社会基盤においてエレクトリフィケーション・プロダクト、ロボティクス&モーション、インダストリアル・オートメーションおよびパワー グリッドの各分野で、世界中のお客さまに製品・サービスを提供している先駆的技術のリーダーです。130年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、そして今日、ABB は産業のデジタル化の未来を描き、エネルギーおよび第四次産業革命を推し進めています。Formula Eのタイトルパートナーとして、ABBはeモビリティの限界を押し広げ、持続可能な未来に貢献します。ABB は世界100か国以上に約136,000人の従業員を擁しています。www.abb.com

お問い合わせ先:
ABB株式会社
広報・渉外
電話: 03-4523-6150
Email: jpabb.communications@jp.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp