ABBは、フィンランドの次世代データセンタ向けに、テリア社に高効率電力ソリューションを提供しています

ABBは、フィンランドの次世代データセンタ向けに、テリア社に高効率電力ソリューションを提供しています

デジタル機能を備えたABBのエレクトリフィケーションインフラストラクチャは、テリア社のミッションクリティカルデータセンタにおける信頼性の高い配電を保証します

現在、データセンタがデジタル社会の中心となっている北欧地域では、コロケーション企業やハイパースケール企業など、いくつかの大規模なデータセンターオーナーが集まっています。2025年までに1,700億ドル規模に達すると予想されるフィンランドのデータセンタ経済は、信頼できる電力供給、低エネルギー価格、およびスペース拡張のために多くの事業者が地域に引き寄せられ、それが投資家を引きつけていると報告されています。

しかしながら、この成長に伴い、電力需要が増加しているため、データセンタ環境内での一貫した信頼性のある配電が、お客さまのサービスの安定性および稼働時間を保証するために重要です。

2018年にヘルシンキにオープンしたテリア社データセンタでは、配電ロスを低減し、エネルギー消費量の削減を図り、CO2排出量の削減に取り組んでいます。

これらの目的をサポートするために、テリア社は、主変圧器、UniGear DigitalおよびUniSec高圧開閉装置、MNS低電圧開閉装置、およびDPA500無停電電源装置(UPS)システムを含むいくつかの高効率ABB電力ソリューションから恩恵を受けています。

UniGear Digital
UniGear Digital

プロジェクト入札の品質目標は高く設定され、ABBの重要な電力インフラストラクチャは、冗長性を最大化し、安全性を改善し、拡張可能なエネルギー効率の良いデータセンタを1日目から提供できることを証明しました

フィンランドのABBのデータセンタ部門の部門長、Timo Kontturiは、「継続的な電力供給は、データセンタを圧迫し続け、システムは、高圧ネットワークから企業レベルのITインフラストラクチャにまで効率的に電力を転送しながら、なおかつ中断することなく電力を供給しなければなりません」と述べました。

非常にまれではありますが、停電または故障が起きた場合に、ダウンタイムが短縮され、動作を継続することができることが重要でした。したがって、ABBは、モジュラー型DPA500UPSを指定し、設備負荷に従ってUPS容量を拡張するためのスケーラブルな解決策を提供しました。このソリューションのモジュール性は、テリア社がビジネスの成長に伴って容易に容量拡張することができ、故障の場合は、ミッションクリティカルなIT負荷の運用に影響を与えることなく、メンテナンスのために容易に隔離することができることを意味しました。

Kontturiは続けてこう語っています。「ひとつの構成要素が故障したとしても、電源の連続性を提供する並列システムを通して信頼性を保証するために、常にバックアップすることができる拡張可能な配電インフラストラクチャを作りたいと思っていました。テリア社の新しいデータセンタは、フィンランドのデジタル分野での成長を支え、私たちは彼らの野心的な計画の一部であることを誇りに思っています」

UniGear DigitalはABB Ability™のコネクテッドソリューションポートフォリオの一部です。デジタル開閉装置は、保護、制御、測定、およびデジタル通信を組合わせて、確実かつ効率的に送電することができる安全で柔軟かつスマートな電力網を実現します。これは、最新のRelion®保護および制御リレーと組み合わされた、高圧スイッチギアへの電流および電圧センサの最適化された統合、ならびに通信のためのIEC61850規格の能力に基づきます。

電力システムの状態を構成し、通信し、測定するためのオープン通信プロトコルに組み込まれているデジタルクリティカル電力インフラストラクチャは、ネットワーク内でピアツーピア通信および非階層制御を提供し、トラブルシューティングを高速化し、待ち時間を低下し、さらに、アナログシステムと比較して最大90パーセントのケーブル配線の削減で改善されたエネルギー効率を達成します。IEC61850のようなオープンスタンダード上に構築されていることは、レガシーシステムに縛られないテリア社のような未来のプロジェクト及びオペレータに対して、より大きな柔軟性を提供しました。

テリアフィンランドのヘルシンキデータセンタ(HDC)のプロジェクトリーダーであるJuha Ekmanは、「テリア社および当社の国際的なお客さまにとってのHDCの戦略的重要性は、冗長性を増し、安全性およびエネルギー効率を改善しながら、施設の品質を管理し、保証するための厳しい要件を有することでした」と述べました。.全プロジェクトで多次元品質スコアリングを実施し、短納期で納入できる最良の製品を選定しました。

「品質要求は非常に高く、最高の製品供給者のみが入札プロセスを勝ち残りました。ABBは、まさに細部に至るまで、我々の技術的要件を満たすことができたのです」と述べました。.”

*出展: https://www.businesswire.com/news/home/20190813005398/en/Finland-Hyperscale-Data-Centers-Market-Shares-Strategies

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp