ABBは、ウィザードイージープログラミングソフトウェアでロボットプログラミングをより直感的にします

ABBは、ウィザードイージープログラミングソフトウェアでロボットプログラミングをより直感的にします

簡易なプログラミングにより、ロボットのインストール、プログラミング、操作は特別なトレーニングなしで簡単になり、初めてロボットを使用するユーザが自動化を実装する際の障壁が軽減されます

ウィザードイージープログラミングは、専門的なトレーニングを必要とせずに、ユーザがABBの単腕型協働ロボット Single-arm YuMi®用のロボットアプリケーションプログラムを迅速に作成できるように設計されたグラフィカルプログラミング手法です。

この簡単なプログラミングソフトウェアは、プログラミング言語またはコードをインターロックブロックとして提示するオープンソースビジュアルコーディング手法であるBlocklyの概念に基づいて構築されます。この単純化されたアプローチを使用することによって、ウィザードは、ユーザが、任意のロボットプログラミング言語の事前の知識なしに、Single-arm YuMiロボットをプログラムし、使用することを可能にします。ユーザは、FlexPendant上でこれらの機能をドラッグ&ドロップするだけで、結果を直ちに確認し、数秒以内にロボットの動作を調整することができます。

ウィザードイージープログラミングは、リードスループログラミング機能と組み合わせて、Single-arm YuMiロボットを使うことで、これまで以上にスムーズなプログラミングを実現しています。ソフトウェアには、「移動」、「ピック」、「バキューム」などの必須のロボット機能が搭載されており、通常ロボットが実行する幅広いタスクをカバーしています。エラー処理のための機能もあり、初心者プログラマが衝突などのエラーを処理することを可能にします。エラーを処理することに関連する一般的に複雑なプログラミングを単純化することによって、ウィザードイージープログラミングは、あらゆるロボットユーザが非常に効果的なロボットプログラムを開発するのに役立ちます。

ABB協働ロボットのグローバルプロダクトマネージャーのアンディ・ツァンは、「 柔軟で使いやすい協働型ロボットにより、中小企業は世界中のロボットのメリットを体験できます。初めてのロボットユーザが自動化の可能性を実現できるようにするために、新しいウィザードツールを使用してSingle-arm YuMiのプログラミングを簡略化することにより、新しいユーザの学習曲線を縮めました。これにより、専用のエンジニアリングまたは自動化プログラミングリソースが不足している可能性がある場合でも、広範な作業場でのコラボレーション自動化の実装に必要なコスト、時間、スキルが削減されます」と語っています。

他のタイプのイージープログラミングソフトウェアとは異なり、ウィザードイージープログラミングは、リアルタイムでABBのRAPIDプログラミング言語に変換されるため、ウィザードイージープログラミングは、高度なロボット機能をサポートする利点があります。組み立て作業のような複雑なロボットプログラムは、熟練したロボットプログラマによって作成され、次いで、初心者のロボットユーザが使用し、操作するためのウィザードプログラムに変えることができます。

ウィザードは、3月末にリリースされた後、すべての新しいSingle-arm YuMiロボット用に、FlexPendant機器上に事前にインストールされたアプリケーションとして利用可能になりました。ウィザードイージープログラミングソフトウェアは無料で利用でき、新しいソフトウェアは、RobotStudioを介してFlexPendantにインストールすることができる無料アドインの形で既存のYuMiユーザにも利用可能になります。

ウィザードイージープログラミングの詳細については、4月22日、日本時間17時より、無料のウェビナー(英語のみ)が開催されます。是非ご参加ください。 ご参加の方は、以下のURLよりアクセスしてください。 https://abbconferencing.webex.com/abbconferencing/onstage/g.php?MTID=e2f15649239fdd3794749c37abd0c8ebb

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、産業のデジタル変革を推進する技術的リーダーです。130 年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、ABB は今日、全ての産業を網羅するABB Ability™デジタルプラットフォームを基盤とした、エレクトリフィケーション、インダストリアル・オートメーション、モーションおよびロボティクス&ディスクリート・オートメーションのお客さま本位で世界をリードする4つの事業を展開しています。ABB のパワーグリッド事業は、2020 年に日立製作所に事業譲渡します。ABB は世界100か国以上に約144,000 人の従業員を擁しています。www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp