ABBは、ABBのシミュレーション、オフラインプログラミングソフトウェアであるRobotStudio®を介して、自分のPCからロボットをコミッションし制御する機能をユーザに提供することによって、人気のあるスカラロボットの使用をシンプル化しました。
Robot Control MateはRobotStudioへのアドオンで、ユーザはコンピュータからロボットをジョグ、ティーチ、キャリブレーションすることができるため、スカラロボットの動きを制御することが今まで以上に簡単になります。初めて、ABBのオフラインプログラミングソフトウェアを使用して、ロボットの物理的な動きをリアルタイムで制御することができるようになりました。Robot Control Mateは、FlexPendantが所定の位置にない場合にもロボットのプログラミングを可能にします。
Robot Control Mateは、最初にIRB910INV天吊り型ロボットで利用可能になり、将来ABBのポートフォリオに含まれる他のロボットにも展開される予定です。
RobotStudioは、インストール前にプログラミング、設定、および仮想コミッショニングを行う業界をリードするPCベースのソリューションです。ABBのRobotStudioは、生産ライン上の物理的資産またはシステムの完全なデジタルツインを提供します。オフラインプログラミングツールは、ユーザが、実際の生産ラインを阻害することなく、仮想3D環境において完全なロボット設備を作成、シミュレート、テストすることを可能にします。つまりこれは、試運転中に新しい生産ラインをより速く設置し、低リスクかつフルスピードで立ち上げることができることを意味します。これは、今日のマスカスタマイゼーションとより短い製品ライフサイクルを持つメーカーにとって重要な能力です。
ABBの小型ロボット担当グローバルプロダクトマネージャー、Darren Hungは「インストール、プログラミング、操作、またはロボットをシンプル化することは、お客さまが人材不足を補い、中小企業のお客さまが新しいロボットユーザになるのを支援するなど、多くのメリットを提供するため、当社の戦略の重要な部分です。RobotStudioに新しいRobot Control Mate機能を追加することで、ロボット自動化ソリューションのセットアップがより簡単になる一方で、ユーザはラップトップからロボットを操作する柔軟性の向上を享受できるのです」と述べました。
5月28日、日本時間16時からのRobotStudioの新Control Mate アドオンに関する無料ウェビナー(英語)にぜひご参加ください。
* 本製品に関する国内サポートについては、現在調整中です。本製品にご関心のある方は、以下の問い合わせ先、またはJP-abbrobotics@abb.comまでご連絡ください。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、産業のデジタル変革を推進する技術的リーダーです。130 年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、ABB は今日、全ての産業を網羅するABB Ability™デジタルプラットフォームを基盤とした、エレクトリフィケーション、インダストリアル・オートメーション、モーションおよびロボティクス&ディスクリート・オートメーションのお客さま本位で世界をリードする4つの事業を展開しています。ABB のパワーグリッド事業は、2020 年に日立製作所に事業譲渡します。ABB は世界100か国以上に約144,000 人の従業員を擁しています。www.abb.com
ABB ロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、ロボティクス、マシンオートメーション、デジタルサービスのパイオニアであり、自動車からエレクトロニクス、物流まで、多様な産業に革新的なソリューションを提供しています。 世界有数のロボットおよびマシンオートメーションサプライヤとして、これまでに40万台以上のロボットソリューションを出荷してきました。私たちは、あらゆる規模のお客さまの生産性、柔軟性の向上とシンプル化によって、生産物の品質改善を支援しています。私たちは、コネクテッドかつ協働的な未来の工場への移行をサポートします。ABB ロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、53カ国以上の100以上の拠点にて10,000人以上の従業員を擁しています。 www.abb.com/robotics -