よりスマートでコラボラティブな自動化による成功

欧州市場をリードするプロモーション製品メーカーであるDEONETにとって協働は鍵となっており、新しいABB YuMiロボットは人と隣り合い、このオランダ企業の柔軟性と競争力を高めています。

オランダ南部のアイントホーフェンの技術、工業、デザインの中心地で栄えている製造企業DEONETは、25年前に設立され、現在は、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア、ポーランド、トルコに営業所を有し、世界60カ国以上に製品を輸出しています。

「設計、製造、販売」をモットーに、パーソナライズされたUSBスティック、キーリング、ペンなどの販促品を製造しています。これらの商品は、アイントホーフェンの本社兼生産拠点から世界中に向けて出荷され、ノベルティ販促品業界、マーケティングおよび広告代理店、ITリセラーに販売されています。

よりスマートな自動化により、DOENETは低コストの海外競合企業との競争力を維持しながら、顧客に短納期と継続的な製品イノベーションを提供しています。これには、ABBのYuMiロボットとの協働による自動化の採用が含まれます。これにより、DEONETは、細かいプロセスを効率的に自動化し、同時に小ロットで生産される多種多様な製品バリエーションに対応できます。

例えば、YuMiは、多種多様なUSBメモリスティックおよびクレジットカードの形状上にグルードットを正確に配置するレーザ誘導プロセスを自動化できます。正しく実施されない場合、接着剤が製品を台無しにしたり、DEONETの高い品質基準を危険にさらしたりする可能性があります。

スピード、品質、柔軟性が追加された、多品種少量生産への移行により、DEONETにとって製造は予測が難しくなり、自動化がより複雑になることを意味します。このため、同社はすべてをスマートな方法で行うことに焦点を当てています。「製品ライン全体と印刷機を自動化しましたが、現在では、YuMiロボットという形をした自動化装置が商品の組み立てを自動化しています」とDEONETのCEOであるRob van Berkom氏は述べました。

柔軟性と競争力の重要性が高まったことから、DEONETはABBの双腕YuMiロボットソリューションを用いた協働自動化の可能性を検討しました。YuMiは「あなた(You)と私(Me)が協働する」という意味で、安全柵を必要とせず、仕事を共有している人たちと安全に仕事ができるように特別に設計されています。

YuMiは、パーツフィーディングシステムと多種多様なグリッパ、統合2Dまたは3Dビジョンオプションを含む完全な組立向けソリューションです。その2本のアームにより、人のようにマルチタスクを実行できます。例えば、DEONETでは、片方の腕でメモリカードを所定の位置に配置し、次に、他方の腕で接着ユニットに取り付けます。

「小規模企業の私たちにとって、外部のインテグレータに頼ることなく、ロボットを自社でプログラムできることは重要でした」

「YuMiは当社にとって最初のロボットです」とCTOであるMike Verjans氏は述べています。「小規模企業の私たちにとって、外部のインテグレータに頼ることなく、ロボットを自社でプログラムできることは重要でした。プログラムはまた、製造が絶えず変化しているため、迅速に行われなければなりません。YuMiの再利用可能なプログラミングは、当社の生産性にとって重要です」例えば、トレイを取り上げたり、チップを配置したりするなどの作業は、同じままで、新しいサイズやUSBスティックの形状を追加するだけで済みます。YuMiはトレイに入れられたクレジットカードをすばやく選び出すことができますが、よりユニークな製品の場合、スタッフおよびロボットは、統合されたビジョンを使用して、テーブル上にランダムに置かれたカードを見つけることができます。

「工場フロアのYuMiに従業員が慣れるまでには少し時間がかかりましたが、ロボットが安全であり、生産性の向上に貢献したことがわかると、彼らは新しいメンバーを心から歓迎しました」と組立部門のマネージャーであるJoanie Slegers氏は付け加えました。「ロボットは仕事を置き換えるために存在しているわけではないことも明らかです。実際、ロボットが必要になれば必要になるほど、計画、ロボットの管理、品質チェックを実行する作業者が必要になります」と述べました。

「ロボットが必要になれば必要になるほど、計画、ロボットの管理、品質チェックを実行する作業者が必要になります」

Rob van Berkom氏は次のように付け加えます。「近い将来のDEONETのキーワードはコラボラティブです。現在の製造はより経済的であるだけでなく、以前はヨーロッパで製造するには費用が高すぎるために製造できなかったより多くのアイテムを製造することができます。すでに1日に3,000個の部品を1台の装置を使用して1つのシフトで製造しているので、2つまたは3つのシフトで何ができるかを想像してみてください。これにより、より多くの人とロボット両方を必要とする方法で成長が生み出されると思います」

概要

YuMiを使用し、プロモーション製品を人と協働して製造するメリット:

  •  短納期と継続的な製品イノベーションを提供しながら、低コスト競合企業との競争力を維持
  •  スピード、品質、柔軟性が付加された、多品種少量生産を実現
  •  使いやすさのおかげで、外部のプログラミング専門家に頼る必要なく使用可能

DEONETについて

DEONETは、ノベルティ販促品業界、マーケティングおよび広告代理店、ITリセラーに販売されるパーソナライズされたUSBスティック、キーリング、ペンなどのプロモーション製品のオランダの製造業者です。DEONETは、オランダ・アインドホーブンの本社・生産拠点から世界60カ国以上に輸出し、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア、ポーランド、トルコに営業拠点を有しています。

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp