ABBは、低炭素グリーン車両プログラム「User centric charging infrastructure(ユーザ中心の充電インフラストラクチャ)」の一部であるeCharge4Driversプロジェクトのパートナーであることを誇りに思います。よりスマートで利便性の高い電気自動車(EV)充電インフラを開発するためにコンソーシアムを誘致し支援する欧州委員会イニシアティブeCharge4Driversは、電化された持続可能なモビリティへの移行を加速するために開発されました。
欧州における電気自動車の販売台数は増加傾向にあり、2019年のEV販売台数で欧州は第2位となる56万1,000台を占めていますが、ドライバーは充電オプションの制限や、大量採用を阻む可能性のあるその他の質的要件などの問題に直面することがよくあります。
複数の調査によると、適切な充電インフラへのアクセシビリティを高め、eモビリティのメリットをマーケティングすることが、EVユーザプールを拡大するための重要な成功要因であることが示されています。
欧州委員会のHorizon2020研究およびイノベーションプログラムの下で実施された調査結果に基づき、eCharge4Driversプロジェクトは、EU全体のさまざまな充電、モビリティオプションおよび駐車習慣に関するユーザの認識と期待をより詳細に調査し始めます。これにより、改善された充電器および便利なサービスにおける関連ソリューションのその後の設計および開発が示されるでしょう。
Theこのプロジェクトは、ロバート・ボッシュ、BMW、ボルボ、フィアットなどの企業とABBに加え、欧州の主要教育機関を含む、この地域で最も重要なeモビリティ機関32団体が集まっています。このイニシアティブは予算18.8百万ユーロで、2021年後半に開始されるパイロットデモが予定されています。
eCharge4Driversは、大都市圏や汎欧州運輸ネットワーク (TEN-T:Trans-European Transport Network) ルートを含む、欧州10地域でパイロットプロジェクトを開発、実証します。ABBは、パイロット地域の大部分で使用する多数の充電器を供給します。パイロットプロジェクトは、充電体験を向上させる新しい技術を開発し試験する機会を生み出し、ガソリン車では得られない進歩でドライバーを喜ばせます。
「ABBのエレクトリフィケーションに関する比類のない専門知識と、eモビリティとデジタル技術における世界的リーダーシップが、EUの持続可能な輸送への移行とすべて人にとってのゼロエミッションの未来を推進する上で、極めて重要な役割を果たすでしょう」とABBのEモビリティインフラソリューションのグローバル責任者であるフランク・ミューロンは述べています。
ABBは、カスタマイズ可能なユーザフレンドリーなインターフェースを備えた大型デジタルディスプレイなどの新機能を備えたデモ用の使いやすいスケーラブルなEV充電器を開発します。モジュラー式充電器は、使用状況に応じて拡張することができ、デモサイト各地をコンテナに入れて輸送されます。充電器は、ABBのダイナミックDCシェアリング技術が搭載され、複数の充電ポイントでの電力共有をサポートし、必要に応じて高性能車両のハイパワー充電を可能にします。
充電ステーションおよび他のすべての周辺機器は、ISO 15118 に準拠したプラグ&チャージ機能をサポートし、情報転送のための標準化されたエコシステムを作成し、相互運用性を可能にして充電器の有用性および効率を高めます。充電器にはサイト電源マネージャーがあり、すべてのエネルギー測定は欧州計量機器指令(MID)に準拠します。ユーザは、クレジットカードやスマートフォンを含むいくつかの支払いオプションを利用できます。
ABB Ability™は、集中制御のための専用デジタルソリューションであり、迅速なグローバルサービスおよび予防保全を可能にし、電化されたモビリティの将来をサポートするためのEV充電インフラの迅速な配備にとって重要です。世界中で14,000台を超えるABBのDC急速充電器が設置され、最近、持続可能な輸送ソリューションの国際的な採用を支援する役割が評価され、グローバルEモビリティリーダー2019を受賞しました。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、110,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com
eCharge4Driversは、Horizon2020プログラムの下、助成合意書No.875131 (イノベーションアクション)の下で欧州連合によって共同出資した1,400万ユーロの4年間のプロジェクトです。www.echarge4drivers.eu