アウディとABB、ニュージーランドで提携しEモビリティソリューションで排出量削減を目指す

アウディとABB、ニュージーランドで提携しEモビリティソリューションで排出量削減を目指す

アウディとABBは、ニュージーランド全土のアウディ正規ディーラーに充電ポイントを設置しACおよびDC充電ソリューションを提供する共同パートナーシップを近々完了し、2025年までにカーボンニュートラルを目指す同国の目標に貢献します

アウディ ニュージーランドとABBは、全国的な持続可能な輸送を支援する計画の一環として、最近、アウディArchibaldディーラーに同国初となる175kW DC充電器を設置しました。

Terra HP充電器は、2基の電気モータを搭載したアウディe-tronに、わずか10分の充電で145Kmの航続距離を提供することができます。eモビリティソリューションは2025年までにカーボンニュートラルを目指す同国をサポートするABBの総合的な戦略の一部です。

ABBのモジュール式ハイパワー充電システムは、高出力性能を提供し、最大375A/160kWを連続的に給電し、ピーク時に175kWを給電する1台のパワーキャビネットシステムで、400V DCと800VDCの車両をサポートします。2台のパワーキャビネットシステムでは、最大500A/350kWを給電します。

Archibaldの例に続き、Giltrapアウディ, Ebbettアウディおよび Farmerアウディにも175kW DC充電器が設置されます。さらにアウディディーラー9店舗には、ABB Terra54充電器(50kW DC充電器)がすでに設置され、2時間で400kmのフル充電が可能です。

ABBは、オークランドのノースアイランド、European Motor Distributors本社、ハミルトン、タウランガ、パーマストンノース、ネーピア、ウェリントンに所在するアウディディーラー11店舗に、合計16台の充電システムを提供しています。サウスアイランドでは、クライストチャーチ、ダニーデン、クイーンズタウンに充電器が設置されています。

充電ステーションの設置について、アウディ ニュージーランドのジェネラルマネージャーであるディーン・シード氏は、次のようにコメントしています。「アウディは、ニュージーランドで初めてこのレベルの充電インフラに全国規模で投資した自動車ブランドです。アウディe-tronのお客さまはすぐに充電器を利用できるようになり、オーナー様向けのプレミアムカスタマーサポートが拡充します。他のブランドが私たちに続き、国内の充電能力を高めることで、ニュージーランドを世界レベルに維持することを期待しています」

ABBは、持続可能な輸送ソリューションの開発において、他の追随を許さない専門知識を有しています。10年前にEV充電市場に参入して以来、80カ国以上に14,000台を超えるABB DC高速充電器が設置されています。ABBは、eモビリティソリューションのグローバルリーダーとして認められており、独自のMission to Zeroイニシアチブをもって、より持続可能な未来を描くことにコミットメントを示しています。

ABBのカントリーマネージングディレクターであるEwan Morrisは、eモビリティ市場におけるABBの立場をあらためて述べました。「この画期的なプロジェクトによってアウディ ニュージーランドと提携できたことを嬉しく思います。このパートナーシップは、よりクリーンで環境に優しい輸送の未来に向けた国のビジョンを実現するのに役立つでしょう」

アウディ e-tronは、最高出力300kW、トルク664Nmの2基の電気モーターを搭載したフルサイズSUVで、0~100km/hr加速は5.7秒です。1回のフル充電で航続距離400km以上を実現し、急速充電ステーションで最大出力150kWの直流(DC)で充電できる最初の量産車です。また、追加充電する場合は、通常の240VのAC電源を使用して家庭で95kWhバッテリを快適に充電できます。

アウディについて

アウディ、ドゥカティ、ランボルギーニのブランドを抱えるアウディ・グループは、プレミアムセグメントで最も成功を収める自動車および自動二輪車のメーカーです。全世界の100を超える市場で展開しており、12ヶ国の16ヶ所で生産を行います。アウディAGの100%完全子会社は、Audi Sport GmbH(ドイツ、ネッカーズルム)、Automobili Lamborghini S.p.A. (イタリア、サンターガタ・ボロニェーゼ)、Ducati Motor Holding S.p.A. (イタリア、ボローニャ)が含まれます。

2017年のアウディ・グループの販売台数は、アウディ車が約187万8千台、ランボルギーニ・スポーツカーが3,815台、ドゥカティブ自動二輪車が55,900台でした。アウディAGは2017会計年度に、総収入601億ユーロ、営業利益51億ユーロを達成しました。現在、全世界の従業員数は約9万人で、そのうち6万人以上がドイツで働きます。アウディは、モビリティの未来のために持続可能な製品とテクノロジーに重点を置きます。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、110,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com

リンク:
新しいアウディe-tronの詳細については、www.audi.co.nz/e-tron をご参照ください。

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp