ABBロボットが持続可能な家具を作り出します

ABBロボットが持続可能な家具を作り出します

革新的な改造により、ABBロボットは、廃棄物となるものを活用してデザイナーズ家具を製造しています

毎年64万トンもの漁網が海に投棄されています。さらに1億5,000万トンのごみが世界の海に浮かんでいます。

先駆的なプロジェクトにおいて、スウェーデンのサステナブルデザインハウスSculpturは、ABBの特別に改造されたロボットを使用して、廃棄された網とプラスチック廃棄物を家具に変えています。産業用ロボットは、高度な3Dプリンタとして機能します。

ロボットはどの角度からでもプラスチック射出成形を適用できるため、従来の3Dプリンタよりもはるかに優れており、必要な材料の約50%を節約できます。ABBのシミュレーションおよびオフラインプログラミングソフトウェアRobotStudioは、物理的資産の完全なデジタルツインと、3Dプリント用に新しく開発されたアドオンを提供し、ロボットをわずか数分でプログラムできるようにします。完全なデザイナーズ作品を、2時間未満で製造することができます。

SculpturとABBは、リサイクル製品と最先端テクノロジーを使用することで、世界をより良くし、持続可能な空間にできるという同じ理念を共有しています。

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp