ABB、ABB Adaptive Execution™により設備投資コスト削減、価値向上を支援

ABB、ABB Adaptive Execution™により設備投資コスト削減、価値向上を支援

ABBは、産業向けプロジェクトを遂行する新しい機動的な方法を導入し、エネルギー業界のお客さまが厳しい市場環境に適応できるように支援します。この新しいソリューションにより、設備投資の最大40%削減、納期の最大30%短縮が期待できます。

ABB Adaptive Execution™ 専門家チーム、新技術、変化の激しいプロセス、共有学習、および実証済みの手法などを統合し、大型の設備投資プロジェクトに関わるすべてのプロジェクト関係者にとって、一つに統合されたプロジェクト遂行を体験できるソリューションです。

エネルギーセクタでは、大規模な設備投資プロジェクトが予算を大幅に超過し、大きな遅延が発生することも珍しくありません。ABB Adaptive Execution™は、コストとスケジュールの超過につながる主な非効率的な要因に対処します。これにより、プロジェクトのあらゆる階層にわたって可視性を高め、エネルギーセクタ全体においてロジェクトの価値を大幅に向上させることができます。デジタル化とコラボレーションを中核に、自動化にかかわる設備投資の最大40%削減、納期の最大30%短縮、起動時間の40%短縮の実現が期待されています。

仮想化技術を利用することで、Adaptive Execution は現場でのエンジニアリング作業を不要にし、制御およびオートメーションシステムに必要なハードウェアを削減することができます。さらに、ハードウェアとソフトウェアを切り分けることで、Adaptive Execution はプロジェクトの現場設置、現地調整、試運転に費やすエンジニアリング時間を最大 85% 削減し、作業時間と全体的なプロジェクトの立ち上げコストを低減します。

ABBインダストリアル・オートメーションのプレジデント、ピーター・ターウィッシュは、「2020年、エネルギー産業全体は世界的に混乱した年となりました。原油価格の下落、現在のロックダウンによる課題、持続可能なエネルギー投資への需要の高まりを受けて、企業は設備投資額が低い環境下で大規模プロジェクトを遂行するために、コスト、スケジュール、リスクを削減する新たな方法を模索しています。先駆的なデジタル技術をもって、ABB Adaptive ExecutionTMはこういった要求にこたえたものとなっており、設備計画がニューノーマルの時代においても成功できるようにサポートします」と、述べています。

ABB Adaptive ExecutionTMは、効率的なモジュール設計、標準化、再現性のあるプロセス、インフラ、ツールおよびリソースの共有および効果的な展開を組み合わせることで、プロジェクトの立ち上げから完了まで、すべてのプロジェクト関係者間のコラボレーションを実現することができます。

ABBエナジー・インダストリーズのプレジデント、ブランドン・スペンサーは次のように述べています。「ABB Adaptive Executionは、エンドユーザ、EPC、およびベンダーの関わり方を変えるでしょう。誰もが自信を持って自分の役割を果たせる環境を作ることで、お客さまにとってより良いビジネス価値を創造することができ、プロジェクト遂行にかかわるチームは、より多くのことをより短期間で達成できるようになります。これがプロジェクト全体の成功の鍵となります」

ABBは、ABB Adaptive Execution™のグローバル発表を記念し、10月20日15:00から16:30(CEST 中央ヨーロッパ夏時間)、日本時間、同日22:00から23:30の予定にて、バーチャルカスタマーイベントと記者会見を開催します。このイベントには、技術起業家、投資家、ニューヨークタイムズのベストセラー作家であるジョシュ・リンクナー氏がゲストスピーカーとして参加します。

このイベント参加者はABB Adaptive Execution™ バーチャル・ラボへの特別アクセスが可能となり、Adaptive Executionのビジョン、効果、コラボレーション、 機動性や効率性などの特長をバーチャルポッドで体感することができます。参加ご希望の方はこちらからお申し込みください。 https://new.abb.com/oil-and-gas/events/events-in-2020/abb-adaptive-execution-media-event

インダストリアル・オートメーションビジネスは、プロセスおよびハイブリッド産業のお客さまに業界固有の統合オートメーション、エレクトリフィケーション、デジタルソリューション、制御技術、ソフトウェア、ライフサイクルサービスサービス、計測機器、分析計、船舶および過給機などの幅広い製品、システム、およびソリューションを提供しています。ABBのインダストリアル・オートメーションビジネスは、世界市場第二位です。深い専門事業領域、培った経験や専門技術をもとに、お客さまの競争力や投資収益の向上、安全でスマートで、持続可能な運営をサポートしています。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、110,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp