世界中で50億人以上がすでに携帯電話を使用しており、その数字は増加している一方、スマートフォンおよび他のモバイルデバイスは、ますます洗練され、強力になってきています。この技術開発の推進力の一つがOPPOです。
中国の重慶にある主要な新技術パークで、ABBのデジタルエネルギー管理と電力システムは、OPPOがインテリジェントで信頼性の高い電源のメリットを確実に享受できるようにしています。
2024年に完成予定の102ヘクタールの広大なOPPO重慶インテリジェントエコロジーテクノロジーパークは、OPPOの華南最大の製造拠点となり、完成後は年間1億台のスマートデバイスを生産する予定です。同キャンパスは、スマートマニュファクチャリング、自動倉庫やソフトウェア、ハードウェアの研究開発を行う重要な生産拠点、物流センターとして機能します。
オールインワンの「スマート」テックパークとして期待されているこの施設での生産額は年間300億人民元(45億米ドル)を超え、数万人の雇用を創出することが期待されています。キャンパスは、スマートフォンを中心にさまざまなスマートな製品とサービスを構築し、5G+時代の産業開発をリードするというOPPOの野心をサポートします。
契約の財務詳細は明らかにされていませんが、テクノロジーパークでは、配電システムの監視、運用、保守にクラウドベースのABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS)*を使用しています。ABBのiVD4®インテリジェント管理ソリューションは、高電圧電源の安定性を保証します。ABBのソリューションは、現場の管理者がリアルタイムで電力機器の運転状態を監視し、アラートがあれば自動的に運用・保守チームに送信されます。
その結果、ABB Ability™ソリューションを適用することで、電力供給の継続性が向上し、最大20%のエネルギーと最大30%の運転コストを節約することができ、管理コストを削減することができます。電力機器のメンテナンスはよりインテリジェントにスケジュールされ、配電システムはより安全で信頼性の高いものとなります。ABBのAIを搭載した予知保全は、停電を削減しながら、保全のワークフローも最適化します。
中国の携帯電話出荷台数は2020年に3億800万台に達したことが、中国情報通信研究院(CAICT)のデータで明らかになっています。
中国のABB エレクトリフィケーションのリードビジネスマネージャーであるJames Zhaoは次のように述べています。「私たちはOPPOと協力し、重慶の最先端のテクノロジーパークの一部として当社のソリューションを提供できることを嬉しく思います。ABBは、この世界の主要メーカーと協力して、施設の配電とエネルギー管理が24時間365日の要求を満たすことを保証しています。当社のデジタルソリューションは、他のプラント管理システムと効果的にインターフェースし、お客さまが生産性、エネルギー効率、持続可能性を向上させることを可能にします」
長年にわたり、ABBはOPPOに最先端のロボットソリューションを提供し、携帯電話の生産ラインの自動化レベルの向上を支援してきました。
*現在よく知られている2つのエネルギーおよび資産管理ソリューションであるABB Ability™配電制御システム(EDCS)およびABB Ability™ Asset Health for Electrical systems – MyRemoteCareは、絶えず開発され続け、1つの単一インタフェースに移行されます。ABBエレクトリフィケーションは、新しいABB Ability™ Energy and Asset Manager でこのオファリングの進化を記念します。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com