最初のロボットと柔軟な複合加工機は、Grantekにとって大きな一歩となりました

最初のロボットと柔軟な複合加工機は、Grantekにとって大きな一歩となりました

ロボットによる自動化は、中小企業も大企業にも同様に収益性を向上させる大きな可能性を提供します。スウェーデンのエンジニアリング企業Grantekにとって、事業へロボットを導入することで生産を拡大する新しい機会が開かれ、より競争力のある将来に向けて備えることができました。

アプリケーション
製造した製品のより迅速な包装と、顧客への配送を可能にするマシンテンディング   

チャレンジ
 Grantekは多種多様な製品を製造しているため、製品を識別および分類する柔軟な方法が求められていました。生産をスピードアップするために、同社は、オーダーメード注文を取り扱うだけでなく、より多くの製品をより大量に製造できるソリューションを必要としました。

ソリューション
同社は、現在、複数の製品を取り扱う柔軟性を提供し、必要に応じて24時間生産に切り替えることができるABBのFlexLoader™ SC6000を導入しています。

1940年に設立されたGrantekは、産業用途向けの高度な特殊部品の製造、リバースエンジニアリング、レーザー彫刻、機械加工、ワイヤスパーク、3D印刷、建設など、さまざまなサービスと製品を提供しています。

スウェーデンのファーガシュタに拠点を置く従業員7名の企業にとって、最初のロボットへの投資は成功を収めました。

「この投資により、企業としての能力が大幅に向上しました。より多くの顧客への注文を処理し、必要に応じて24時間体制で生産するなど、1日の時間をフルに活用することができます。今では、これまでになかったような依頼が来るようになり、ロボットは私たちの競争力を大幅に向上させました」とGrantekのCEOであるKjell Granqvist氏は述べています。

柔軟なターンキーソリューション  

Grantekは、製造ラインから供給される製品をパッケージ化および顧客への配送準備をするために設計されたターンキーソリューションであるABB FlexLoader™ SC6000を導入しています。この標準セルには、ABB IRB 4600ロボットが含まれています。このロボットは、ABBのFlexLoader Visionソフトウェアを使用して、新しいオブジェクトや材料の迅速かつ簡単な登録を可能にし、最大限の柔軟性を提供します。

Grantekのソリューションを開発するにあたり、ABBは工作機械メーカーであるDMG MORIと密接に協力し、同社のCTX beta 1250 TC複合加工機を組み込みました。その結果、Grantekは、単一のセルを使用して、多種多様な製品を取り扱うことができ、さらに、ソリューションの全体的な柔軟性が向上しました。

このようにお客さまの具体的なニーズを満たすことでこのタイプのコラボレーションは、特にアプリケーションに新しい技術を実装が伴う場合に、大規模な投資でセキュリティを構築するための鍵となります。  

「公差および先進自動化による高度な機械加工に耐えると同時に、セルが部品およびプロトタイプを実行することを可能にする柔軟性を提供すると知っていたハイエンドソリューションを選択することを決定しました。このソリューションは、同じ機械で手動でも完全自動化でも運用できる柔軟性があり、そういった面で絶対的に素晴らしいです」とKjell Granqvist氏は述べています。

自動化がチャンスを広げる  

ロボット自動化への投資により、Grantekは生産性と競争力の両方を変革できました。特別な作業を要求に応じて提供することに限定されるのではなく、同社は現在、連続して製品を製造することができます。自動化により、より難しい製品の製造、より高度な処理、さらにはシフト制勤務での運用などの機会が開かれ、Grantekは必要に応じて生産を拡大できます。

Grantekのプロジェクトは、一貫性よび製品品質の向上、運用コストの削減、生産量の増加、柔軟性、適応性、機敏性、および廃棄物の削減など、ロボットによる自動化が中小企業にもたらす多くのメリットを証明しています。ロボットを活用することで、中小企業はミスを削減し、収益性の向上、競争優位性の獲得、新たな市場への参入にさらに注力できます。

「新たな市場に参入するために、この投資を行いました。今では、これまでとは全く異なる方法で製造することができます。日中は、10~12の特別なディテールを実行でき、その後、夜間に連続生産を実行できます。私たちのような小さな企業にとって、1日の時間を有効に活用できることは、競争力に大きな違いをもたらします」とKjell Granqvist氏は述べています。

明るい未来  

Grantekは、1940年代にKjell Granqvist氏の祖父によって機械工房として設立されました。以来、同社の技術水準は大幅に向上しましたが、自動化の意思決定は、技術的にも資金的にも依然として大きな一歩でした。サプライヤとの良好な協力により、設置は容易になりましたが、詳細を正しく処理するために多くのプログラミングおよび何時間もの学習を要しました。

「大きな挑戦でしたが、それだけの価値がありました。高度な技術を使用することは、ワークショップ全体を後押ししました。これまでのところ非常にうまく機能しているので、追加の機器を購入する機会を得たいと考えています」とKjell Granqvist氏は述べています。「Grantekは常に高品質であると評価されており、この努力と投資のおかげで、さらなる品質の向上を図ってまいります。自信を持って今後に期待しています!」

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp