ABBとPERICが協力し、効率的な水素生成技術の未来を切り開く

中国で60年以上にわたり水素製造に関する製品・技術を提供してきたPERIC Hydrogen Technologies 社は、電気で水を水素と酸素に分解して水素を発生させる高効率な電解槽の製造能力をさらに高めていきます。

1975年以降、3倍以上に成長した水素の需要は 増加し続けています。 国際エネルギー機関(IEA)によると、現在、クリーン水素は空前の勢いを見せており、世界各国の政策やプロジェクトが急速に拡大しています。水素を普及させるためには、技術のスケールアップと製造コストの低減が不可欠です。

ABBとPERIC社の協力関係には、効率的なグリーン水素生成を最適化するための共同ソリューションの開発や補完的な技術の統合に関する継続的な協議で構成されます。覚書への署名後、3ヶ月以内に詳細なアクションプランと具体的な合意事項を決定することを目指しています。

PERIC社は、ABBの自動化、エレクトリフィケーション、デジタルソリューションの広範な範囲をプロジェクトに統合し、整流器、分散型制御システム、エネルギー管理、最新の分析機器、計測器、通信など、特定のABBの技術を融合することができるイニシアティブにABBの技術を投入します。

「水素をできるだけ効率的に生成することが重要です。ABBのエネルギー管理技術と自動化、エレクトリフィケーション、デジタル化のソリューションを組み合わせることで、当社のオペレーション効率を高める最善の方法を見つけることができ、その結果、水素製造のコストを最小限に抑えることにつながります」と、PERICのジェネラルマネージャーであるZhang Yuguang氏は述べています。

ABBの統合的なアプローチは、PERIC社の工場全体のエネルギー利用を最適化し、電解槽の製造コストを削減する上で重要な役割を果たします。ABBのデジタルソリューションを活用し、プラントの機器からのすべてのデータを単一のオートメーションシステムに統合し、継続的に分析することで、継続的かつ効率的なオペレーションを維持します。

「水素は、クリーンなエネルギーの未来に重要な役割を果たす可能性を秘めており、現在進行中のエネルギー転換の重要な柱となっています。私たちは、エネルギーの高効率化、安価でクリーンな水素製造という共同のビジョンを反映したコラボレーションの中で、PERIC社と協力し、彼らのワールドクラスの電解技術とともに、私たちの技術を活用できることをうれしく思います」と、ABBエナジーインダストリのプレジデントであるBrandon Spencerは述べています。

ABBは、お客さまやパートナーと協力して、グリーン水素を世界の低炭素エネルギーミックスの中で利用しやすく、手ごろな価格のコンポーネントにするための技術を開発し、統合しています。イタリアでは、ABBはスイスの電力会社Axpo社と提携し、手頃な価格のグリーン水素を生産するための最適な運用モデルを構築することを目的としたモジュール式グリーン水素プラントを開発しています。フランスでは、100%グリーン水素を製造・供給するLhyfe社の最初の生産拠点に、ABBの分散型制御システムFreelanceとデジタルプラットフォームABB Ability™ Manufacturing Operations Managementを供給しています。ABBはまた、カナダの持続可能なエネルギー変換企業であるHydrogen Optimized社と協力し、クリーンで持続可能、かつ手頃な価格のエネルギーキャリアを提供するために、電力網に接続された大規模なグリーン水素製造システムの開発を共同で検討しています。

PERIC社は、中国に本社を置くグローバル企業で、これまでに1,300台以上の水素製造装置を、高い信頼性と高度な技術で製造し、国内外のお客さまに提供してきました。水素電解システムの総製造拠点は約21,500平方メートルで、年間350セットの水素生成システムを生産しています。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。www.abb.com

ABBプロセスオートメーションビジネスは、プロセスおよびハイブリッド産業向けの自動化、エレクトリフィケーション、デジタル化のリーダーです。世界市場No 1.の分散型制御システム、ソフトウェア、ライフサイクルサービスおよび計測機器、分析機器、船舶や過給機と業界固有の製品を含む製品、システム、エンドツーエンドの幅広いポートフォリオをお客さまに提供しています。世界市場第二位の企業として、深い専門知識、多様なチーム、グローバルの拠点により、お客さまの競争力や投資収益の向上、安全でスマートかつ持続可能な運営をサポートしています。 go.abb/processautomation

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp