• ABBは、バミューダに本社を置くHimalaya Shipping社が所有する21万重量トンのばら積み船12隻に、永久磁石式軸発電機を核とした統合的なソリューションを提供します。
• ABBの技術により、超大型ばら積み船のエネルギー効率を最大4%改善するとともに、従来のソリューションと比較して船内のスペースを約20%節約することができます。
• この革新的なケープサイズ船は、2023年から中国・江蘇省の新時代造船社に納入される同種の船の中で最も効率的な船の一つとなります。
Himalaya Shipping社の超大型ばら積み船向けのABBの機器パッケージは、新しいドライブシステムと永久磁石技術で構成されたPower-Take-Off(PTO)ソリューションを備えた革新的な軸発電機を搭載し、これらの船舶のエネルギー効率を最大4%向上させ、運用の柔軟性を高めます。ABBのHimalaya Shipping社の船への供給には、低圧ドライブや変圧器のほか、エンジニアリング、プロジェクト管理、コミッショニングサービスも含まれます。
この船のエネルギーシステムは、国際海事機関(IMO)のEEDI(Energy Efficiency Design Index)およびCII(Carbon Intensity Index)で定められた目標に沿ったものです。
軸発電機の性能向上には、永久磁石技術とABBの新しいACS880シングルドライブシステムが採用されています。このドライブシステムは、速度、バルク貨物の重量、電気負荷の変化に応じて変化するばら積み船の電力ニーズに対して、より高い応答性を発揮します。
また、複数の選択肢の中から最も効率的な運転方法を選択できるため、燃料費を3〜4%削減することができ、機器パッケージの設置面積は、同期式励磁装置を搭載した同等のユニットに比べて約20%小さくなります。さらに、ABBのソリューションによって実現した高い電力密度により、燃料消費量と排出量を削減することができます。
Himalaya Shipping社のコンサルタントであるSeaQuestのJan Andersson氏は、「ABBの最新シリーズの軸発電機は、コンパクトで堅牢、かつメンテナンスが容易なパッケージで、船の効率を最適化し、CO2/NOxの排出を削減し、少ない電力で最大のパフォーマンスを発揮するという我々の取組みをサポートしてくれます」と述べています。
江蘇新時代造船社 Ship Design Instituteの副所長であるQiaohua Dong氏は、「この革新的な二元燃料ばら積み船を建造できることを光栄に思います」と述べています。「排出ガス規制がさらに厳しくなる中、当社の造船所も新しい技術やソリューションに対応していかなければなりません。ABBの最新の軸発電機システムを導入するのは初めてです。このエネルギー効率の高いシステムを活用することで、エネルギー効率が高く、環境にやさしい未来を築く力を養うことにもつながります」
ABBマリン & ポートのDry Cargo Global Segment ManagerのMichael D. Christensenは、「今回の契約は、エネルギー効率を向上させた新世代の永久磁石式軸発電機ベースのソリューションにとって、重要なマイルストーンとなります。このソリューションは、船主やオペレーターが、標準的な同期式励磁装置と比較して追加投資をすることなく、効率の向上や排出量の削減を実現するためのさまざまなメリットを提供します」と述べています。さらに、「ABB ACS880ドライブシステムは、最高のパフォーマンスとクラス最高のアップタイムを保証します」と述べています。
構造がシンプルなため、永久磁石技術を船に搭載することが容易であり、同期励磁装置では頻繁に交換が必要なカーボンブラシがないため、メンテナンスコストを削減することができます。
新造船に加えて、ABBの永久磁石技術は既存の船舶にも適しており、軸発電機システムを後付けすることで、エネルギー効率を向上させ、排出ガスを削減する実用的な選択肢となります。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。www.abb.com
ABBプロセスオートメーションビジネスは、プロセスおよびハイブリッド産業向けの自動化、エレクトリフィケーション、デジタル化のリーダーです。世界市場No 1.の分散型制御システム、ソフトウェア、ライフサイクルサービスおよび計測機器、分析機器、船舶や過給機と業界固有の製品を含む製品、システム、エンドツーエンドの幅広いポートフォリオをお客さまに提供しています。世界市場第二位の企業として、深い専門知識、多様なチーム、グローバルの拠点により、お客さまの競争力や投資収益の向上、安全でスマートかつ持続可能な運営をサポートしています。 go.abb/processautomation