スイス証券取引所の上場規則第53条に基づく発表
2021 第4四半期
- 受注高83億ドル、18%増、比較可能ベースで121%増
- 収益76億ドル、前年同期比5%増、比較可能ベースで8%増
- 営業利益 29億7500万ドル、マージン 39.3%
- オペレーショナルEBITA11 9億8800万ドル、マージン1 13.1%
- 基本EPS1.34ドル、前年同期0.04ドルから増加
- 営業活動によるキャッシュフローは10億2,000万ドル、継続事業の営業活動によるキャッシュフローは10億3,300万ドル
2021年通期
- 受注高 319億ドル、20%増、比較可能ベース1 17%増
- 収益289億ドル、11%増、比較可能ベースでは8%増
- 営業利益 57億1,800万ドル、マージン19.8%
- オペレーショナルEBITA1 41億2200万ドル、マージン1 14.2%
- 基本 EPS $2.27; -7%2
- 営業活動からのキャッシュフローは33億3000万ドル、継続事業の営業活動からのキャッシュフローは33億3800万ドル
- 配当案は1株当たり0.82スイスフランで、前年の0.80スイスフランから増加
| 主要財務数値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:百万ドル、特記しない限り) | CHANGE | CHANGE | ||||||
| Q4 2021 | Q4 2020 | US$ | Comparable1 | FY 2021 | FY 2020 | US$ | Comparable1 | |
| 受注 | 8,257 | 7,003 | 18% | 21% | 31,868 | 26,512 | 20% | 17% |
| 収益 | 7,567 | 7,182 | 5% | 8% | 29,945 | 26,134 | 11% | 8% |
| 売上総利益 | 2,397 | 2,147 | 12% | 9,467 | 7,878 | 20% | ||
| 収益に占める割合% | 31.7% | 29.9% | +1.8 pts | 32.7% | 30.1% | +2.6 pts | ||
| 営業利益 | 2,975 | 578 | 415% | 5,718 | 1,593 | 259% | ||
| オペレーショナルEBITA1 | 988 | 825 | 20% | 22%3 | 4,122 | 2,899 | 42% | 37%3 |
| 営業利益に占める割合1 | 13.1% | 11.5% | +1.6 pts | 14.2% | 11.1% | +3.1 pts | ||
| 継続事業からの利益(税引後) | 2,703 | 127 | n.a. | 4,730 | 345 | n.a. | ||
| ABBに帰属する当期純利益 (損失) | 2,640 | (79) | n.a. | 4,546 | 5,146 | -12% | ||
| 基本EPS ($) | 1.34 | (0.04) | n.a.2 | 2.27 | 2,44 | -7%2 | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー4 | 1,020 | 1,182 | -14% | 3,330 | 1,693 | 97% | ||
| 継続事業の営業活動によるキャッシュフロー | 1,033 | 1,225 | -16% | 3,338 | 1,875 | 78% | ||
1非GAAP指標の調整については、添付の2021年第3四半期決算短信の「調整項目と定義の補足」をご参照ください
2EPS成長率は、四捨五入されていない金額で計算されています。
3恒常為替レート(ポートフォリオの変更を調整していない)。
4金額は継続事業と非継続事業の合計です。
「2021年は、旺盛な需要、収益性の改善、ポートフォリオの統合、力強いキャッシュフローが実現した良い年でした。自信をもって2022年に臨みます」
ビョルン・ローゼングレン、CEO
CEO サマリ
第4四半期は、需要が大幅に増加し、受注は前年同期比18%増(比較可能ベースでは21%増)となり、すべての事業分野、地域、ほとんどの顧客セグメントで底堅さを示しました。収益の伸びは5%(比較可能ベースでは8%)と、予想を上回りました。これは、主に期末に向けてプロジェクトの納品が増加したことと、一部事業でサプライチェーンの混乱が発生したことによるものです。当面は、サプライチェーンの制約が続くとみられます。重要なことは、異常な受注キャンセルがなかったことで、前年同期比 16%増(比較可能ベースでは 21%増)の 166 億米ドルという高水準の受注残高に安心感を覚えているところです。
オペレーショナルEBITAは前年同期比20%増加し、サプライチェーンの不均衡による悪影響と若干のコスト上昇にもかかわらず、オペレーショナルEBITAマージンは13.1%と160bpsの改善を達成しました。この改善には、昨年の南アフリカのクシレプロジェクトに起因する費用および非中核項目によるマージンへの悪影響80bpsが含まれています。
第4四半期のキャッシュフローは10億ドルとなり、継続事業の営業活動によるキャッシュフローは33億ドルとなり、年間15億ドルの改善で2021年を迎えられたことを嬉しく思っています。
11月1日にメカニカル・パワートランスミッション(ダッジ)部門の売却を無事完了しました。これにより、営業利益に22億米ドルの簿価が計上されました。これは、事業ポートフォリオを電動化及び自動化における当社の主導的地位に集中させるために発表した第一ステップの完了を意味します。これらの措置の一環として、当社はターボチャージャー部門の新しい責任者を任命し、分社化の可能性が高まったものの、第1四半期末に向けて最終決定を下す予定です。一方、E-モビリティ事業については、2022年第2四半期中の上場完了を目標に、分離上場に向けた取組みを進めています。
将来の成長と収益性への自信を背景に、当社は12月のCapital Markets Dayで長期目標を上方修正しました。エレクトリフィケーションと自動化による資源効率の向上、分散型オペレーションモデルによる新しい働き方、業績管理システムの改善、ESG推進要因の加速化において当社が優位に立つことで、当社のサイクル全体の収益成長率は恒常通貨ベースで4-7%になると予想しています。これは、3-5%の内部成長と1-2%の買収による成長の合計です。また、オペレーショナルEBITAマージンの目標を、2023年以降、どの年度も15%以上とすることを明確化しました。
私たちは、循環型社会の実現に向け、業界をリードしていくという強い意志を持ちました。2030年までに、ABBの製品とソリューションの80%を、循環型顧客ソリューションと自社事業における循環型のための共通のアプローチでカバーすることを目標としています。
私たちの成長意欲と先進的な提案を支援するため、人工知能を利用して商業ビルの暖房・換気・空調(HVAC)システムからのエネルギーコストと二酸化炭素排出量を削減する先駆的なスタートアップ企業BrainBox AIに投資しました。さらに、新興企業セブンセンスと戦略的パートナーシップを締結し、人工知能と3Dビジョンマッピング技術で新しい自律移動ロボット(AMR)サービスを強化しました。
当四半期終了後、E-モビリティ部門は米国市場でのポジションを強化するため、 InCharge Energy社への出資比率を60%に引き上げました InCharge Energy社は、充電システムの調達、設置、運用、保守を含むエンドツーエンドのEV充電インフラソリューションを提供し、エネルギー管理を最適化するクラウドベースのソフトウェアサービスも提供しています。
業績の改善、強力なキャッシュフロー、強固なバランスシートを考慮し、取締役会は1株当たり0.82スイスフランの普通配当を提案します。前年の0.80スイスフランから増加し、長期的に持続可能な一株当たりの配当金の上昇という長期的な目標に沿ったものであり、同時に、当社の成長意欲を支えるために、引き続き強固なバランスシートを優先させるものです。当社は、2022年通期においても、PG資本還元プログラムを上回る自社株買いを継続する予定です。

概況
2022年第1四半期、ABBは基調となる市場活動が前期と比較して全体的に安定的に推移すると予想しています。第1四半期の売上高は、季節的に前四半期比で絶対値が低下する傾向にあります。ABBは、オペレーショナルEBITAマージンは前四半期と比較して、ほぼ横ばいまたは若干の上昇を予想しています。
2022年通期では、分散型オペレーティング・モデルとパフォーマンス・カルチャーを全部門に完全に取り入れることによる効率性の向上に支えられ、2023年の目標である15%以上に向けて着実にマージンが改善されると予想しています。さらに、予想される市場の好転と当社の強固な受注残に支 えられるものと考えています。