ノーザンパワーグリッド、ABBの環境効率の高いスイッチギアでネットワークの脱炭素化を支援

ノーザンパワーグリッド、ABBの環境効率の高いスイッチギアでネットワークの脱炭素化を支援

  •  英国の配電ネットワーク事業者がABBの革新的なSF6フリーガス絶縁開閉装置(GIS)ソリューションを試験導入
  •  持続可能なAirPlus™を使用したSafePlusスイッチギアで有害な排出物を削減
  •  ノーザンパワーグリッドのネットゼロへの取り組みを支援しながら、住民に信頼性の高い持続可能な電力を供給

英国北部の390万の家庭や企業に電力を供給するノーザンパワーグリッドは、2040年までにネットワークの脱炭素化を目指す野心的な計画の一環として、ABBの環境効率の高い高圧(MV)スイッチギアを試験導入します。この革新的なソリューションは、有害なSF6ガスを、地球温暖化係数(GWP)がほぼゼロの代替絶縁ガスAirPlus™と乾燥空気で置き換えたものです。

六フッ化硫黄(SF6)は、大気寿命が3,200年といわれる強力な温室効果ガスです。ノーザンパワーグリッドの変電所63,000カ所以上と架空送電線および地下ケーブル60,000マイルからなる配電ネットワーク全体におけるSF6漏れの削減は、今後20年以内にネットゼロを達成するというネットワーク事業者の取り組みの中核です。

ノーザンパワーグリッドの配電ネットワークで初めて、ABBのSafePlusスイッチギア2種がダラム州の変電所で採用されました。どちらもSF6ガスの代替ガスを使用し、環境への影響を低減します。最大定格24kVのSafePlus AirPlusスイッチギアにはAirPlusガスが使用されています。二酸化炭素のGWPが100であるのに対し、AirPlusガスは1未満です。最大定格12kVのSafePlus Airスイッチギアには、絶縁体としてGWPがゼロの乾燥空気が使用されています。

ノーザンパワーグリッドのポリシー&スタンダードマネージャーであるJoseph Helm氏は次のように述べています。「脱炭素化は、地球が直面している最大かつ最も重要な課題です。最近まで、SF6に代わる実行可能な代替ガスは限られていました。今回の試験導入は、事業計画の目標を超え、最新のイノベーションを取り入れ、排出量を削減するという当社の取り組みを強調するものです。ABBの環境効率の高いスイッチギアのような新しいソリューションの採用は、脱炭素化に向けた当社の取り組みにおける重要なマイルストーンです。当社はすでにSF6漏れを23%削減していますが、2028年までにさらに15%削減を実現したいと考えています。ABBの環境効率の高いスイッチギアの包括的な製品群に切り替えることで、こうした野心的な炭素削減の取り組みを推進することができます」

ノーザンパワーグリッドは、20年以上にわたってABBのスイッチギアソリューションを使用してきました。SafePlus AirPlusやSafePlus Airなど、ABBの環境効率の高い最新の製品群は、従来ソリューションと同じインターフェースと設置面積を有しています。これにより、ソリューションを迅速かつコスト効率良く展開することが可能になり、ネットワーク事業者のネットゼロへの道を加速するための重要な成功要因となります。

ABBのエレクトリフィケーションディストリビューションソリューションズのマーケティング&セールスディレクターであるStephen Gibbsは次のように述べています。「ABBは、実績あるAirPlus技術を世界中の設備に提供し、2015年以来、5,000以上のeco-GISソリューションが設置されました。英国は2035年までに排出量を78%削減する目標を掲げており、この野心的な目標を支援するための競争が始まっています。ノーザンパワーグリッドが当社のSF6フリースイッチギアを試験導入したような取り組みは、ネットワークのさらなる脱炭素化への道を開き、環境フットプリントの削減を目指すネットワーク事業者を支援するものです」

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com 

ABBエレクトリフィケーションは、エレクトリフィケーション製品とソリューションのグローバルリーダーであり、世界100 カ国以上で事業を展開し、200 以上の製造拠点を有しています。50,000人以上の従業員が、安全でスマートかつ持続可能なエレクトリフィケーションソリューションを提供することで、人々の生活、つながり、仕事のあり方を変革するために尽力しています。私たちは、エレクトリフィケーションの未来のトレンドを形成し、技術とデジタルの革新によって差別化を図るとともに、ユーティリティ、産業、建築、インフラ、モビリティの各分野のお客さまに卓越したオペレーションによる体験を提供しています。 https://go.abb/electrification

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp