- FlexPackerのコンパクトなデザイン、品質、革新性、生産性重視のコンセプトが評価され、名誉ある賞を受賞しました。
- 産業用パラレルリンクロボットとして初のレッド・ドット賞受賞
ABBの超高速パッキングロボットIRB 390 FlexPacker®が、レッド・ドット・プロダクトデザイン賞に選出され、ABBのロボットとしては2年連続の受賞となりました。
グローバルレッド・ドット・デザイン賞は、50人以上の国際的なデザイン専門家からなる審査委員会が、毎年数千の応募作品を審査し、製品デザインの功績を評価する世界的な賞です。2022年、レッド・ドットアワードの審査委員会は、デザインクオリティと高度なイノベーションを示す製品を選定しました。FlexPackerは、開発当初からこの点を重視していました。この賞は、より安全で持続可能な生産を実現するために、人間と協力し、熟練作業を補完する自動化ソリューションがより多く展開される中、ロボティクスにおける設計の重要性を反映しています。
ABBロボティクスプレジデントのマーク・セグーラは、「IRB 390 FlexPackerがこのような名誉ある賞を受賞したことを大変うれしく思います」と述べています。「私たちはお客さまと密接に協力し、より多くのシェルフレディパッケージ製品の需要に応えることができるロボットを開発しました。その結果、スピード、可搬質量、器用さを兼ね備えた革新的なソリューションを開発し、お客さまのラインをより柔軟にし、少量多品種生産の増加に対応できるようにしました。クリーンでシンプルかつモダンな美しさを持つIRB 390は、ユーザに自信を持っていただけるようなデザインに仕上がっています」



Roy Fraser, Global Product Manager of ABB Robotics
FlexPacker パラレルリンク(デルタ型)ロボットは、最大15kgまでの商品の超高速・高可搬ピッキングと効率的な梱包のために特別に設計されています。開発中は、製品を垂直に配置できるシェルフレディパッケージに特に重点が置かれ、食品・飲料、医薬品、一般消費者向けパッケージのセグメントに最適です。4軸または5軸のいずれかを備えたロボットの「傾斜」軸は、柔軟性を高め、二次包装をより速く、より効率的にします。
FlexPackerの外観は、その機能性のレベルを反映しており、その白色塗装により、美的にも美しいだけでなく、清潔に保つことも容易になっています。水平面が少なく、シンプルで幾何学的な形状のため、ゴミがたまりにくく、動作速度や精度を維持することができます。
審査員から「クリーンなデザイン、品質、革新性」を高く評価されたFlexPackerは、2つの新しいジョイントを採用し、より高い自由度を実現しています。このジョイントは、パラレルリンクロボットの標準的なパラレルアームの設計を根本的に見直したもので、さらなる荷重に耐えられるよう剛性を高め、より多くの、より重いアイテムをピックアップしたり、より大型で高性能なグリッパを使用したりできるようになりました。また、関節は密閉されており、ロボットのライフサイクルにわたって基本的にメンテナンスフリーです。
FlexPacker パラレルリンクロボットは、2021年のGoFaTM協働ロボット、2011年のYuMi®双腕型協働ロボットの受賞に続き、ABBのロボットとして3番目のレッド・ドット・デザイン賞受賞作となります。ABBは20年以上にわたりパラレルリンクロボット分野をリードしており、FlexPackerは産業用パラレルリンクロボットとして初めて賞を受賞しました。ピック&パックソリューションのトレンドに対応し、2台の6軸ロボットから1台の5軸ユニットに置き換えることでスペースを節約しています。
ABB ロボティクス & ディスクリート・オートメーション は、ロボティクス、マシンオートメーション、デジタルサービスのパイオニアとして、自動車、エレクトロニクス、ロジスティクスなど、多様な業界に革新的なソリューションを提供している企業です。世界有数のロボットおよびマシン・オートメーションサプライヤとして、当社は50万台以上のロボットソリューションを出荷してきました。あらゆる規模のお客さまが、生産性、柔軟性、簡便性を高め、出力品質を向上させることができるよう支援します。私たちは、未来のコネクテッド&コラボレーティブ・ファクトリーへの移行をサポートします。ABB ロボティクス & ディスクリート・オートメーションは、53カ国以上で100カ所以上で11,000人以上の従業員を擁しています。go.abb/robotics