ABBのRobot Podcastがシーズン3として復活し、サステナビリティの推進におけるロボティクスの役割を探る産業界、メディア、学界の専門家が毎週ロボティクスの最先端に目を向け、自動化の進展が社会やビジネスにどのような利益をもたらしているか、そして将来はどうなるかを分析します。シーズン1と2でリスナー数で世界の全ポッドキャストの上位5パーセントに入ったABBのRobot Podcastが、いよいよシーズン3として戻ってきました。ロボットと自動化の世界を深く探求し続けるこのシリーズは、社会、産業、環境に対するその恩恵に焦点をあてています。
新シーズンは10月5日のエピソード1から始まり、ロボティクスと自動化がいかに生産とプロセスをより持続可能なものにしているか俯瞰していきます。食品製造やテイクアウト包装、建設、小売に至るまで、ロボットはすでに大きな変化をもたらしており、今後10年間でさらに大きな変化をもたらす可能性を秘めています。
5つのエピソードはそれぞれ特定のテーマに焦点を当て、エキスパートやコメンテーターが生産とプロセスをより安全、効率的、持続可能にするためのロボティクスの役割について議論します。英国のBBCやChannel 4でレギュラーを務めるFran Scottが再び司会を務めます。
「サステナビリティという喫緊の課題に取組んでいる現在、シーズン3に戻ってこられることを大変嬉しく思っています。 ロボティクスとオートメーションは、この分野で重要な役割を担っています。 道を切り開いているエキスパートたちに追いつき、彼らが変化をもたらしているこれまで以上に興味をそそる方法を私 (そしてあなた) と共有できることを楽しみにしています」
ポッドキャストを入手できる場所ならどこでも、または http://smarturl.it/therobotpodcast と https://global.abb/group/en/media/podcasts/the-robot-podcast から、今すぐRobot Podcastにご登録いただければ、エピソードを聞き逃すことはありません。
シーズン1、2を聞き逃した方は、同リンク先で過去の全てのエピソードをお聞きいただけます。Robot Podcastは、ABB DecodedシリーズのPodcastの一部です。
The ABB Robot Podcast リリーススケジュール
| エピソード | テーマ | リリース |
|---|---|---|
| 1 | リショアリング - 新しいグローバルバリューチェーンを推進する | 05.10.22 |
| 2 | 持続可能性とロボティクス | 12.10.22 |
| 3 | 小売業におけるロボット活用 | 19.10.22 |
| 4 | 芸術とロボット | 26.10.22 |
| 5 | 食品 - 農場から食卓まで | 02.11.22 |
| 6 | メガミックス(シーズンハイライト) | 09.11.22 |
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業ですソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com
ABB ロボティクス & ディスクリート・オートメーション は、ロボティクス、マシンオートメーション、デジタルサービスのパイオニアとして、自動車、エレクトロニクス、ロジスティクスなど、多様な業界に革新的なソリューションを提供している企業です。世界有数のロボットおよびマシン・オートメーションサプライヤとして、当社は50万台以上のロボットソリューションを出荷してきました。あらゆる規模のお客さまが、生産性、柔軟性、簡便性を高め、出力品質を向上させることができるよう支援します。私たちは、未来のコネクテッド&コラボレーティブ・ファクトリーへの移行をサポートします。ABB ロボティクス & ディスクリート・オートメーションは、53カ国以上100カ所以上で11,000人以上の従業員を擁しています。