2022年第3四半期決算

2022年第3四半期決算

堅調な受注増、高い売上高、歴史的な高水準のオペレーショナルEBITAマージン

スイス証券取引所上場規則第53条に基づくアドホック・アナウンスメント 53(スイス証券取引所上場規則)に基づく臨時報告書

  • 受注高 82億ドル、+4%、比較可能ベース1 +16%
  • 売上高 74億ドル +5%; 比較可能ベース +18%
  • 営業利益 7億800万ドル、利益率9.6%
  • オペレーショナルEBITA1 12億3,100万ドル; マージン1 16.6%
  • 基本 EPS $0.19; -41%2
  • 営業活動によるキャッシュ・フロー  7億9,100万ドル

主要財務数値
(単位:百万ドル、特記しない限り)
CHANGE
CHANGE
Q3 2022
Q3 2021 US$ Comparable1 9M 2022 9M 2021 US$ Comparable1
受注 8,188 7,866 4% 16% 26,368 23,611 12% 22%
収益 7,406 7,028 5% 18% 21,622 21,378 1% 10%
売上総利益 2,481 2,294 8%
7,052 7,070 0%
収益に占める割合 33.5% 32.6% +0.9 pts
32.6% 33.1% -0.5 pts
営業利益 708 852 -17%
2,152 2,743 -22%
オペレーショナル EBITA1 1,231 1,062 16% 27%3 3,364 3,134 7% 15%3
    営業収益に占める割合1 16.6% 15.1% +1.5 pts
15.5% 14.6% +0.9 pts
継続事業からの利益(損失)(税引後) 420 687 -39%
1,469 2,027 -28%
ABBに帰属する当期純利益(損失) 360 652 -45%
1,343 1,906 -30%
基本EPS ($) 0.19 0.33 -41%2
0.70 0.95 -26%2
営業活動によるキャッシュフロー4 791 1,104 -28%
600 2,310 -74%
継続事業の営業活動によるキャッシュフロー 793 1,119 -29%
614 2,305 -73%

1非GAAP指標の調整については、添付の2022年第2四半期財務情報の「補足的調整と定義」をご参照ください。2EPS成長率は、四捨五入されていない金額を用いて計算されています。
3恒常為替レート(ポートフォリオの変更に合わせて調整されていません)。
4金額は継続事業と非継続事業の両方の合計です。

「第3四半期は、高い受注成長率、強力な売上高の伸び、歴史的な高マージンを達成しました。基盤となる対お客さまの活動に重大な変化は見られません。2023年のマージン目標を1年早く達成する可能性がありそうです。私たちは今、ABB Way の運用モデルの真のメリットを理解し始めています」

ビョルン・ローゼングレン、CEO

CEO サマリ

2022 年第 3 四半期は、いくつかの好材料がありました。受注高が4%(比較可能ベースでは16%)と好調に伸びた結果、7 四半期連続で 1 を超える簿価比率が達成されました。部品供給の制約が順次緩和され、お客さまへの納品が容易になったことに加え、中国での新型コロナウイルス関連のロックダウンによる中断のレベルが大幅に低下したことが、収益を支えました。

I was pleased toオペレーショナルEBITAが前年同期比で16%増加し、オペレーショナルEBITAマージンが16.6%と高水準となり、すべての事業分野で改善が見られたことを喜ばしく思います。これは、販売台数の増加および価格設定などのオペレーションの改善により、原材料、運賃、人件費に関連するコスト上昇を相殺することができたことによるものです。重要なことは、より高い説明責任、透明性、スピードを備えた当社の新しい仕事のやり方が、本当に定着し始めたということです。オペレーショナルEBITAマージン15%以上という目標が、計画を1年前倒しして2022年にすでに達成できそうであることを、私は誇りに感じています。

営業活動によるキャッシュ・フローが7億9,100万ドルと前四半期を上回る水準となったのは良いことであり、第4四半期にはさらに上乗せされるものと考えています。

受注は、アメリカ地域の非常に好調な展開に牽引され、全地域で増加しました。欧州は、ドイツの一部のお客さまで在庫水準の正常化が見られたものの、全体として堅調に推移しました。アジア、中東、アフリカは改善しましたが、中国は軟調でした。

当四半期のお客さま動向は高水準で、ディスクリート業界以外のほとんどのセグメントで安定的か つ堅調な展開となりました。後者では、供給制約の緩和による納期短縮を見込んで、一部のお客さまが注文パターンを正常化させているこ とに留意しました。全体として、短サイクルのフロービジネスとシステム主導型製品の双方で需要が増加しました。為替レートの変動は全事業分野の受注総額に影響を与えましたが、お客さまの活動の基調は改善しました。受注残高は 194 億米ドルとなり、高水準を維持しました。

営業利益は7億800万ドルで、前年同期比17%(恒常為替レートベースでは7%)減少しました。これには、従来の Kusile プロジェクトの残存事項に関する営業外引当金約325百万ドルが含まれており、以降の四半期にも同様のキャッシュフローへの影響が予想されます。2015年に受注したプロジェクトに関連するこの案件は、現在解決に向かって動いています。新しいABB Wayの運営モデルは、当社の行動規範を指針とし、定期的かつ透明性のある事業見直しの一環として行われています。

当四半期の複数のポートフォリオ管理活動については、嬉しく思っています。重要なのは、モーションが NEMA モータ部門とトラクション部門の 2 つの買収に成功したことで、これらの部門は市場での主導的地位をさらに強固なものにすることでしょう。また、プロセスオートメーションと2020年に発足するカナダのHydrogen Optimizedとの戦略的提携を加速させるための投資にも注目したいと思います。私達は、経済的な大規模グリーン水素製造システムの導入を推進し、脱炭素化が困難な産業の脱炭酸を目指します。

また、2018年に合意したコールオプションを日立が行使したため、日立エネルギー合弁会社の残り19.9%を早期に売却することを発表しました。この売却の結果、大きな損益は見込んでおらず、2022年第4四半期に予定されているクロージング時には、約14億ドルの純プラスキャッシュインフローを見込んでいます。これにより、当社のバランスシートはさらに強化され、資本配分の決定においてさらなる柔軟性がもたらされます。E-モビリティに関しては、資本市場が不安定なため、今年中に上場する見込みはありませんが、引き続きこの部門の上場計画を堅持します。最後に、第3四半期終了後、私たちはアクセラロンを現物配当として株主の皆さまにお届けしました。私は、アクセラロンの取引開始日を記念して、経営陣と一緒にスイス証券取引所の鐘を鳴らすことができ、大変うれしく思っています。単独上場企業として大きな成功を収めることを祈念しています。

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO
center

概況

2022 年第 4 四半期は、昨年計上した高水準の売上高の影響を受け、既存売上高は 2 桁台前半の伸びを予想しています。オペレーショナルEBITAマージンは、典型的なパターンとして、前四半期比で低下すると予想しています。

2022年通期では、分散化されたオペレーションモデルとパフォーマンスカルチャーを全部門に完全に取り入れることによる効率性の向上と、トップラインの力強い実行に支えられ、オペレーションEBITAマージン15%以上という2023年の目標を早期に達成する見込みです。

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp