ABBは、コネクションのテーマに焦点を当てたABB Reviewの最新号を発行

ABBは、コネクションのテーマに焦点を当てたABB Reviewの最新号を発行

  •  最新号は、産業プロセスを最も効率的かつ持続可能な方法で稼働させるためには、多種多様な接続がいかに重要であるかを示しています。
  •  ABBのエキスパートが、電力ネットワークとデータネットワークの接続の相互作用と、これらの監視と分析の高度化について解説します。
  •  また、特集ではグリーンエネルギーとしての水素の出現に焦点を当てます。

ABBは本日、同社の技術情報誌であるABB Reviewの4/2022版を発行しました。 今期は「コネクション」をテーマに、食品・飲料分野などの典型的な産業分野と海運分野などの特殊な分野での複数のソリューションを検証し、サステナビリティ向上のためのソリューションに焦点を当てます。例えば、現在および将来の直流送電網に新しい保護の観点を提供する国際規格に準拠したオールインワンソリューションについて解説します。パワーエレクトロニクス、メカニクス、冷却、制御、検知、通信をビルディングブロック化し、ABBは再生可能エネルギーの電力系統への統合を容易にする道を切り開きます。業界初のソリッドステートサーキットブレーカは、SACE Infinitusと名付けられたこのソリューションの中核をなすもので、マイクロ秒高速パワー半導体デバイスを利用して超高速かつ安全な電流遮断を可能にするものです。

ABBの新しいCM-TCNリレーによる継続的な温度監視は、コストのかかる故障から重要な資産を保護するのに役立ちます。このリレーは、使いやすさ、効率的な設定、接続性により新基準を打ち立てます。組込みの通信機能を使用すると、リレーをデジタル ソリューションの ABB Ability™ Energy and Asset Manager に簡単に統合でき、産業施設のエネルギー消費を最適化できます。クラウド、制御室、またはローカルのいずれかから温度を監視することで、オペレータはコストとリスクを最小限に抑えながら、パフォーマンスと安全性を最大限に高めることができます。

ABBのCEOであるビョルン・ローゼングレンは、「電力供給における供給の継続性を確保するだけでなく、保護アルゴリズムは人々や機器を保護し、エネルギー効率を最適化します」と巻頭で記しています。「製造・操業からリサイクルまで、バリューチェーン全体で適用されることが増えています」

  さらに、特集では、脱炭素エネルギーシステムを実現するために、水素がどのような中心的役割を果たすかを紹介します。水素は、エネルギーを貯蔵し、柔軟性を提供し、パイプラインや船舶を介して長距離にわたって大量のエネルギーを輸送するために使用することができます。グリーン電力による水素製造は、輸送、電力、ガス、化学、鉄鋼、燃料の各市場を大きく変える可能性を秘めています。しかし、周期律表の中で最も小さく、最も捉えにくい分子である水素は、製造、輸送、貯蔵、最終用途の面で多くの課題があります。ABBは、これらの課題を克服するために、さまざまな計測器や分析器ソリューションを提供しています。

ABB Reviewは1914年から継続して発行されており、現在までに899号が発行されている、あらゆる種類の企業雑誌の中で最も長い歴史を持つものの1つです。技術的なインスピレーションと教育の永続的な源である ABB Review は、科学的および技術的領域にわたる同社の最も最先端の革新のいくつかを商業および産業の文脈の中で紹介し、ABB の研究者、エンジニア、および技術者の独自の視点から、主要な技術トレンドとトピックを提示します。本誌をより発展させ、読者の期待に応えていくために、2022年春に読者調査を実施し、その結果を最新号に掲載しています。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業ですソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp