- ABBパワーソリューションがテンセントと中国電信が使用する上海最大級のデータセンタをサポート
- 信頼性、安定性、稼働時間を最大化
- エネルギー効率の向上とメンテナンスコストの削減を実現
10億人を超えるインターネットユーザ1を抱える中国は、世界一のウェブユーザ国であり、データ需要がますます高まっています。遅れをとらないために、中国のデータセンタ産業は急速に成長しており、Shanghai Yueke(上海悦科)データセンタを含むデータセンタオペレータにとって信頼性は最優先事項です。同データセンタでは、ABBの高圧・低圧配電ソリューションが導入されたばかりで、データの流れを24時間年中無休で維持しています。
上海悦科ビッグデータ工業団地に位置する70,000m2のデータセンタは、8,000台の電気キャビネットを備え、市内で最大級の規模を誇っています。悦科データセンタは、ソーシャルメディア・メッセージングプラットフォームWeCahtを開発したテンセントや、世界第7位の通信プロバイダである中国電信(チャイナテレコム)など、大規模かつ知名度の高いお客さまにデジタルサービスと複雑なコンピューティング作業を提供しています。
施設がクライアントとその数百万人ものユーザ間のデータの流れを維持できるように、悦科データセンタは中国のAレベルのデータセンタ設計基準を満たすように設計されています。また、ISO 9000品質認証も取得しています。
非常に多くのオンラインユーザがいるため、信頼性と安定性は中国のデータセンタにとって大きな懸念事項となっています。悦科データセンタは、その保守・運用に対してUptime InstituteからTier 3認証を取得していますが、その評価をさらに高め、24時間体制での可用性を確保するため、ABBによってサイトに設置されたUniGear ZS1スイッチギアにはRelion®保護・制御リレーが搭載されています。これにより、電力システム内の問題を可能な限り早期に検出できるため、問題の解消や影響の大幅な軽減を図ることができます。
「ABBの高品質な電気製品とソリューションを採用することで、上海悦科データセンタの電力システムはより安全で、より環境に優しく、スマートなものとなり、競争力とサービス品質が大幅に向上しました」と上海悦科テクノロジーの開発・販売責任者であるWang Qi氏は述べています。
11MWの電力需要がある大規模データセンタとして、悦科データセンタのランニングコストを低く抑えることは、オペレータにとって不可欠です。エネルギー消費量の削減と効率の最大化のために、ABBのEmax 2気中遮断器が指定されました。Emax 2は電気回路を保護し、自動切換スイッチおよび発電機にデバイスレベルの電力品質と負荷制御機能を提供します。
さらなる効率化を図るため、ABB Ability™ Energy Managerも導入し、電力品質、稼働状況、エネルギー消費をリアルタイムで監視し、サーバルームへの電力の品質を高めています。ABB Abilityは、IT機器の安全性と信頼性の向上、資産配分の最適化、データセンタのスマートかつ低炭素な方法での運用支援によるエネルギー消費の約20%削減など、悦科データセンタのオペレーターにも追加のメリットをもたらします。
1https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/
ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。130年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。 www.abb.com
安全でスマートかつ持続可能な方法で世界を電化しているABBエレクトリフィケーションは、電力供給源からソケットまでの配電・管理における世界的な技術リーダーです。世界的に電力需要が高まる中、100カ国の50,000人以上の従業員がお客さまやパートナーと協力し、人々のつながり、生活、仕事のあり方を変革しています。私たちは、全産業におけるエネルギー効率化や低炭素社会を実現する革新的な製品、ソリューション、デジタル技術を開発しています。世界的な規模と地域に根差した専門性を生かし、世界のトレンドを形成、サポートし、お客さまへ卓越性を提供し、社会の持続可能な未来に力を与えます。 go.abb/electrification