ABB、ロンドンエナジーの廃棄物発電施設を長寿命化

ABB、ロンドンエナジーの廃棄物発電施設を長寿命化

  •  ロンドンエナジーは、ロンドン北部にある廃棄物発電(EfW)施設をアップグレード・拡張
  •  190万人のための持続可能なエネルギー生産と廃棄物処理の継続を確保
  •  ABBは、数十年前の発電機4台と新たに追加する1台に対応する最新のデジタル保護・制御スキームを導入

ABBは、ロンドンエナジーの廃棄物発電(EfW)施設の長寿命化・拡張プロジェクトを実施しました。これにより、ロンドンの7行政区の190万人のための持続可能なエネルギーの継続的な生産と廃棄物処理が保証されます。このアップグレードにより、ロンドンエナジーは施設のレジリエンスを向上させ、蒸気タービンの追加接続を可能にしました。これにより、年間のグリーンエネルギー生産量は80,000世帯・企業の電力消費量に相当する1,000メガワット時(MWh)に増加します。

「既存のEfW施設をアップグレードすることで、廃棄物を埋め立てないようにし、二酸化炭素排出量を最小限に抑えることができると、改めて確信することができました。この新システムにより、1つのタッチスクリーンユーザーインターフェイスからEfW施設全体の電気機器資産を監視、制御、自動化できます」とロンドンエナジーのE&IマネージャーであるCharles Bell氏は述べています。

このプロジェクトにおける重要な特徴は、英国で初めて導入されたABB Ability™エレクトリフィケーション監視・制御ZEE600です。これは、発電機5台、配電システム、電力系統接続、廃棄物処理装置のドライブやモータからのデータを統合するハブとして機能します。オペレータは、可視性と制御性、アラートや過去のパフォーマンスデータへのアクセスを提供するタッチスクリーンインターフェイスを介してシステムと対話します。

ABBは、サービスの継続性を保護し、冗長電源機能を提供するために、UniGear ZS1 11(kV)二重母線および3.3kV一重母線電気スイッチギアを合計63パネル供給しました。VD4G発電機サーキットブレーカ(GCB)は、発電機アプリケーションの最も厳しい要件を満たすように選択されました。これらの障害処理能力は、チームが設備の元の電気的パラメータを再現できるようにする電力調査によって確立されました。ABBの高度なRelion® REX640リレーは、包括的な発電機保護機能を提供するだけでなく、電力系統への安全な接続に不可欠である発電機ブレーカの同期を自動的に実行することもできます。

このプロジェクトでは、元の発電機4台をアップグレードし、それらを最新のデジタル制御システムと連携させるとともに、新しい発電機を追加する必要がありました。これを実現するために、電力コンサルティングにおけるABBのグローバルエキスパートは、既存のテクノロジーと新しいテクノロジーをシームレスに組み合わせたスキームを開発する前に、詳細なモデリングと分析を提供しました。ABBはまた、ロンドンエナジーのオペレータが最新の制御技術に移行するのを支援するトレーニングを提供しました。

「既存の施設を延命させることは、新施設の建設を回避または遅らせることで、サステナビリティに大きなメリットをもたらす可能性があります。50年前に建設されたとき、発電機を最新のデジタル制御システムに統合することになるとは、当時のエンジニアたちは予想もしなかったでしょう」と、ABB英国ディストリビューションソリューションズのプロダクトマーケティングディレクターであるStephen Gibbsは述べています。「私たちの広範な研究、モデリング、シミュレーションにより、既存の資産をアップグレードすることが可能であることが示され、これは他の場所でも再現できるアプローチです」

ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。130年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。 www.abb.com

安全でスマートかつ持続可能な方法で世界を電化しているABBエレクトリフィケーションは、電力供給源からソケットまでの配電・管理における世界的な技術リーダーです。世界的に電力需要が高まる中、100カ国の50,000人以上の従業員がお客さまやパートナーと協力し、人々のつながり、生活、仕事のあり方を変革しています。私たちは、全産業におけるエネルギー効率化や低炭素社会を実現する革新的な製品、ソリューション、デジタル技術を開発しています。世界的な規模と地域に根差した専門性を生かし、世界のトレンドを形成、サポートし、お客さまへ卓越性を提供し、社会の持続可能な未来に力を与えます。 go.abb/electrification

お問い合わせ先

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp