ABB 로봇 자동화는 IRB 1090 출시와 함께 교육 서비스를 확대한다고 밝혔다. 세계적인 교육 기관인 STEM이 인증한 IRB 1090 산업용 교육 로봇은 학생들의 역량을 높이고 고용 확보에 있어 경쟁 우위를 제공하도록 설계됐다. 광범위한 교육 서비스의 핵심인 신규 교육용 로봇은 산업용 로봇 뿐만 아니라 교육 패키지, 차세대 컨트롤러, 시장 선도적인 프로그래밍 및 시뮬레이션 소프트웨어를 포함한다.
ABB 로보틱스 인더스트리 총괄 크레이그 맥도넬 상무는 "2,301명의 교육 전문가를 대상으로 한 2023년 ABB글로벌 설문에 의하면 80%가 로봇, 자동화가 향후 10년간 고용의 미래를 형성할 것이라고 답변”했다며, "현재 교육 프로그램에서 로봇을 사용하는 곳은 4곳 중 1곳에 불과하다. 세계 최대의 산업용 로봇 제조업체로서, ABB는 로봇을 모두가 이용하는데 일조하기로 결정했다. IRB 1090 교육용 로봇은 교육 공간에서 산업용 로봇에 대한 수요 증가에 부합한다"고 말했다.
ABB IRB 1090은 580mm 리치와 5kg페이로드를 제공하며, 이전 모델에 비해 10% 작은 공간과 20% 경량화로 쉽게 이동, 설치, 배치 가능하다. ABB OmniCoreTM E10 울트라 슬림 컨트롤러와 결합된 교육용 로봇은 학생들이 모션 컨트롤, TrueMove, QuickMove, 외부 가이드 모션 및 에너지 절약 전력망 피드백 솔루션을 포함해 최신 로봇 개발에 대한 기술을 배울 수 있도록 기능을 향상시켰다.

IRB 1090 education robot 
IRB 1090 with OmniCore E10 controller 
80 percent of educational institutions worldwide believe robots will shape the future 
free RobotStudio premium licenses included with the purchase of IRB 1090 robot 
RobotStudio AR viewer_app
또한, 로봇과 컨트롤러를 사용하는 학생들은 로봇 자동화가 다양한 부문 및 응용 분야에서 어떻게 적용가능한지 배울 수 있다. 교육 기관, 로봇 판매업체, SI업체는 조립, 자재 핸들링, 아크 용접 및 분사와 같은 다양한 응용 셀을 설계하고 사용자를 지정할 수 있다. 또한 비전 카메라, 그립퍼, 작업 공간, 받침대 및 이동식 카트와 같은 다양한 액세서리가 포함돼 특정 요구 사항을 충족시킬 수 있다.
ABB는 누구나 이용 가능한 로봇 정책의 일환으로 , IRB 1090 로봇 구매 시 RobotStudio® 프리미엄 라이센스 100개를 무료로 제공한다. RobotStudio®는 학생들이 실제 로봇 구매 전에도 로봇 프로그래밍 기초를 배울 수 있는 가상 프로그램이다.
ABB는 40여 개국의 교육 기관과 협력해 학생들이 로봇 프로그래밍 기초 과정에 참여할 수 있도록 지원 중이며, 더불어 매년 3만 명 이상의 전 세계 고등학교, 대학교 학생들을 교육하고 있다. 자세한 내용은 IRB 1090 교육용 로봇 웹사이트에 확인 가능하다. https://new.abb.com/products/robotics/industries/robotics-in-education
ABB는 전기화 및 자동화 분야의 기술 선도 기업으로서 보다 지속 가능하고 자원 효율적인 미래를 가능하게 합니다. 회사의 솔루션은 엔지니어링 노하우와 소프트웨어를 연결하여 사물이 제조, 이동, 전력 및 운영되는 방식을 최적화합니다. 130년 이상의 우수성을 바탕으로 ABB의 105,000명 이상의 직원들은 산업 혁신을 추진하기 위해 노력하고 있습니다. www.abb.com/kr
ABB Robotics & Discrete Automation은 세계를 선도하는 로봇 및 자동화 공급업체 중 하나로, 로봇과 자율 이동 로봇 및 기계 자동화 솔루션, 가치 창출을 위해 설계 및 조정이 가능한 소프트웨어를 포함하는 포괄적이고 통합된 포트폴리오를 보유한 유일한 회사입니다. 당사는 자동차에서 전자 및 물류에 이르기까지 모든 규모와 섹터의 기업이 보다 탄력적이고 유연하며 효율적으로 변화할 수 있도록 지원합니다. ABB Robotics & Discrete Automation사업부는 약 53개국 100여 곳에서 약 11,000명의 직원이 근무하고 있습니다.