- 석유 및 가스 시설에서 이동하며 가스 누출을 감지하는 ‘MobileGuard™ (모바일가드)’, 볼보 전기차에 장착한 실제 데모로 선보여
- 4세대 배출가스 연속 모니터링 시스템 ‘ACF5000’ 및 실시간 수질 분석기 ‘UviTec’ 국내 첫 공개
- 가스·수처리 분석 분야에서 리더 입지 강화 및 점차 강화되는 환경 규제에 대응하는 고성능 솔루션 제공
전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB가 6월 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 개최되는 대한민국 대표 환경 산업 전시회 ‘국제환경산업기술&그린에너지전(ENVEX 2025, 엔벡스)’에서 최첨단 배출가스 모니터링 시스템과 스마트 수처리 솔루션을 선보인다.
ABB는 140년 이상의 기술력과 경험을 바탕으로 석유·가스, 화학, 상하수 처리, 철강 등 다양한 산업 기업이 탄소배출 제로(Zero-emission) 및 효율성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있다. 이번 ENVEX 전시회에서는 환경 산업전이라는 특성에 맞춰 까다롭고 가혹한 환경에서도 성능과 지속 가능성을 높이는 기술을 공개한다
ABB 계측 및 분석기 사업부 총괄 자크 멀버트(Jacques Mulbert) 사장은 “전 세계적으로, 그리고 한국에서도 산업계는 운영 효율성을 높이고 동시에 온실가스를 감축하고자 노력하고 있다. 이런 상황에서 ENVEX는 가스 분석 및 스마트 수처리 기술 분야에서의 ABB 리더십을 효과적으로 선보일 수 있는 전략적으로 시기적절한 기회다. K-그린 뉴딜과 2050 탄소중립 전략 달성을 위해 지속 가능하고 지능화된 산업 솔루션에 대한 중요성이 더욱 커지고 있는 시점에서 ABB 기술이 한국의 전략 달성에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.
또한 ABB코리아 계측 및 분석 사업부 백인성 부사장은 “환경 산업에 특화된 ENVEX는 ABB가 고객 및 파트너들과 직접 소통하며 한국의 환경 과제에 대응할 수 있는 미래형 솔루션을 제안할 수 있는 매우 의미 있는 기회”라며 “모바일가드(MobileGuard™) 시스템을 친환경 볼보 전기차에 탑재해 시연하는 등 다양한 협업을 통해 더 지속 가능하고 보다 자원을 효율적으로 사용하는 미래에 대한 공동 비전을 반영하고 있다. 검증된 ABB 기술을 통해 청정하고 더 안전하며 더 효율적인 운영이 가능하다”고 강조했다.
이번에 선보이는 ‘모바일 가드’는 기존 기술 대비 1000배 이상 향상된 감지 성능을 바탕으로 석유 및 가스 인프라의 가스 누출을 정밀하게 감지하는 레이저 기반 이동식 분석 시스템이다. 또한 메탄 및 에탄의 경우 ppb (10억분의 1) 농도 수준까지 기존 장비보다 10배 빠르게 감지해 누출 여부를 더욱 신속하고 정확하게 판단할 수 있다. 모바일가드는 자동 운용이 가능하며, 특히 접근이 어려운 지역에서의 누출 감지를 위한 드론 기반의 ‘호버가드(HoverGuard™)’ 및 도보형 ‘마이크로 가드(MicroGuard™)’ 시스템과 함께 통합 운영이 가능하도록 설계됐다.

레이저 분광 기술을 통해 극미량 수준으로 최대 15개 종류의 가스 성분을 동시에 분석 가능한 연속 배출가스 모니터링 시스템(CEMS) ‘ACF5000' 
ABB ‘아쿠아마스터(AquaMaster)’는 지능형 수처리 관리를 위해 개발된 유량계로, 0.1m/s 이하의 낮은 유속에서도 실시간으로 고정밀 유량 측정 
BOD, COD를 5초 내 측정하는 실시간 수질 분석 솔루션 ‘유비텍(UviTec)’
이외에도 ABB는 국내 처음으로 혁신적인 기술이 적용된 다양한 제품을 선보인다.
· ACF5000 배출가스 분석기: 연속 배출가스 모니터링 시스템(CEMS)의 기준이 되는 ACF5000은 레이저 분광 기술을 통해 극미량 수준으로 최대 15개 종류의 가스 성분을 동시에 분석할 수 있다. 화학공장, 폐기물 소각장, 시멘트 소성로 등 다양한 현장에 적용되며, 소프트웨어 업그레이드만으로도 변화하는 환경 규제에 유연하게 대응 가능하다.
· AquaMaster 유량계: 지능형 수처리 관리를 위해 개발된 유량계로, 0.1m/s 이하의 낮은 유속에서도 실시간으로 고정밀 유량 측정을 제공한다. 정밀한 누수 감지 기능을 통해 상수도 네트워크의 효율성을 높이고 수자원 손실을 최소화한다.
· UviTec 수질 모니터링 플랫폼: 광학 센서와 고급 분석 기능을 통해 현장에서 즉각적인 수질 분석을 제공한다. BOD (생물학적 산소 요구량)와 COD (화학적 산소 요구량)를 5초 내 측정할 수 있어 전통적인 실험실 방식 대비 신속한 데이터 기반 의사결정이 가능하다.
ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr
ABB Process Automation (공정 자동화) 사업은 에너지, 물, 자재 공급부터 제품 생산, 이동에 이르기까지 일상에 필수적인 광범위한 산업계 운영을 자동화, 전기화, 디지털화한다. ABB 공정 자동화는 2만여명의 직원과 선도적인 기술 및 서비스 전문지식을 바탕으로 최적의 공정, 운영 개선 및 효율적인 에너지 사용을 제공해 프로세스, 하이브리드 및 해양 산업이 더 많은 성과를 달성하도록 지원한다.go.abb/processautomation