- 미국 노스다코타의 신규 400MW 데이터 센터 캠퍼스의 AI 전력 수요 대응하고자 혁신적 솔루션 제공하는 전력 인프라 파트너십 체결
- ABB의 HiPerGuard UPS를 활용한 고압 전력 체계로 데이터 센터의 효율성과 신뢰성 향상
- ABB 공급망 및 생산 능력으로 AI 대응형 데이터 센터 구축 지원
ABB가 차세대 데이터 센터에 대한 설계 및 운영사인 어플라이드 디지털(Applied Digital)과 미국 노스다코타 주에 위치한 400MW 규모의 신규 데이터 센터 캠퍼스의 전기 인프라 구축을 위한 파트너십을 체결했다. 이번 협력을 통해 빠르고 신뢰할 수 있으며 에너지 효율이 뛰어난 솔루션을 개발해 급속히 발전하는 인공지능(AI) 기술의 요구사항에 대응한다. 장기 파트너십의 일환으로 첫 번째 계약을 2024년 4분기와 2025년 1분기에 수주했으며, 상세 금액은 공개되지 않았다.
이 파트너십의 핵심은 ABB의 HiPerGuard 고압(13.8kV) 무정전 전원 공급 장치(UPS)를 활용한 새로운 고압 전력 체계이다. 업계 최초 기술인 HiPerGuard 솔루션은 AI 데이터 센터 내 전력 밀도를 높이고 전기 설비의 설치 면적을 줄여 에너지 효율성을 향상시키는 데 도움을 준다. 금번 협력은 신규 데이터 센터 부지에서 대규모 AI 시설의 효율성과 복원력을 개선하도록 최적화된 전기 인프라 전체 설계 및 개발을 포함한다.
기존 데이터 센터의 경우 저압(380V) UPS와 배전시스템을 사용했으나, ABB HiperGuard를 적용한 AI 데이터센터는 고압 (6.6kV ~ 24kV) UPS 시스템과 고압 배전으로 전환해 △낮은 전력 변환 손실 △열 발생 감소로 에너지 효율성 대폭 향상 △저압설비배선 절감으로 용이한 유지보수 △높은 신뢰성 등의 이점이 있다. 또한, ABB HiperGuard 고압 UPS는 2.5MW단위 10병렬운전으로 최대 25MW 블록 구성이 가능해 효율적으로 확장할 수 있고 설치공간 절감 및 서버 운용공간 효율성이 높다.
어플라이드 디지털의 최고 개발 책임자인 토드 게일(Todd Gale)은 “우리가 ABB와 함께 구축하고 있는 것은 대규모 데이터 센터 설계 방식을 근본적으로 바꾸는 일이다. ABB의 최첨단 기술과 글로벌 역량을 활용해 전기 인프라 환경을 재정립하고 대규모 AI 공장을 지원하는 수요를 충족할 것”이라고 말했다.
ABB 전기화 스마트 전력 총괄 마시밀리아노 치팔리티(Massimiliano Cifalitti) 사장은 “이와 같은 파트너십은 경쟁력과 회복력을 갖춘 전력 인프라를 바탕으로 AI 대응형 데이터 센터의 실현 시점을 앞당기고 있다. ABB 기술은 글로벌 생산 네트워크 전반에 걸친 전용 생산 역량과 업계 최고 수준의 혁신을 바탕으로 최고의 성능을 발휘하도록 설계됐다. ABB는 대규모 공급과 신속한 실행을 위한 만반의 준비를 갖추고 있다”고 강조했다.
ABB가 선제적으로 투자한 차세대 고압 UPS 기술은 빠르게 결실을 맺고 있다. ABB HiperGuard 솔루션을 조기에 도입한 기업들은 북미와 유럽의 대규모 데이터 센터 및 연구 시설이며, 더 높은 전력 밀도와 에너지 효율성을 추구하고 있다. AI 기술은 전력 시스템 전반에 걸쳐 재설계가 요구되며, 고압 ABB UPS 솔루션은 데이터 센터의 더 효율적인 미래를 실현하는 핵심이 되고 있다.
ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr
Applied Digital (어플라이드 디지털, 나스닥: APLD) 은 최첨단 데이터 센터 및 인프라를 개발, 건설 및 운영하는 기업이다. 독자적인 설계를 바탕으로, 어플라이드 디지털의 맞춤형 시설은 가속 컴퓨팅의 성능을 극대화하고, 보안성과 확장성, 지속 가능성을 갖춘 디지털 호스팅 환경을 제공한다. 서비스형 클라우드 솔루션(CSaaS) 및 그래픽처리장치(GPU)를 서비스 형태로 제공하는 GPU-as-a-Service 솔루션을 포함해, 하이퍼스케일 전문성과 안정적인 전력 공급망을 기반으로 AI 팩토리, AI/머신러닝, 블록체인 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 작업 부하까지 폭넓게 수용하는 인프라를 제공한다.