ABB, 싱가포르 최초 부유식 LNG 터미널에 전력 시스템 공급

ABB, 싱가포르 최초 부유식 LNG 터미널에 전력 시스템 공급

• 싱가포르 첫 FSRU에 ABB 통합 전력 및 추진 시스템 적용
• LNG 운반선 프로젝트 전반에서 이어온 ABB–한화오션 협력 관계 강화
• 신규 FSRU는 에너지 인프라에 대한 싱가포르의 전략적 투자이며 에너지 전환 전략의 핵심 역할

전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB가 싱가포르 최초의 FSRU(부유식 액화천연가스(LNG) 저장·재기화 설비)에 전력 및 추진 시스템을 공급한다고 밝혔다. 이번 계약은 ABB와 한화오션 간 오랜 협력 관계에서 또 하나의 주요 이정표가 될 전망이다.

ABB는 해당 FSRU에 고압 발전기, 화물 및 재기화용 6.6kV 스위치보드, 추진용 모터·변압기·드라이브 등이 포함된 통합 전력 시스템을 공급할 예정이다. 또한 ABB의 원격 제어 및 진단 시스템, 모니터링 솔루션, 고성능 전력 보호 시스템(EPPS)도 함께 적용된다.

한화오션이 건조하는 해당 FSRU는 2027년 소유주인 일본 미쓰이 OSK 라인(Mitsui O.S.K Lines, 이하 ‘MOL’)에 인도되며, 이후 싱가포르 LNG 코퍼레이션(Singapore LNG Corporation)이 장기 용선 계약을 통해 운영할 예정이다. 20만 CBM 규모의 저장 능력을 갖춘 FSRU는 MOL 관리하에 2030년 싱가포르 주롱 항구에 접안돼 LNG 가스를 육상에 공급하도록 가스망과 연결된다.

이번에 새롭게 선보이는 FSRU는 싱가포르 정부의 에너지 인프라에 대한 전략적 투자로, 국가의 넷제로 목표 달성을 위한 에너지 전환 핵심 사업으로 꼽힌다. 싱가포르 LNG는 연간 500만 톤의 LNG를 부유식 설비에서 처리하기 위한 계약들을 체결한 바 있으며, 이를 통해 현재 주롱 육상 터미널 단일 시설 대비 LNG 수입 처리 능력을 50% 확대하고 공급 안정성을 높일 방침이다.

르네 브라스타드(Rune Braastad) ABB 마린 및 항만사업부 마린 시스템 총괄 매니저는 “한화오션과의 장기 파트너십을 이어가며 이번 싱가포르의 첫 FSRU 프로젝트에 ABB 통합 전기 시스템을 공급하게 돼 자랑스럽다”며, “이번 협력은 혁신성, 신뢰성, 지속가능성에 대한 양사의 공동 의지를 보여주는 동시에 싱가포르가 아시아 LNG 허브로서 위상을 공고히 하는 데 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.

한편, 시장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면 아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 LNG 수요의 3분의 2를 차지했으며, 앞으로 에너지 안보와 경제 상황 간의 균형을 맞추려는 움직임 속에서 높은 수요가 이어질 것으로 예상된다. 이러한 전망은 ABB와 한화오션 간 협력 관계의 중요성을 더욱 부각시키는 동시에, 1971년 싱가포르에 첫 진출한 이후 ABB가 현지 인프라 발전에 지속적으로 기여해왔음을 보여준다.

한화오션은 전 세계 가스 운반선의 23.4%를 건조했으며, 최근 200번째 LNG 운반선 건조해 인도한 세계 최초 조선사이다. 또한 세계에서 손꼽히는 FSRU 건조 선도 기업으로 자리매김하고 있다.

ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr

ABB Process Automation(공정 자동화) 사업은 에너지, 물, 자재 공급부터 제품 생산, 이동에 이르기까지 일상에 필수적인 광범위한 산업계 운영을 자동화, 전기화, 디지털화한다. ABB 공정 자동화는 2만여명의 직원과 선도적인 기술 및 서비스 전문지식을 바탕으로 최적의 공정, 운영 개선 및 효율적인 에너지 사용을 제공해 프로세스, 하이브리드 및 해양 산업이 더 많은 성과를 달성하도록 지원한다. go.abb/processautomation

1/1

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp