ABB, 천안 공장 ‘ISO 50001’ 인증 획득 …효율적 에너지 관리로 넷제로 목표에 기여

• 글로벌 ‘지속가능성 아젠다’ 바탕으로 국내 사업장에 추진한 에너지 효율화 및 데이터 기반 운영 성과 입증

• 천안 공장, ABB그룹 전략에 발맞춰 에너지 관리 수준 개선…2021년 대비 온실가스 배출량 65% 감축

• 이번 ISO 50001 인증 취득은 ABB의 2050년 넷제로 목표 실현에 의미 있는 기여

전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB는 국내 천안 공장이 에너지경영시스템 국제 표준인 ‘ISO 50001’ 인증을 획득했다고 밝혔다.

이는 ABB의 체계적 에너지 관리 활동이 전사적으로 지속 이행되고 있음을 보여주는 성과로, 지속 가능한 운영에서의 글로벌 리더십을 강화하고, ABB그룹의 2050년 넷제로 목표 달성이라는 장기 목표를 뒷받침한다.

center

ISO 50001은 기업이 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출량을 줄이도록 돕기 위해 국제표준화기구(ISO)가 제정한 에너지경영시스템 국제 표준이다. 금번 취득 인증은 ‘ABB 지속가능성 아젠다(Sustainability Agenda)’의 일환이기도 하다. ABB 지속가능성 아젠다는 저탄소 사회 구현, 자원 보존, 사회발전 촉진 등 3개 전략축을 중심으로 한다. 특히 ABB는 저탄소 사회 구현에 대해 자체 운영 효율 개선은 물론 공급업체와의 협력을 통한 배출 저감, ABB기술을 활용한 고객의 탄소발자국 감소를 위해 노력 중이다.  이번 인증은 자체 운영 효율 개선 활동의 결과이다.  

ABB는 이번 인증 취득으로 천안 공장의 에너지 사용을 모니터링하고 관리·최적화하기 위해 구축한 데이터 기반의 체계적인 접근 방식을 입증했다. 해당 사업장은 ABB그룹의 글로벌 에너지 효율화 전략과 넷제로 로드맵에 따라 에너지경영시스템 구축, 설비 최적화, 임직원 대상 정기 교육 등을 지속적으로 추진해 왔으며, 그 결과 2021년 대비 온실가스 배출량을 65%까지 낮추는 성과를 거뒀다.  

1998년 설립된 천안 공장은 ABB의 지속가능경영 전략을 실천하는 핵심 거점 중 하나로, 글로벌 비전에 부합하는 다양한 활동을 전개해 왔다. 2023년에는 사업장 내 태양광 발전설비를 구축해 현재 연간 전력 사용량의 절반 이상을 자체 공급하고 있으며, 이를 통해 에너지 비용과 온실가스 배출량을 크게 줄였다. 또, ABB 전기차 충전 솔루션을 설치해 임직원과 방문객이 자유롭게 이용할 수 있도록 하며 친환경 모빌리티 확대에도 나섰다. 이번 성과로 ABB 천안 공장은 ▲ISO 50001(에너지경영) ▲ISO 9001(품질경영) ▲ISO 14001(환경경영) ▲ISO 45001(안전보건경영) 등 주요 국제 경영시스템 인증을 모두 갖춘 사업장으로 거듭났다.  

ABB 코리아 최준호 대표이사는 “이번 ISO 50001 인증은 ABB의 지속 가능한 에너지 경영과 운영 우수성에 대한 확고한 의지를 보여주는 성과”라며 “에너지 효율 향상을 선도하는 ABB의 리더십을 입증하는 동시에, 사업 운영 전반에서 지속가능성을 고려하는 ABB 그룹의 지속적인 노력을 보여주는 중요한 지표”라 말했다.  

ABB는 앞으로도 글로벌 지속가능성 전략을 구체적인 성과로 이어가며 한국의 탄소중립 목표 달성은 물론, 보다 지속 가능하고 효율적인 미래를 구축하기 위한 그룹의 장기적 비전을 실현해 나갈 계획이다.  

ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전 세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr 

ABB Process Automation(공정 자동화) 사업은 에너지, 물, 자재 공급부터 제품 생산, 이동에 이르기까지 일상에 필수적인 광범위한 산업계 운영을 자동화, 전기화, 디지털화한다. ABB 공정 자동화는 2만여 명의 직원과 선도적인 기술 및 서비스 전문 지식을 바탕으로 최적의 공정, 운영 개선 및 효율적인 에너지 사용을 제공해 프로세스, 하이브리드 및 해양 산업이 더 많은 성과를 달성하도록 지원한다. go.abb/processautomation

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp