ABB솔루션 탑재한 국내 최초 전기추진 항만안내선 ‘e-그린호’ 취항

ABB솔루션 탑재한 국내 최초 전기추진 항만안내선 ‘e-그린호’ 취항

• 부산항만공사, ABB 전력·추진 솔루션 적용한 친환경 항만안내선 도입…국내 관공선 중 최초
• 1,068kWh 배터리 팩 2기 탑재로 탄소 무배출…ABB 온보드 DC 그리드·PEMS™로 전력 효율 극대화
• ‘2030년 관공선 140척 친환경 전환’ 정부 계획 이행 사례…친환경 여객선, 넷제로 핵심 역할 기대

전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB가 부산항만공사(BPA)의 완전 전기추진 관공선 ‘e-그린호’에 엔드-투-엔드(E2E) 전력·추진 솔루션을 공급했다고 밝혔다.  

e-그린호는 부산항만공사가 시민들에게 부산항을 소개하고 안내하기 위해 운항하는 항만 안내선으로, 부산 소재 조선소 ㈜강남이 건조해 11일 공식 취항했다. 완전 무탄소 선박인 e-그린호는 1,068kWh 배터리팩 두 세트를 탑재했으며, 500kW 출력으로 약 1시간 30분 충전 시 최대 2시간까지 운항할 수 있다. 정박 중에는 광통신을 통해 육상 충전 설비와 연동돼 충·방전이 자동으로 제어된다.  

ABB는 e-그린호에 ‘온보드 DC 그리드(Onboard DC Grid™)’ 배전 시스템을 탑재했다. 이 시스템은 배터리 전력을 선박의 주요 장비에 가장 최적화된 방식으로 전달해 에너지 효율을 높인다. 또한 ABB의 전력 및 에너지 관리 시스템인 PEMS™가 적용돼 선내 전력 흐름을 정밀하게 제어한다. PEMS™는 시스템에 장애가 발생해도 서비스가 유지될 수 있도록 하는 결함 허용성(Fault Tolerance)을 높여 고도의 신뢰성을 제공한다.  

운항 중에는 ‘ABB Ability™ 협업 운영 센터’ 네트워크에 연결돼 전문가들로부터 원격 모니터링과 기술 지원을 받는다. 또한 ‘ABB Ability™ 원격진단 시스템’의 고급 데이터 분석 기능이 더해져 운항 안정성과 성능을 한층 높이며, 선내 이상 징후를 신속히 탐지하고 조치할 수 있도록 돕는다.

e-그린호는 오는 2030년까지 관공선 총 140척을 모두 친환경 선박으로 교체하겠다는 정부의 계획을 실행에 옮긴 사례로 한국 해운산업의 탈탄소화 전략에 기여했다는 점에서 의미가 크다. 앞으로 친환경 여객선은 2020년 발표된 한국판 ‘그린뉴딜’에서 제시된 2050년 넷제로 목표를 달성하는 과정에서 핵심적 역할을 수행할 것으로 전망된다.  

  • (왼쪽부터) ABB 마린 및 항만사업부 오승목 차장, AMEA(아시아·중동·아프리카)지역 총괄 알프 카레 오드나네스, 사이트 매니저 아레 클라이벤, 김명훈 이사, 손현진 차장

부산항만공사 이웅기 과장은 “e-그린호는 부산항만공사가 지향하는 친환경∙스마트 항만 운영의 의지를 보여주는 사례”라며, “부산 남∙북항을 잇는 노선에 전기추진선을 도입함으로써 지역 배출가스와 소음을 줄일 수 있을 뿐 아니라, 향후 항만 선박 전환에도 적용할 수 있는 모델을 마련했다”고 말했다. 이어 “ABB의 전기추진 및 에너지 저장 시스템은 효율성과 안정성, 신뢰성을 모두 갖춰 승객의 이용 경험을 높이고 도시 환경 개선에도 기여하고 있다”고 덧붙였다.  

ABB 마린 및 항만 사업부 국내 비즈니스 라인 영업 매니저 조동락 이사는 “e-그린호의 취항은 부산항만공사와 한국 정부의 탈탄소화 의지를 보여주는 동시에 에너지 효율 향상과 배출 저감을 위한 실질적인 해법을 제시하는 사례”라고 설명했다. 이어 “이번 프로젝트를 통해 ABB 온보드 DC 그리드 시스템의 기술적 가치를 증명할 수 있었다”며 “e-그린호 구축에 핵심적인 역할을 수행하게 되어 자랑스럽다”고 말했다.

ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전 세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr

ABB Automation(자동화) 사업은 에너지, 물, 자재 공급부터 제품 생산, 이동에 이르기까지 일상에 필수적인 광범위한 산업계 운영을 자동화, 전기화, 디지털화한다. 2만여 명의 직원과 선도적인 기술 및 서비스 전문 지식을 바탕으로 최적의 공정, 운영 개선 및 효율적인 에너지 사용을 제공해 프로세스, 하이브리드 및 해양 산업이 더 많은 성과를 달성하도록 지원한다. go.abb/processautomation

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp