ABB, 최신 플래그십 분산제어시스템(DCS) ABB Ability™ System 800xA® 7.0 버전 출시

ABB, 최신 플래그십 분산제어시스템(DCS) ABB Ability™ System 800xA® 7.0 버전 출시

전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB는 산업 현장에서 운영 중단이 없이 현대화를 지원하고 차세대 자동화로의 전환을 가속화하도록, 자사의 대표적인 분산제어시스템(DCS) 최신 버전, ABB Ability™ System 800xA® 7.0을 출시했다고 밝혔다.

  • 운영 중단 없는 현대화에 대한 지속적인 접근 방식을 바탕으로, 최신 ABB Ability™ System 800xA®0은 미래 자동화 기술로 나아가기 위한 가교 역할 수행
  • 신규 버전은 ‘오토메이션 익스텐디드(Automation Extended)’ 기능을 추가 적용해 핵심 시스템에 대한 신뢰성을 유지하며 디지털 역량의 단계적 도입 실현
  • 장기 지원(LTS)을 통해 예측 가능하고 안전한 시스템 운영을 보장하고, 수명 주기 연장 및 운영 중단을 최소화 제공

System 800xA 7.0은 장기 지원(Long Term Support, LTS)을 적용해 기존 설비와 신규 프로젝트 모두에 안정적이고 예측 가능한 환경을 제공한다. 또한 광범위한 Windows OS 호환성, 가상화 플랫폼 추가 지원을 통해 운영 중단 없는 장기적인 연속성을 보장한다.

System 800xA 7.0은 공정 자동화 분야에서 ABB가 쌓아온 오랜 리더십을 기반으로, 고객이 제어 시스템을 최신 상태로 유지하고 보안을 강화하며 빠르게 변화하는 디지털 요구 사항에 부합하도록 더울 높은 유연성을 제공한다.  본 시스템은 산업 전반에 걸친 상호운용성, 확장성 및 통합을 고려해 설계된 현대적이고 개방적이며 모듈화된 자동화 에코시스템을 기반으로 한다.

이번 최신 버전은 ABB가 최근 발표한 ‘오토메이션 익스텐디드(Automation Extended)’ 프로그램을 처음으로 도입한 DCS로, System 800xA는 공정 및 시스템 모니터링과 최적화를 위한 디지털 기술을 단계적으로 도입할 수 있도록 지원한다. ‘관심사 분리(Separation of Concerns)’ 아키텍처를 통해, 제어 환경과 보안 디지털 환경을 명확히 분리함으로써, 고객은 운영 안정을 보장하는 미션 크리티컬(Mission-critical) 제어 계층에 영향을 주지 않으면서 시스템 성능 모니터링, 첨단 분석, AI 기반 의사결정 지원 애플리케이션을 구현할 수 있다.

ABB 자동화 기술 부문 스테판 바세나흐(Stefan Basenach) 수석 부사장은 “System 800xA 7.0은 연속성을 유지하면서 혁신 제공하는 방식에 있어 중요한 이정표이다. 고객들은 기존 설치된 자산의 가치를 보호하면서도, 각 기업의 속도에 맞춰 현대화를 추진할 수 있는 유연성이 필요하다고 말해왔다”며, “7.0 신규 버전을 통해, 우리는 현재에도 견고하고 미래에도 대비된 플랫폼을 제공한다. 이번 최신 버전은 핵심 제어 역량을 강화하는 동시에 오토메이션 익스텐디드 기능을 통해 차세대 디지털 기술을 운영 중단 없이 단계적으로 도입할 수 있게 한다”고 강조했다.

  • ABB Ability™ System 800xA® DCS - the bridge to future automation technologies
  • ABB Ability™ System 800xA® DCS - modernization without disruption
  • ABB Ability™ System 800xA® DCS - innovation with continuity
  • ABB Ability™ System 800xA® - Bridging today and tomorrow

새로운 자동화 에코 시스템 외에도, 이번 최신 버전에는 다음과 같은 주요 개선 사항이 포함됐다. 

신규 제공 모델인 익스텐션 팩(Extension Packs)
System 800xA 7.0은 ‘익스텐션 팩’을 통한 새로운 모듈형 소프트웨어 공급 방식을 도입했다. 이를 통해 고객은 기본 소프트웨어 버전을 유지한 채, 독립적인 수명 주기를 가진 혁신 기능을 운영 중단 없이 도입할 수 있다. 대규모 업그레이드 필요성을 줄이고, 운영 리스크를 최소화하며, 시스템 수명 주기 비용을 절감할 수 있다. 

운영 체제 및 가상화 지원 확대
이 시스템은 Windows Server 2025/2022 와 Windows 11/10을 포함한 2세대 마이크로소프트 운영 체제를 지원해 유연한 업그레이드 경로를 제공한다. 또한 VMware 및 Hyper-V를 포함한 다수의 가상화 플랫폼을 지원해 자동화 시스템의 인프라 구축 및 유지보수에 있어 더 큰 선택의 폭을 제공한다.

사이버 보안 강화 및 시스템 고도화
마이크로소프트 디펜더(Microsoft Defender)기반의 악성코드 보호 기능을 기본으로 탑재하고, IEC 62443 준수 보안 역량, 향상된 인증서 관리 및 업데이트된 핵심 구성 요소를 포함한다. 이러한 기능은 보안 유지보수를 간소화하는 동시에 최신 사이버 위협으로부터 핵심 시스템을 보호한다.

현대화된 엔지니어링 툴 및 연결성 확대
OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture) 클라이언트/서버 기능 강화, 이더넷-APL 장치 통합, 네트워크 중심 I/O 성능 향상을 통해 프로젝트 확장성과 상호운용성을 강화했다. 또한 최신 MTP 표준 지원으로 모듈형 생산 요구 사항에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕는다.

ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전 세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr

ABB Automation(자동화) 사업은 에너지, 물, 자재 공급부터 제품 생산, 이동에 이르기까지 일상에 필수적인 광범위한 산업계 운영을 자동화, 전기화, 디지털화한다. ABB 자동화는 2만여 명의 직원과 선도적인 기술 및 서비스 전문 지식을 바탕으로 최적의 공정, 운영 개선 및 효율적인 에너지 사용을 제공해 프로세스, 하이브리드 및 해양 산업이 더 많은 성과를 달성하도록 지원한다.

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp