- IECEx 및 ATEX 인증 획득…방폭 구역에서도 IE6 기술 적용 가능
- 기존 IE3 유도 모터 대비 에너지 손실 최대 60% 절감…펌프·팬·압축기용 업그레이드 솔루션으로 주목
- 방폭 지역 내 에너지 효율 확보…운영 비용 절감지속가능성 목표 달성 추진하는 산업 현장에 중요 작용
전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB가 세계 최초로 방폭 구역에서 사용 가능한 IE6 등급의 초고효율 안전증 모터(IE6 SynRM Increased Safety Motor)를 출시했다고 밝혔다.
새롭게 선보이는 모터는 국제 및 유럽 방폭인증(IECEx·ATEX)을 받은 제품으로, 자석과 희토류가 필요 없는 ABB의 동기식 릴럭턴스(Synchronous Reluctance, SynRM) 기술을 기반으로 개발됐다. 가스 및 분진에 따라 구분되는 방폭 위험지역 Zone 1·2 환경에서 일반적으로 사용되는 IE3 유도 모터 대비 최대 60%까지 에너지 손실을 줄여 ▲화학 ▲해양 ▲석유·가스 ▲제약 ▲식음료 등 가스나 증기, 분진이 존재할 수 있는 산업 환경에서도 에너지 효율 향상과 탄소배출 저감을 동시에 지원한다.
또한, 탑재된 ABB의 SynRM 기술을 통해 높은 운영 신뢰성과 유지보수 부담 감소는 물론, 설치 비용 절감 측면에서도 강점을 가지고 있는 것이 특징이다. 냉각 성능이 뛰어나 Zone 1 환경에서 기존 내압 방폭 모터 대신 사용 가능하며, Zone 2에서는 같은 크기의 유도 모터보다 향상된 부하 대응 성능을 자랑해 보다 작은 사이즈라도 동일한 작업량 수행이 가능하다. 이번 제품은 110kW 이상의 정격 출력을 지원하며, 90kW 이하 범위에서는 IE5 등급 버전도 제공한다.
이외에도, 해당 IE6 등급 모터는 가변속 드라이브(VSD)와 함께 사용할 수 있도록 인증을 획득해 부분 부하 상태에서도 높은 효율과 정밀 제어를 지원한다. 이에 따라 펌프·팬·압축기에 적용된 표준 IE3 유도 모터를 대체하는 업그레이드 솔루션으로도 적합하다.
ABB에 따르면, 한 개의 모터라도 IE6 등급으로 업그레이드할 경우 일반적인 20년 사용 수명 기준 약 8만 7,520유로(한화 약 1억 5천만 원)의 에너지 비용 절감[1]과 약 15만 7,540kg의 이산화탄소 배출 저감 효과를 얻을 수 있다. 이는 가솔린 승용차 37대를 1년간 운행할 때 발생하는 배출량에 달한다.
ABB IEC 저압 모터 사업부 스테판 플뢰크(Stefan Floeck) 사장은 “최근 국제에너지기구(IEA)가 에너지 효율 보고서 2025를 통해 지속 가능한 기술의 합리적인 접근성을 강조한 가운데, 이는 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 돕고자 하는 ABB의 비전과도 맞닿아 있다”며, “세계 최초로 선보이는 IE6 고효율 SynRM 모터는 운영 비용 절감과 지속가능성 목표를 함께 달성해야 하는 고객에게 최적의 솔루션이 될 것”이라고 말했다.
한편, ABB는 IE6 및 IE5 SynRM 기술과 IE4 등급 유도 모터 등을 포함해 업계 최대 방폭용 IEC 저전압 모터 포트폴리오를 가지고 있다. ABB 방폭모터 제품군은 견고한 설계와 높은 에너지 효율, 안정적인 운전 성능을 기반으로 까다로운 산업 환경에서도 신뢰성과 안전성을 제공하고 있다.
이번 제품에 대한 보다 자세한 내용은 ABB 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
[참고사항 – ABB 공식 홈페이지 URL] https://www.abb.com/global/en/areas/motion/motors-generators/low-voltage-motors/iec-low-voltage-motors/motors-for-explosive-atmospheres [1] 110kW 규모의 모터가 연간 8,760시간, 평균 부하 75% 수준으로 작동하며 에너지 비용을 kWh 당 0.20 유로로 가정한 경우
ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전 세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr
ABB Motion(모션) 사업은 모터와 드라이브 분야의 글로벌 리더이다. 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 가속화하는데 핵심적인 역할을 한다. 우리는 고객, 산업 및 사회를 위한 에너지 효율·탈탄소화·순환 솔루션에 기여하는 기술의 경계를 넓히고 혁신한다. 디지털 방식으로 지원되는 드라이브, 모터 및 서비스를 통해 우리는 고객과 협력사가 더 많은 성과, 안전 및 신뢰성을 달성하도록 지원한다. 전세계 산업이 날렵하고 친환경적으로 더 나은 성과를 달성하도록 지원하고자 우리는 다양한 산업 부문 내 광범위한 애플리케이션에 대한 모터 구동 솔루션을 제공한다. 140년 이상의 전기 파워트레인 분야 전문성을 바탕으로 전세계 100개국 22,000명의 직원이 배우고 개선하고 있다. go.abb/motion