한국가스안전공사와 신규 계약 체결. ABB 기술 적용해 가스 인프라 안전성 강화
혁신적인 가스 누출 탐지 솔루션인 ‘모바일가드(MobileGuard™)’, 국내 가스 누출에 대한 신뢰성 높은 방어 솔루션 제공
ABB는 국내 가스 산업의 안전, 검사 및 기술 기준을 총괄하는 규제 기관인 한국가스안전공사(KGS)로부터 모바일가드(MobileGuard™) 가스 누출 감지 솔루션 공급 계약을 수주해 2026년 초부터 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.
한국가스안전공사는 50년 이상 국내 가스 안전 관리를 담당해 온 기관으로, 이번 협약은 한국의 에너지 인프라를 현대화하고 가스 배관의 안전성과 회복탄력성을 강화하기 위한 노력의 일환이다.
차량 탑재형 레이저 기반 솔루션인 모바일 가드는 기존 기술 대비 1,000배 이상 높은 감지력을 갖추고 있으며, 메탄과 에탄을 ppb(10억 분의 1) 단위까지 감지하는 데 기존 장비보다 10배 빠른 속도를 제공한다. 모바일 가드는 OA-ICOS™(Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy) 기술을 활용해 초당 여러 차례 메탄과 에탄 농도를 동시에 측정한다. 해당 기술은 가변 파장 레이저 광원을 사용해 특정 파장의 빛을 조사하고 이를 가스와 반응시켜 측정하는 방식으로 작동하며, 극미량 가스를 아주 높은 감도와 안정성으로 측정하기 위해 개발된 레이저 기반 흡수 분광 기술이다.

ABB 계측 및 분석 사업부 한국 총괄 백인성 본부장은 “천연가스 배관의 주변 누출을 효과적으로 감지하와 배출량을 정확하게 측정하는 것으로 규제 준수 및 인프라 안전성 확보를 위해 필수적이지만, 기존 방식은 속도가 느리고 요구되는 정확도와 감도를 충족하지 못하는 경우가 많다”며, “이번 모바일 가드 도입이 한국에서 혁신적인 가스 누출 감지 기술 활용을 확대하는 기반이 될 것으로 기대한다. 현재 가스 산업은 에너지 인프라를 보다 신속하고 경제적으로 점검할 수 있는 신뢰성 높은 방법을 찾는 것이 그 어느 때보다 중요하다”고 말했다.
모바일 가드는 ABB 가스 누출 감지 솔루션 포트폴리오의 일부로, 단독 또는 복합 운용이 가능하도록 설계됐다. 드론 기반 솔루션인 호버가드(HoverGuard™)는 접근이 어려운 설비나 매립지에서 메탄 누출을 감지하고 정량화하고, 휴대용 장비인 마이크로가드(MicroGuard™)는 도보 점검 시 누출 지점을 신속하게 파악하는 데 활용된다. 이 포트폴리오는 고성능 레이저 기반 측정 기술과 고도화된 데이터 분석 소프트웨어를 결합해, 고객이 가스 누출을 탐지·정량화·조치하는 데 있어 가장 포괄적이고 효율적인 솔루션을 제공한다.
ABB는 국제환경산업전&그린에너지전(엔벡스 2026)에 실제 서비스 차량에 장착한 모바일가드 전시를 비롯해, 업계 협/단체 기술 세미나를 통해 소개하는 등 활발하게 활동을 진행 중이다.
지난 2024년 ABB의 MobileGuard를 포함한 가스 누출 감지 포트폴리오는 일본 오사카 가스가 가스 누출 감지 관행 개선에 기여한 공로로 일본 총리상을 수상하는 데 기여했다. 해당 수상 프로젝트는 오사카 지역 내 가스 누출 감지 효율성을 한층 끌어올리는 것을 목표로 진행됐다.
ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr
ABB Automation(자동화) 사업은 에너지, 물, 자재 공급부터 제품 생산, 이동에 이르기까지 일상에 필수적인 광범위한 산업계 운영을 자동화, 전기화, 디지털화한다. ABB 자동화는 2만여명의 직원과 선도적인 기술 및 서비스 전문지식을 바탕으로 최적의 공정, 운영 개선 및 효율적인 에너지 사용을 제공해 프로세스, 하이브리드 및 해양 산업이 더 많은 성과를 달성하도록 지원한다. go.abb/automation