ABB, 산업용 특수 변압기 포트폴리오 확대 위해 스페셜트라스포 인수 완료

ABB, 산업용 특수 변압기 포트폴리오 확대 위해 스페셜트라스포 인수 완료

• 전 세계 전력 수요 증가가 산업용 특수 변압기에 대한 수요 확대를 견인
• 이번 인수로 산업의 전기화 가속을 지원하는 ABB 통합 파워트레인 포트폴리오 강화
• 양사의 전문성을 결합해 다양한 산업분야의 신규 및 기존 고객에게 보다 폭넓은 솔루션 제공

ABB는 컨버터 및 정류기 변압기를 포함한 특수 고압(MV) 변압기 전문 제조업체인 이탈리아의 스페셜트라스포(Specialtrasfo S.p.A.)의 인수를 완료했다고 발표했다. 이번 인수에는 이탈리아 내 3개의 생산시설과 130명 이상의 임직원이 포함된다. Specialtrasfo는 2025년 약 8천만 유로의 매출을 기록했으며, 이 가운데 약 절반은 ABB와의 통합 솔루션 공급을 통해 발생했다. 이번 거래는 2026년 5월 발표 이후 인수 완료에 대한 공지이다.

전 세계 전력 수요의 증가[1]는 산업용 전력 변환의 핵심 장비인 변압기 수요 확대를 이끄는 주요 요인이다. ABB는 Specialtrasfo 인수를 통해 컨버터 및 정류기용 변압기를 기존 포트폴리오에 추가하며 제품 경쟁력을 한층 강화하는 한편, Specialtrasfo는 기존 고객에게 변압기 공급을 지속할 예정이다. 이를 통해 에너지, 금속, 광산, 산업 공정 및 해양플랜트(Offshore) 등 다양한 산업 분야에서 고객 수요에 안정적으로 대응할 수 있는 공급망 회복력을 더욱 강화하게 됐다.

ABB 모션 하이파워 사업부 매니저 요르크 슈투츠(Joerg Stutz)는 "글로벌 에너지 전환은 검증되고 확장 가능하며 신뢰할 수 있는 솔루션을 요구합니다. Specialtrasfo의 특수 변압기 분야에서의 전문성과 ABB의 전기 드라이브 및 모터 분야 리더십을 결합함으로써, ABB는 핵심 부품과 솔루션의 설계부터 공급까지 원스톱으로 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너로서 고객의 핵심 산업 애플리케이션을 제품 전 생애주기에 걸쳐 지원할 것입니다." 라고 말했다.

ABB와 Specialtrasfo는 이번 인수를 통해 모터 및 비모터 기반의 핵심 산업 애플리케이션을 지원하는 통합 솔루션을 제공하게 된다. 통합 포트폴리오에는 ▲고압 변압기 ▲고·저압 가변속 드라이브 ▲고속 및 저속 동기 모터와 발전기 ▲스위치기어 ▲맞춤형 E-House(전기설비 모듈) 등이 포함된다.

ABB는 전기화 및 자동화 분야의 글로벌 기술 리더로서 보다 지속 가능하고 자원 효율적인 미래를 가능하게 합니다. ABB는 엔지니어링 및 디지털화 전문 지식을 연결하여 산업이 고성능으로 운영되도록 지원하는 동시에 더 효율적이고 생산적이며 지속 가능하여 성능을 능가합니다. ABB에서는 이것을 'Engineered to Outrun'이라고 부릅니다. 이 회사는 140년 이상의 역사를 가지고 있으며 전 세계적으로 약 110,000명의 직원을 보유하고 있습니다. ABB의 주식은 SIX Swiss Exchange(ABBN) 및 Nasdaq Stockholm(ABB)에 상장되어 있습니다. www.abb.com

[1] 국제에너지기구(IEA), 『World Energy Outlook 2025』, 현행 정책 시나리오(Current Policies Scenario, CPS) 기준, 2024년 대비.

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp